处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

打假还靠“王海”太out了,全息技术才是正解

打假还靠“王海”太out了,全息技术才是正解
来源:eefocus 时间:2014-12-31

2015年全息技术将被加快用于打击假冒伪劣行为。

国际全息制造商协会的秘书长Ian Lancaster表示,虽然安全应用仍然是全息技术有价值的应用领域,不过预计2015年,用于车载显示器、照明以及一般照明控制的全息光学元件(HOEs)的生产也将出现大幅度增长。

Lancaster声,随着犯罪手段越来越复杂,防伪技术也在逐步增强。防伪印刷行业需要通过使用多种技术增强防伪能力,以保证可以走在犯罪技术的前面。

假冒产品是一个事关每年一万亿美元的大问题,约占全球交易的5 - 7%,所以防伪技术的长期前景还是不错的。防伪技术的需求在所有市场都将有所增长,但在出现新兴中产阶级的国家我们可能会看到的增长,包括如印度等在内的经济体 - 在印度的防伪行业将出现高达20%的增长。

ISO的12931标准主张进行认证解决方案的设计,以验证一个合法产品的真实性,将它与假冒产品区分开来。

通过全息技术,即使是那些携带“假”的身份验证功能的赝品,也可以与正品区分开来,如果该正品带有一个精心设计的身份验证解决方案。

全息技术也可以用来控制照明,LED的增长刺激了全息技术的使用,全息技术可以更好的控制LED的发射亮度,HOE正被用于扩散和平滑现在用于显示和家庭环境中的LED阵列的灯光,同时它们也可以被用来聚焦或塑造光影。

类似地,对于作为汽车尾灯和制动灯使用的LED,HOE同样也可以增强它们的发射亮度。HOE在汽车仪表中同样起到了重要的作用,它可以改善在小型和大型格式LCD和OLED显示屏上的图像显示效果。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。