处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

赛普拉斯推出业界小尺寸的USB 3.0 Hub控制器

赛普拉斯推出业界小尺寸的USB 3.0 Hub控制器
来源:EEWORLD 时间:2014-12-25

具有高度互操作性和先进充电能力的可配置EZ-USB HX3 以节约空间的6 mm x 6 mm BGA封装方式成为移动和消费类应用的理想选择。

赛普拉斯半导体公司日前宣布,其EZ-USB® HX3™ USB 3.0 hub控制器推出小型封装方式供用户选择。6 mm x 6 mm球形焊点阵列(BGA)封装方式可节省超极本、平板电脑、便携式端口扩展器以及其他移动和消费类设备的电路板空间,同时具备HX3控制器业界的功能集,如强大的互操作性、扩展的充电支持能力和完全可配置性。

通用型EZ-USB HX3 USB 3.0 hub控制器可通过I2C EEPROM、I2C Slave 和 GPIO选项提供完全的可配置性,是设计者能够配置PHY驱动能力、下行端口数量、电源开关极性,以及LED指示灯等等。HX3还提供“幽灵充电” (Ghost Charging)功能,可在无主机的情况下为设备充电,并支持USB-IF v1.2版以及苹果设备的电池充电标准。HX3是首款具有附件充电适配坞功能的SuperSpeed USB (USB 3.0) hub控制器,可利用USB On-The-Go (OTG) host为便携式设备进行上行充电。HX3的Shared Link™功能可以有多八个下行端口,能允许扩展坞、桌面显示器等产品通过一个四端口Hub与更多的USB外设相连接。HX3具有很高的互操作性,已与超过400种USB外设进行了完全测试,包括流行的消费电子产品、PC外设、HDD和SSD,以及传统的设备。

赛普拉斯USB 3.0事业部高级总监Mark Fu认为:“个人电脑中的USB 3.0端口已经很普遍,现在平板电脑和智能手机等移动设备中也开始出现了。产品设计师需要更小、能效更高的USB 3.0端口扩展解决方案,以便使其移动设备进一步小型化、低功耗化。我们的HX3控制器所具有的6 mm x 6 mm封装方式可以节省空间,帮助设计师们达到他们的目标,在这一微小的封装中提供设计灵活性、低功耗和顶级性能。我们还在努力提供更小的10 mm2芯片级封装选项,可使HX3解决方案的尺寸再减小70%。”

EZ-USB HX3 hub控制器的片上USB 2.0和SuperSpeed PHY均可进行配置,因而在PCB长走线的情况下能保持信号的完整性。其高速斜率(High-speed slope)、传输幅度(Transmit Amplitude)和去加重(De-emphasis)参数可通过PC上的图形用户界面进行调整。HX3的待机功耗为 40 mW;在所有端口以SuperSpeed数据率工作的时候,功耗比竞争方案小50%。

供货情况

EZ-USB HX3 USB 3.0 hub控制器的BGA封装选项中有三款正在样片阶段:具有Shared Link 和GPIO界面的 CYUSB3328 四端口 hub;具有独立端口功耗控制的CYUSB3314;具有联动端口功耗控制的CYUSB3304四端口hub。 另有三款EZ-USB HX3开发套件可供客户进行评估:全功能具有CYUSB3328控制器的CY4613;具有CYUSB3314控制器的通用型CY4603;以及低BOM 成本的具有CYUSB3304控制器的CY4609。 这三款套件集成了所需的外部元件,并配有适用于Windows的Blaster Plus软件,用于更改HX3的配置参数。

关于赛普拉斯EZ-USB SuperSpeed USB (USB 3.0)产品线

赛普拉斯的SuperSpeed USB (USB 3.0)产品线的首款产品是业界的可编程SuperSpeed USB (USB 3.0)外设控制器EZ-USB FX3™。目前本产品线还包括EZ-USB CX3™摄像机控制器、EZ-USB FX3S™片上RAID控制器、EZ-USB SD3存储控制器,以及的EZ-USB HX3 hub控制器。

EZ-USB FX3能为任意系统添加SuperSpeed USB3.0的连接性。它具有高度可配置的通用可编程接口(GPIF™ II),可配置为8、16和32-bit,数据率可高达400兆字节/秒。GPIF II允许FX3与几乎任何处理器相连接,包括ASIC和FPGA。FX3还在同一芯片中囊括了 ARM9 CPU内核及512KB RAM,具有200MIPS的计算能力,适用于需要进行本地数据 处理的应用。

EZ-USB CX3是一款USB 3.0可编程摄像机控制器,凡是支持移动工业处理器界面(MIPI)2类相机串口(CSI-2)标准的任何图像处理器,均可采用这款产品,添加USB 3.0连接性。

EZ-USB FX3S存储控制器支持两个安全数据(SD)或嵌入式多媒体卡(eMMC)接口。它是基于赛普拉斯独有的西桥(West Bridge®)架构,可同时连接存储媒体、应用处理器和SuperSpeed USB(USB 3.0),允许无限制的三方数据流,以便实现化的数据传输率。EZ-USB FX3 CSP是晶圆级芯片封装(WLCSP)的业界的FX3 USB3.0外设控制器。FX3 CSP的尺寸仅为4.7 mm x 5.1 mm,比球栅阵列封装的FX3控制器尺寸(10 mm x 10 mm)减小了75%。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。