处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED屏产业链发展趋势与技术的演变

LED屏产业链发展趋势与技术的演变
来源:数字标牌网 时间:2014-12-23

根据LED权威人士的预测,2014年高亮度LED封装器件的全球产值将达到144亿美元。在各下游应用中,LED显示屏用封装器件的占比12%,对应产值约17.3亿美元,对应约107亿元人民币。预计随着更小间距LED显示屏的出现,LED显示屏应用开始从室外走入室内,应用领域显著拓宽,未来数年内的高增速有望使得LED显示在LED全部下游应用中的占比提高。

受到中国企业的冲击,未来国外LED显示屏巨头的发展方向有两种,一种是向渠道商和集成商转型,剥离制造业并向有优势的企业采购产品,如丹麦的老牌LED 显示屏企业ProShopEuropeA/S就是走的这条路,该公司从2010年开始,就向我国LED显示屏企业采购。

另外一条出路则是逐渐退出竞争激烈、利润率低下的LED显示屏市场,这也是部分国外企业正在考虑的方向。

LED显示屏产业链

从LED显示产业链构成来看,从上游到下游的核心元器件主要包括RGB三色光芯片、全彩封装器件、驱动IC、多层PCB板、箱体套件、显示卡(发送卡/接收卡)和视频控制系统等,涉及到较多相关企业。

在所有元器件中,成本占比的是封装器件,也就是灯珠,根据产品间距规格的不同,灯珠在总成本中占比可从20%到70%。占比其次的元器件是用来承载灯珠的PCB板、控制灯珠显示(明暗、灰阶)的驱动IC、箱体材料、电源和控制系统等。

根据封装技术的不同,LED显示屏灯珠的封装工艺大致可以分为三类:

1.直插式封装:采用支架作为封装主体材料,一端是安置灯珠的球形结构,另一端是引脚,用于插在模具上。直插式封装器件主要用于室外,间距大于8mm的显示屏产品,优点是亮度高,容易实现防水防尘。但是缺点也很明显,难以实现高密度显示。

2.点阵式封装:将LED芯片组成矩阵,焊接在一块PCB板上,形成模组,再与外部器件连接,优点是平整性好,可靠性高,防护等级优秀。缺点是生产工艺略复杂,且对材料品质的要求较高。可用于室外显示屏和室内显示屏,一般用于密度大于P3的显示屏。

3.表贴式封装:特点是自动化程度高,可直接用于SMT高速贴片机,在高密度显示屏生产过程中更有优势,因此其主要用于高密度室内显示屏。优点是色彩一致性较好,但在防护等级上有待加强。

主要应用于室内领域的小间距LED显示屏一般采用表贴式封装器件,因为需要加工的灯珠数量会随着间距缩小而呈几何级数增长,表贴式封装可使用高速贴片机进行自动化生产。

随着LED显示屏像素间距的缩小,单位面积上的灯珠数量越来越多,使得灯珠在整屏的成本中,占比呈上升趋势。根据我们的测算,在小间距LED显示屏P1.9及更小间距型号的产品,灯珠成本占比已经达到70%以上。

值得注意的是,不同级别的元器件价格差距很大,可达一倍甚至数倍,因此不同企业相同规格的显示屏,往往成本和售价迥异,如联诚发的P2.5规格的小间距 LED显示屏,采用进口灯珠、驱动IC等高端元器件的产品,每平米售价可以达到采用低端元器件同样规格产品的2倍。

目前,LED显示屏的核心元器件中,技术含量的芯片和封装器件的高端市场仍然被国外厂商占据,中低端产品则属于我国企业的主要市场;技术壁垒略低的驱动IC和PCB板的国产化程度则较高。我们认为,大陆LED显示屏产业链企业正在从产能规模和技术先进性两方面快速追赶国外龙头,随着中国大陆LED显示屏产业链的快速崛起,各种元器件的国产化程度越来越高。

随着国内封装企业的技术与产能提升,LED显示屏用封装器件的国产化将在未来几年内推进,将有效推动间距更小产品降低成本并进入市场,替代传统室内显示技术。而随着市场蛋糕的快速扩大,海外封装龙头也有望进入该领域,形成封装器件市场良性竞争,促进技术进步和成本下降。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。