处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

海康威视何峻峰谈安防技术走向

海康威视何峻峰谈安防技术走向
来源:CPS中安网 时间:2014-12-20

    视频监控发展到现阶段,新技术和新产品的更新换代逐渐变缓,整个行业亟待一个新的突破点。4K、云计算、物联网等技术在安防行业的运用还属于初级阶段,要落地到安防行业实用阶段,要求有新的突破。对于行业来说,更多的要做垂直深入的行业细分。

  随着H.265技术从算法到芯片,从NVR到前端的突破,H.265编码算法将成为安防行业未来两三年内亮点。未来行业技术将会如何发展?各个厂商各个行业分析师各位专家都会有各自的观点,或同或异。近日,本网记者采访到海康威视技术支持与服务总监、高级工程师何峻峰。

海康威视技术总监何俊峰

  H.265:大数据时代解决带宽和存储好的方法,未来一至两年将快速占领市场

  H.265作为的一个高效编码算法,在相同图像质量情况下可以降低40-50%码率。以1080P为例,用H.264压缩算法大概是4M到6M,而采用H.265算法大约只需要2M左右,降了一半。高清普及的问题是带宽和存储。虽然现在硬盘存储的容量非常大,但是长时间积累的数据量,成本压力还是非常大。H.265是在大数据环境下好的解决方法。

  现在行业内用3G或者4G进行视频信号传输,通常3G带宽只有几兆,传H.264的图像就卡得比较厉害,但是H.265的图像就可以流畅地传输。

  H.265刚刚推出,国内部分厂商便紧随其后,已经推出了前端的产品,海康威视更是从前端采集到传输到存储都推出并完善了相应的产品。海康威视认为,未来的一到两年内市场可能会快速地围绕H.265更新换代。明年很多新上的项目将会用到这个技术。

  超高清图像助推智能分析算法更加精准

  今年,安防行业也提出4K的概念,视频监控高清图像下一步的趋势是超高清。海康威视提供的一站式4K高清产品解决方案,涵盖从采集、传输、存储、解码显示的各个高清环节。所谓4K,是指图像的水平分辨率达到4000像素,通常的4K分辨率有3840×2160和4096×2160两种规格。换言之,4K即800万像素,是1080P的4倍。超高清监控必须要采用新的压缩技术实现技术突破,否则会影响应用。采用H264算法4K视频需要12M-16M码流,采用H.265以后大概可以压缩到5到6M。带宽也是建设的成本,用户的投资直线上升,会影响高清的推广。

  许多企业会觉得安防行业目前的高清已经够用了,海康威视看得更远一点,认为在价格一样的前提下,如果厂商的产品性能更加突出,功能更加完善,客户一定会优先选择。对于厂商来说,还是希望推出更高性能更加智能化的产品,只有图像更加清晰了,智能分析算法才能更加精准。

  智能化这个概念在安防行业已经叫了快十年,但是一直处于推广阶段,一些典型行业也才开始应用。高清和智能实际是需求与被需求的关系,高清产生的海量数据需要智能协助处理,智能分析需要清晰的、高质量的图像支撑。清晰度的提升,意味着图像细节更丰富,同时也更意味着取证、调查、分析的数据更可靠。现在1080P在部分场景下可以解决一些问题,但是在某些大场景下还不能解决问题,必须通过更高的分辨率比如我们说的4K来解决问题。在功能性方面,某些场景用户有这方面的需求,比如说超宽车道监控、平安城市制高点监控等,要的就是更高的分辨率。

    智能分析是整个监控系统的事

    去年,海康威视推出的Smart IPC,实现了智能前置的功能。智能分析算法有很多种,但原先基本上都是在后端通过服务器、云计算来实现整个功能,影响造价成本,在大项目才能用得上,普通的项目用不上。现在通过智能前置包括高清来给用户提供更大的系统使用价值。因为视频图像原本是非结构化的,许多东西看不到,智能分析通过把非结构化的视频,变成结构化的数据,从中提取有价值的信息。视频监控主要的目标有两个:车和人。我们要围绕车和人来提取特征,一个是车牌,一个是人脸。我们把数据拎出来以后再用Smart打上标签,通过后台快速检索,提高用户使用效益和系统使用价值。原来事情发生以后,必须要知道时间、地点,才能慢慢地去查录像,这需要耗费很多的时间和资源。现在通过智能算法以后,一些关键的东西不需要知道时间地点,只需通过Smart功能就可以检索出来。前端摄像机完成摄像的基本功能和一些典型的应用,然后将一些信息加到码流里面去传输到后台的存储,后存储把一些典型数据记录下来,同时进行视频的结构化。

  海康威视推出Smart IPC后,许多厂商也都围绕着智能前置的核心提出各种名词化的智能分析概念。不过Smart IPC虽然实现了智能前置的功能,但还是一个单一的产品。通过一年时间与客户的沟通交流,了解用户需求,海康威视认为一个单一的产品不能解决用户所有问题,特别是大数据时代,视频点位分布非常多,许多上千台城市级的运用,带来的困难光靠单一的产品是解决不了的,所以海康威视推出Smart2.0概念,它是一个系统的解决方案。通过智布、智防、智搜、智融这几个物联网的层级,不光在前端IPC实现智能分析功能,后端存储和系统平台也要同样支持这个功能。

  云计算、云存储为海量视频管理增速

  一个县级城市每年的卡口数据差不多是1亿条,一个地级城市可能会超过20亿条。这种情况下传统的数据处理方式非常慢,引入云计算功能,可以实现“秒级”搜索定位。

  海康威视在一些省级比较大型的联网平台管理的点位数已经超过万路了,再用传统的存储已经解决不了问题,甚至会导致系统效率下降,现在引入云存储和云计算的功能,会大大的提高效率。特别是一些典型的事件发生以后,可以很快知道车牌,从而快速地搜索出它的行驶轨迹,进行城市的布控,如果系统很慢就达不到要求。

  智慧城市建设从智慧型平安城市开始

  智慧城市概念比较大,涉及的层面也比较多,落地以后主要是这两块:一个是民生的,一个是安防的。民生通过智慧城市主要体现在市民卡、医疗保险、公交出行、智慧生活等方面。安防在智慧城市的落脚点很大一部分在平安城市。从目前反恐的形势来看,视频监控是作为科技强警的重要科技手段。从大的方面来说,智慧型平安城市肯定是智慧城市的一个重要组成部分。海康威视目前重要的精力还是以平安城市为落脚点,围绕着平安城市的建设来提高产品和解决方案。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。