处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

32位MCU市场上的中国身影

32位MCU市场上的中国身影
来源:eefocus 时间:2014-12-18

各位看客大家好,新一期的“中国芯”又和大家见面了。说起兆易可能知道的人很多,它拥有高速和低功耗存储器的专利技术----dySRAM和gFlash,量产我国国产颗串行闪存产品,填补了国内空白,打破了国外的技术垄断,看了上面一长串的文字是不是觉得兆易很牛,很争气呢!还没完,它还推出了32位MCU处理器系列。

兆易推出的GD32 Cortex-M3 MCU家族已经衍生出了GD32F103、GD32F101、GD32F105、GD32F107、GD32F130、GD32F150六个系列。今天和大家见面的是GD32F103系列里面的GD32F103RBT6。咦!这个型号怎么那么容易让人联想到ST的STM32F103RBT6呢?我们今天就是要将这两款芯片作比较。


GD32F103RBT6和STM32F103RBT6同样是32位的高性能处理器,同样是采用ARM Cortex-M3精简指令内核。值得一提的是GD32F103RBT6采用了具有自主知识产权的“gFLASH”技术,使片上Flash可重复擦写100000次,保存数据超过20年,可以有效提高系统集成度并降低PCB成本。此外兆易的MCU有一种Flash访问零等待周期的技术,它将高速的内核和自身gFlash专利技术结合起来,实现了内核对Flash访问的零等待,提高了运行速度。

GD32F103RBT6也有完整的开发和使用支持。兆易的官网资料很全、网页结构清晰(比STC(台湾宏晶)那样的惨不忍赌好太多,相信大家都记忆犹新吧!嘿嘿),在那里开发者可以找到“家的感觉”。


其他的就不多说了,下面上“干货”,在特性对照表中我们可以对两款芯片的功用一目了然:


上表是对两款器件主要性能的对比,如果想要更深入的了解还是要认真研读两款芯片的数据手册,从主要性能方面的对比可以看出兆易的GD32F103RBT6和ST的STM32F103RBT6在性能方面是很相似的,产品特性各有千秋。当然了,要看具体的使用效果的话,就只能说一句“谁用谁知道!”。

在如今战火纷飞的32位MCU市场上出现的这个“中国芯”不禁让人眼前一亮,小编也很期待看到兆易这支军团能够打下多大的江山。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。