处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

成本降低技术走高 IP视频监控迎来商机

成本降低技术走高 IP视频监控迎来商机
来源:赛迪网 时间:2014-12-16

IP视频监控未来的发展趋势,但同时也给网络高清数据传输带来了挑战。未来IP视频监控的市场必将快速发展。

公共安全意识的提高,奥运会、世博会的推动,成本的降低使得IP(互联网)视频监控从2007年下半年开始快速发展,监控范围广、可扩展性强、智能识别等优势使IP视频监控成为被普遍看好的技术。为了提高监控的效果和质量,高清化、智能化是IP视频监控未来的发展趋势,但同时也给网络高清数据传输带来了挑战。

IP视频监控进入快速发展期

近年来,中国视频监控市场展现出勃勃生机。调查公司InStat数据显示,2007年,中国视频监控市场的总体市场规模达到了41亿美元,比2006年增长了24.2%。

目前,视频监控的应用范围也在逐步拓宽。“传统安防在于防范生产生活事故、自然灾害、人为侵害。但随着社会经济的发展,新安防无论是内涵和外延,还是深度和广度都极大地扩张了,不仅是应用规模、范围变大,而且应用领域也逐步向行业管理、消费应用等领域拓展。”博康安防(中国)有限公司市场总监张伟告诉记者。

UT斯达康多媒体通讯事业部奔流IPTV BG副总经理丁之敏告诉记者:“前几年IP视频监控系统的推广不利,很大程度是由于IP视频监控自身的问题造成的。”据介绍,两大问题困扰着IP视频监控的发展:一是成本问题,IP视频监控解决方案的成本并没有如人们所预期的那样快速下降;另一个是技术问题,在2007年以前,国内大多数从事IP视频监控系统研发的企业规模不大,并且不具备足够的技术积累,导致IP视频监控类产品在稳定性、性能及业务应用能力方面均未能达到市场的预期。

但从去年下半年开始,IP视频监控产品的成本已接近被市场认可的水平,同时一些大型电信企业将流媒体技术、服务器集群、分布式计算、网络技术带入IP视频监控领域,有力地推动了IP视频监控产品的成熟,解决了一直困扰IP视频监控系统的电信级大规模部署及稳定性问题,因而推动了IP视频监控的快速发展。

成本逐步降低

视频监控可以分为三类:模拟监控、数字监控和IP视频监控。模拟监控是采用模拟摄像机+VCR(卡带式影像录放机);数字监控是采用模拟摄像机+DVR(数字视频录像机);IP视频监控可以是IP摄像机或模拟摄像机+网络视频服务。目前,数字监控占据着半壁江山,模拟监控的市场逐步萎缩,而IP视频监控的市场从去年下半年开始迅速增长。

“IP视频监控是市场的发展趋势,从我们相关的IC(集成电路)销售的情况来看,IP摄像机在以很快的速度增长。”Intersil公司的程科告诉记者。IP摄像机有其优势:其一,它可以连接到互联网,没有信号衰减的问题,因而它监控的范围可以很广,而模拟信号采用的同轴电缆等有范围的限制,监控也只局限于小区、单个大楼以及其他一些小场所;其二,IP摄像机的可扩展性非常强;其三,它在整体上的成本在未来会有优势。

虽然现在IP摄像机的成本比模拟的要贵,但是随着网络的普及,它的成本会越来越低,而且它还会增加模拟技术所不能提供的功能,如图形侦测功能、视频压缩远程传输功能等。“虽然现在它的成本比模拟的高一些,但随着时间的推移,它的成本会慢慢降下来。现在数字的产品比模拟的要贵20%左右。下半年成本肯定会有一些下降,因为半导体行业整体今年不是很景气。”武汉力源技术总监骆敏健告诉记者。

为了降低IP摄像机的成本,产业链上下游都在积极采取措施以推动IP摄像的发展。据悉,TI公司推出了高性价比的嵌入式DM355达芬奇解决方案,该方案成本低,清晰度高,这将使市场上高端产品价格下降,估计会有500元~1000元的降幅。Intesil的ISL59532矩阵切换芯片在每个输入输出端集成了缓存电路,从而进一步节省空间和降低成本。UT斯达康通过系统的大规模部署有效地降低系统的部署成本,以该公司奔流IPVS视频监控系统为例,当该系统接入摄像头数量达到1000个以上时,系统的部署成本与传统视频监控系统部署成本相当;当摄像头接入数量达到1万个以上时,系统部署成本将远远低于传统视频监控系统。

高清晰度保证监控质量

视频监控系统与视频电话等通信应用不同,除了需要足够的帧率保持画面的连贯性之外,监控视频图像的质量尤为重要。因为视频监控基本的需求是对监控现场的采样,只有提供清晰度高的画面,真实反映监控现场的视频才能真正起到平时观察、事后检查的目的。在有限的网络带宽条件下,在保持一定帧率的前提下,如何提供高质量的监控视频将是保证产品竞争力的重要手段。

虽然高清分辨率已在广播电视系统中得到应用,但目前在视频监控领域绝大多数情况下仍采用的是47万像素以下的单CCD(电荷耦合器件)摄像机。“在传统的视频监控系统中,因为没有网络传输带宽的限制,实时的本地监控和存储比较容易实现。但是,在IP视频监控系统中,因为监控现场的视频需要通过有限的网络带宽进行传输,因此不得不在画面的流畅性和图像质量之间进行一些权衡。”中星微电子有限公司副总裁俞青告诉记者。

“即使在通信行业,利用网络传输高清视频数据仍然是个技术难题。对于IP视频监控系统来说,传输高清晰度的视频监控数据就更是个巨大的挑战。”张伟表示。在传统的视频监控领域,相对于众多的CIF(通用交换格式)清晰度的产品,D1清晰度有时被称为高清,但是,在IP视频监控系统中,高清视频起码是720P。“VGA或者D1的清晰度对于IP视频监控系统是必需的,未来一到两年内甚至会发展到720P高清的清晰度。”俞青表示。不过,目前出现的CCD或是CMOS(互补金属氧化物半导体)的百万像素级别摄像机,在产品性能及成本方面都尚未取得平衡,暂时未能实现大规模的应用。但是,高清晰化必然是视频监控系统的发展方向。

智能化也将是IP视频监控的发展趋势,未来IP摄像机会根据不同行业识别不同的特征,以满足不同的需求。比如在银行和超市,可以利用IP视

频监控来识别人脸,并与人脸数据库对应起来;而在高速公路上则可用IP视频监控系统对汽车牌照进行识别。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。