近日,工信部电信研究院(CATR)发布2014年1-11月全国手机市场整体出货量,数据显示2014年4G手机出货量大增,同时3G手机出货量大幅度下滑,甚至接近了2G手机出货量。
今年1月,全国4G手机出货量还只有600万部左右,同期的3G手机出货量达到了4700万部左右。但是到了今年11月,3G手机出货量为720.0万部,同比下降78.4%;4G手机出货量则上升到了3160.1万部。2014年11月,全国手机市场整体出货量为4454.3万部,同比下降2.5%,其中2G手机出货量为574.2万部,基本与年初出货量持平。
从这份数据看,随着4G网络的逐渐普及,加上运营商宣传力度增加,消费者对于4G手机的接受程度正在逐渐增加,同时3G手机开始逐渐退出主流手机的行列。随着4G网络的进一步扩大、4G信号的逐步稳定,4G手机的出货量也应该还会继续增加。
但数据显示的4G手机出货量依然低于预期,无法弥补2G和3G手机下降对手机市场的影响,消费者虽然开始倾向于4G机型,但整体的换机需求明显变弱,导致整个手机市场的出货量也大幅下滑。
随着4G手机的强势崛起,作为通信芯片的老牌厂商,美满电子科技也不甘人后。11月27日,美满电子科技(Marvell)举行媒体沟通会,宣布推出两款CPU。分别是高集成度4核64位ARMADA Mobile PXA1908平台,支持全球快速增长的5模4G LTE大众市场需求。以及8核64位的5模4G LTE SoC - ARMADA Mobile PXA1936,面向全球高性能智能手机和平板电脑。
Marvell全球副总裁李春潮
下面我们详细看看这两款产品:
ARMADA Mobile PXA1908
这款经过成本优化的移动处理器针对全球快速增长的5模4G LTE大众市场,采用ARM Cortex A53 64位架构CPU,提供高效电源管理,集成了定位和SensorHub技术,以及成熟的5模4G LTE调制解调器技术。
PXA1908移动处理器与8核ARMADA Mobile PXA1936在软件上完全兼容,使OEM和ODM能够快速无缝地推出性能更高的8核手机。ARMADA Mobile PXA1908支持目前流行的蜂窝通信技术,包括TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA和GSM。
Marvell总裁、联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“在实现高性能、低功耗和经济实惠的4G LTE智能手机方面,我们拥有地位,自去年以来取得了出色业绩,我相信,以此为基础,我们新的ARMADA Mobile PXA1908将进一步助力全球移动运营商和OEM快速扩展4G LTE入门级智能手机市场,并极大地加速4G LTE智能手机在全球大众市场的普及。”
“凭借PXA1908成熟的5模4G LTE调制解调器,高集成度、低功耗、经济实惠的架构以及支持安卓操作系统的64位4核处理器,Marvell再一次提高了行业的技术水平。感谢我们才华横溢的全球工程师团队,他们勇于创新和发明,专注于不断引领业界发展,提供同类移动解决方案,让世界变得更美好是Marvell的使命和激情所在。”
64位4核5模LTE SoC用来满足快速增长的LTE市场需求,简便地实现了2G和3G连接与4G LTE集成。Marvell 64位系列移动SoC已准备好为设备制造商基于安卓5.0操作系统开发,用于64位平板电脑和智能手机,预计一些重要智能手机厂商将于2015年初开始在全球发布采用Marvell PXA1908的产品。
ARMADA Mobile PXA1936
8核64位5模4G LTE SoC - ARMADA Mobile PXA1936,该产品适用于全球高性能智能手机和平板电脑。Marvell5模4G LTE移动处理器采用8个ARM Cortex A53架构CPU,提供先进的图形处理和安全功能、高性能图像处理能力以及SensorHub功能。
PXA1936解决方案属于Marvell 64位移动LTE SoC系列,该系列还包括ARMADA Mobile PXA1908。ARMADA Mobile PXA1936与PXA1908 SoC在软件上完全兼容,从而使OEM和ODM能够快速无缝地推出高性能8核手机。ARMADA Mobile PXA1936支持目前流行的无线协议,满足以下无线通信技术要求:TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA和 GSM。
The Linley Group公司首席分析师Linley Gwennap表示:“移动处理器领域一直在快速创新。我预计,在智能手机市场,的增长将来自采用高集成度处理器的经济实惠型手机。64位ARMADA Mobile PXA1936凭借性能更高的8核架构,扩大了Marvell在这一市场取得的成功。”
ARMADA Mobile PXA1936采用了Marvell低功耗SensorHub技术,提供前所未有的传感器数据融合能力。作为Marvell 64位移动SoC系列的组成部分,该产品还为设备制造商开发基于安卓操作系统5.0的64位平板电脑和智能手机创造了机会。PXA1936即将向智能手机和平板电脑市场供货,预计采用该处理器的设备将于2015年初交付。
作为两款全新4G LTE芯片,Marvell PXA1936和PXA1908都采用ARM A53 64位架构,28纳米制程。其中,Marvell PXA1936拥有八个CPU核心,主频为1.5GHz,支持1080p显示以及视频编解码、1300万像素至1600万像素的相机,并增强了安全处理器功能。
而Marvell PXA1908则拥有四个CPU核心,主频为1.2GHz,支持720p显示以及800万像素摄像头。值得一提的是,Marvell PXA1936和PXA1908都支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA和GSM网络制式,不过并不支持中国电信的CDMA2000/CDMA制式。
Marvell全球副总裁李春潮先生透露:“除了中国包括中国移动,中国联通,我们的产品已经在欧洲、东南亚包括美国、拉美、全球各地都有手机方案的产品。Marvell的深度合作伙伴,有中国移动、联通、三星、中华酷联,近魅族刚刚发布的一款高端手机MX4 Pro,也是采用了我们LTE的方案。”
值得注意的是,这两款全新的产品都是采用ARM A53 64位架构,为什么没用采用A57构架呢?
李春潮解释说,“首先A53的性能是很强的,跟目前业界里用的广泛的处理器A7相比,A53的性能要比A7超出25%。之所以不用A57,我们认为目前ARM有好几个高端64位的处理器,A57的功耗不太适合做手机,而且不仅仅是功耗,A57的核面积也相当大。ARM以后会推出另外两款,一个是Maya和Artemis,我们认为ARM处理器需要等到这两款之后才能真正推出比较优化的手机。所以目前可以看到中低端的手机64位基本大部分厂商都会采用A53核心,A53比较合适于目前的手机需求。”
“Marvell在LTE技术领域处于地位,是业界首家推出千元LTE手机单芯片解决方案的厂商,在全球LTE芯片出货量位居第二。”李春潮表示,尽管手机芯片市场竞争日益惨烈,但我们仍然非常看好手机芯片市场。这个领域机会很大,需求量也很大,全球真正有实力把芯片和技术做好、融合了这么多不同技术的芯片厂商没有几家,而Marvell具备这样的实力。手机芯片毫无疑问是Marvell非常具有战略性的产品线,Marvell不仅要把手机芯片继续做下去,而且要做大做强。