处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

民用安防市场潜力大 系统整合开发面临挑战

民用安防市场潜力大 系统整合开发面临挑战
来源:国际电子商情网 时间:2014-12-12
    安防相对于通信和家电行业,由于进入门槛低,因此进入安防行业的公司比较多,竞争非常激烈,产品价格和工程造价一降再降,目前已经接近零利润。现在安防企业都说工程难接,就是接到工程也是没有什么利润可言,主要是安防企业都把眼睛盯在城市交通、办公楼、宾馆及城市小区的安防工程上。由于平安城市建设一些大型安防监控工程的出现,使许多安防企业看到了希望,但是城市大型安防监控工程数量少(一个城市只有几个),进入要求高,使绝大多数的安防企业望而却步,目前许多安防企业面临生存危机。

  安防行业向何处发展?发展普通家庭的安防系统是安防行业当前的发展方向。根据市场研究公司Juniper发布的相关数据显示,2013年全球智能家居市场规模约为330亿美元,预计到2018年这一数值将达到710亿美元,市场年增长率约为17%,其中家居安防应用是重要的组成部分之一。

  民用安防市场热闹非凡

  除了传统安防厂商之外,家居安防领域正吸引着越来越多互联网、IT、家电等不同行业的企业及各类创业团队加入到这一市场中来。尤其是在家用监控摄像头的开发上,刚刚被谷歌Nest收购的DropCam开发的一款以云端为数据载体、简单易用的家用摄像头成为了业界的楷模,无论是从产品开发理念,还是外观设计,都是时下一些厂商竞相模仿的对象。此外,针对婴儿看护需求量较大的欧美市场,摩托罗拉、飞利浦、iBabyLabs等公司都纷纷推出了无线婴儿监护产品;而另一家云视频解决方案开发商ArcVideo则更是将先进的影像处理技术和面部识别技术集成在其Simplicam监控摄像头之中。

  在国内方面,小米的家庭摄像头“小蚁”、百度的小度i耳目云摄像头、奇虎360度的“安全卫士”,以及联想的“看家宝”等等,掀起了一股互联网家居安防开发热潮。与此同时,一些智能家居创业团队也是这一市场上的新力军,例如杭州行至云起开发的LifeSmart无线监控摄像头、福建创高科技推出的高清网络摄像机等等。纵观上述产品,它们的共同特点是:针对家庭提供视频监控服务,主要用于防盗、婴儿/老人/宠物看护、视频聊天/分享等应用;产品价格普遍亲民,基本款的售价均在100至400元人民币之间。

  对此,升迈科技股份有限公司业务副总经理解咏钧表示,随着一批家电厂商、互联网公司、网络运营公司及电信企业陆续加入到家居安防市场,尽管他们各自的切入点、提供的平台服务方式都有不同,各有各的优势,但未来时间内很有可能会朝着不同行业整合或结盟的方向发展,目的是提升整体解决方案的竞争力,并迅速抢占市场商机。

  从今年的产业动向来看,跨行业之间的企业合作尤为明显。例如,海康威视在推出安全生活互联网业务品牌“萤石EZVIZ”之后,先后携手京东、乐视、腾讯微信平台、中国联通、阿里云计算、百度等行业巨头,通过技术整合与创新应用,力争推动民用家居视频服务市场的进一步发展。此外,小米除了与上海云蚁合作推出“小蚁”之外,又陆续与互联网创业团队Yeelink联手开拓智能照明市场、与龙旗科技成立合资公司开发智能插座产品等等,充分显示出其对整个智能家居市场的宏伟蓝图。

  家居安防应用特点鲜明

  当前,应用于民用家居市场的视频监控系统主要是以老人、小孩、宠物和屋内外安全为重点防护对象。晶睿通讯国际事业处副总经理顾中威介绍道,家庭用户普遍不具备专业监控技术背景,以小型系统应用为主,一般通过摄像机录制室内、外视频,再传输至后端平台监看和分析,并能随时借助移动终端实时掌握家中状况,当有突发状况时,可及时发出信息通知并配有图像文件予以确认。

  但另一方面,家庭网络环境与企业用户不同,往往会受限于家用带宽大小以及防火墙的设定,而无法顺利地进行视频传输和监看,因而有时在搭建系统时,还需由专人协助,重新布置网络环境,并且录制的视频也需要有足够的储存空间。晶睿通讯专注于网络摄影机的研发与营销,在家用安防部分已率先发表了支持3GPP的相关产品及一系列百万像素级、精巧型家用网络摄影机,并与合作厂商开发出各式平台,可提供全天候清晰影像、实时动作侦测与警示功能。

  “除了安装方便、使用便利之外,”倚强科技股份有限公司副总经理陈学仁补充道,“从目前的消费水平来看,大多数家庭用户还无法负担专业保安公司的运营费用,加上出于隐私权的考虑,因而他们更倾向于以自己DIY的形式来搭建家居安防系统,且无后期持续性费用。”他还提到,实时信息的传达对于家庭终端用户也是非常有帮助,其中包括信息的发送与接收、互动以及视频呈现等,这些可以让用户更及时地掌握家里的异常状况。

    家用摄像机SoC推陈出新

  针对上述家庭视频监控系统的特殊需求,一批网络摄像机SoC芯片开发厂商正积极面向普通消费类市场推出经济型产品线。以升迈科技为例,其新一代芯片内建DDR可以让产品开发更简易,系统更精小;丰富与完整的输出入接口包含双SDIO、双USB、UART、I2C、I2S、UART等,可搭配各种类型的感应组件,如蓝牙、Wi-Fi、Z-Wave等。其中,GM8138S是业界个内建1GDDR容量并提供多种传感器接口的网络摄像机SoC芯片,具有高效能CPU,并支持2M/3M像素画质;GM8136S采用低功耗工艺,支持1GbDDR容量,小型化TQFP封装,适用于720P/1080PHD/FHD家用安防摄影机。此外,升迈科技新型TrueColorIII ISP图像信号处理器大幅提升了高反差照度下宽动态画面以及低照度环境下的视频质量,内置Smart-IVA引擎可实现主动智能侦测功能,目前该系列芯片已获得一些安防摄像机大厂的采用及量产。

  为了让使用者很容易上手,同时简化产品的开发过程,倚强科技SQ6610A方案采用直观的用户接口,结合强化型P2P联机技术,令操作更方便,利用单一UID识别机制作为标识符,即可完成联机或沟通,不必掌握IP、NAT等网络知识及繁复的设定操作。在保证系统稳定性上,该方案基于弹性化的服务器架构,支持全球化布局,且支持负载平衡、自动动态增减服务器功能,及自动网络流量侦测技术,还通过STUN技术使系统可以适应各类型的NAT环境,并可提供高安全性的RUDP可靠用户数据报协议,令操作和数据传输更加稳定。倚强科技还可提供Android/iOS参考原代码、完整的硬件相关文件和P2P库,有助于产品的快速导入量产,据悉,已有客户的产品将于近期准备上市。

  而今年初,海思发布了定位在民用安防市场的Hi3518E系统级芯片,除了即插即用、大幅降低BOM成本设计之外,其特别之处在于,芯片内部还植入了合作伙伴深圳市大拿科技开发的D**e物联云服务平台,可对传统民用安防厂商开放业务应用层API/SDK,简化了硬件端网络传输方面的建设,免去了厂商自建平台的压力,省去了部署和维护服务器、租用IDC服务、缴纳License费用等成本,缩短了技术开发周期,同时也提高了网络传输层的效率和稳定性。另据了解,D**e物联云服务平台目前还提供云存储、云推送、云值守、云分享等多种增值服务,对于用户在该平台上使用增值服务所获的利润,大拿将与厂商进行分成,为厂商开辟新的利润增长点,也令到家居视频监控加速进入到“云监控”时代。

  系统整合开发面临挑战

  而在系统级层面,总结目前家居安防的技术开发重点,则主要是通过各种无线通信技术、系统整机、移动终端与云端存储分析服务,借助移动设备的App软件,提供各种不同类型的操作控制功能,如光源、热源、煤气、声音感应、照明、门禁与实时监控等,并可及时、主动地发布信息通知。谈到家居安防系统的未来发展,行业人士普遍认为,物联网(IoT)、移动终端与可穿戴电子产品将会是带动家居安防市场继续向前演进和完善的关键因素。

  “在物联网、智能化技术的作用下,家居安防应用将备受重视,安防系统在智能家居中扮演着至为关键的角色,”顾中威表示,“未来将会以网络技术为平台,把所有独立的家电产品、感应系统,以及报警系统整合在一起,用户即使在遥远的地方,仍可以有效地掌握家中的状况,以确保能实时处理破门入侵、二氧化碳浓度过高等突发状况,并能预先安排各个系统的运作,增进生活品质和工作效率。”

  陈学仁则强调道,家居安防建设的重点以通信、自动控制、视频技术三者为主,彼此互相结合。但现阶段,主要的困难点在于整合各种不同领域的硬件(自动控制的方法与技术)、通信技术(有线、无线Wi-Fi/蓝牙/ZigBee/Z-Wave等)、远程链接技术与数据库、视频与分析等,在不同领域中有各自的专业厂商,要围绕一个共同目标进行合作开发还存在着一定的难度。

  从更宏观的角度来看,家居安防作为物联网体系下智能家居的一个重要分支,涵盖视频监控、远程感测、控制操作等多个面向,并且在现有功能之上,将不断加入更为多元化的环境感测、实时远程互动操作等应用,使得家居安防逐渐融入到以视频互动、家居看护、远程照顾、家居控制为建设目标的智能家居系统之中。“在这一过程中,可能会由于不同厂商的前端设备、系统整机、云端及移动设备等仍没有统一的建设标准,大家都是各自定义自己的设备和系统,而导致未来整体架构的扩展性受到限制,这也是目前家居安防系统在发展规划上所面临的重要挑战。”解咏钧说。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。