处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

物联网时代新趋势:传感器、MCU二合一

物联网时代新趋势:传感器、MCU二合一
来源:集微网 时间:2014-12-11

2020年会有260亿台设备将彼此互联,超过3000亿美金的市场机会。这是兆易创新董事长兼总裁朱一明先生在2014中国IC领袖峰会上与大家分享的一个数据。

YoleDeveloppement分析师LaurentRobin预期,2013年~2018年之间,全球MEMS传感器市场将有18.5%的年复合增长率,2018年市场规模可望达到64亿美元。

“物联天下、传感先行”。作为作为传输中的关键节点,传感器广泛的应用于物联网方方面面,如智能家居、智能医疗、智慧城市、智慧交通……对物联网的发展起着关键性作用。

物联网的本质是万物相连,而每一个需要识别和管理的物体都需要安装对应的传感器。因此,传感器网络是物联网的重要组成部分。

MCU做为系统控制的核心器件,需要采集加速度计、陀螺仪、磁力计、温湿度计等传感器的数据并进行分析处理。传感器在基本功能之外,也开始越来越多地承担自动调零、自校准、自标定功能,同时具备逻辑判断和信息处理能力,能对被测量信号进行信号调理或信号处理,这就需要其拥有越来越强的智能处理能力,也即朝着智能化的方向发展。

传感器与MCU结合,具备各种功能的智能化传感器将是未来主要发展方向。MCU与传感器合二为一将是大势所趋。目前,已经有很多传感器跟MCU一同整合在Soc上,但鲜有传感器与MCU整合在一起。众多MCU厂商都在密切观察是否能在下一个工艺节点上,比如28nm实现两者工艺的融合。

飞思卡尔微控制器事业部中国P&L市场总监金杰宇曾表示,MCU和传感器需要使用不同的工艺,MCU的数字电路多一些,会用到90nmCMOS工艺;传感器的模拟电路更多。把两种不同工艺的产品整合在一个平台,是有难度、有挑战的。

金杰宇预测,28nm将是后一个相对简单的工艺制程,将会延续10-15年,各种传感器也越来越多,与芯片势必将整合在一起。

兆易创新的产品经理金光一表示,目前,MCU与传感器整合在一起所面临的难题在于,传感器与MCU的制程不同的问题。此外,在整合方案方面,MCU既可以把传感器封装在内,传感器同样可以把MCU包含在内。

福布斯认为,当前,甚至今后几十年内,影响和改变着世界经济格局和人们生活方式的10大科技领域,传感器名列10大领域之首。

如今,新原理、新技术、新工艺、新材料不断涌出,传感器自身也在发生质的变化。


目前,传感器使用的MEMS工艺和MCU制程有差异,但并不妨碍两者做为独立模块在物联网中广泛应用。未来,传感器、MCU整合在一起,具备更强的信息处理能力,势必将成为新的潮流。(集微网/陈冉)


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。