处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

为中国而改变 丰田汽车的技术新举措

为中国而改变 丰田汽车的技术新举措
来源:汽车之友 时间:2014-12-04

丰田在中国消费者心目中,一直都是日系车的代表品牌。中庸、轻巧,同时也不乏可靠性。在大多数中国消费者看来,丰田生产的汽车再普通不过了,像卡罗拉、威驰、RAV4以及凯美瑞等等车型颇受欢迎,几乎随处可见,而这些车型似乎也与高性能没有任何联系。

实际上,历史上的丰田也曾造出过多款经典的跑车:Celica、Supra还有MR2,时至今日还为车迷们津津乐道。其中,更是有80年代推出的经典之作:Celica GT4,这台车搭载丰田历史上出名的3S-GTE高性能涡轮增压发动机,参加过WRC,在90年代曾取得过不错的成绩。

丰田在环保方面的想法

所以别轻易评价丰田,更别说丰田造不出涡轮增压发动机。现在的丰田做到全球前三,肩负的历史使命感更重,所以造车也多为社会服务。1997年,丰田推出Prius便大受欢迎,HEV混合动力车型是丰田在环保道路上的一次成功的尝试。在将HEV引入中国后,也同样取得了不俗的成绩。在丰田发布的数据中显示,2009年中国的石油进口依赖率为49%,到2030年将达到70%。另一方面,国家对乘用车的油耗限值也将有更高标准:2015年达到平均6.9L/100km,到2020年将达到平均5L/100km。所以为了应对能耗限值,丰田则拿出了HEV混合动力、PHEV插电式混合动力、EV纯电动和FCEV燃料电池的技术发展路线图。

在2013年,丰田全球卖掉895万辆汽车,其中HEV占据14%的份额;而在中国市场,2013年卖掉92万台车,HEV已占到3%,这都得归功于将Prius和凯美瑞混合动力版实现国产的功劳。

为中国开发发动机和CVT

毫无疑问,传统的汽油车仍然占据着大笔江山,所以丰田一方面在加紧推进混合动力车型的开发和销售,另一方面也在老老实实地继续改进传统的内燃机汽车。

在传统汽车的改进上,丰田采用了三种方式:提高动力总成效率,降低空气阻力和采用轻量化制造材料。在发动机的设计上,丰田开始注重热效率。通常来说,传统汽油机的热效率只有25-35%,在采用阿特金森循环以及缸内直喷技术后能提高6%。所以不光是丰田,像马自达的创驰蓝天技术也采用了阿特金森循环,其目的就是提高热效率,制造大功率,并实现低油耗。

在中国市场上,丰田在发动机方面至少推出了四种类型。例如在雷克萨斯NX200T上搭载2.0升8AR-FTS涡轮增压发动机,在Prius上搭载2ZR-FXE型1.8升阿特金森循环发动机,而在86跑车上则搭载一台D-4S型2.0升自然进气直喷发动机,在普通的致炫和威驰上,搭载的是NR系列双VVT自然进气发动机。

为中国开发的NR发动机专用设计70个,零部件现地供应率在95%,并且实现了在天津和广州同时生产。NR发动机采用水套分隔层,能抑制气缸变形,经过一系列改进,相比老款车型在燃油经济性上有10%的提升。为中国而改进的另一项部件则是CVT,现在装备在雷凌和新卡罗拉上的CVT已经被命名为S-CVT,其S含有Super、Smart和Sport的含义。这款S-CVT由丰田汽车研发中心设计,在常熟生产,模拟8速,在改进了轴承和摩擦材料、扩大变速比滑轮以及增加挠性锁止液力变矩器后,传动效率从70%提升到95%,而CO2排放量也降低了12%。

和大部分日系汽车厂一样,丰田仍然致力于传统技术的开发和改进,和欧系企业走着截然不同的技术路线,但从实际使用来看,丰田的省油和耐用仍然具有优势和吸引力,为中国而改变就是提升销量的根本措施。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。