芯片/网络/技术/品牌 历届CES手机发展回顾
芯片:四年从双核到八核跨越
时 下四核手机已成主流,八核64位产品也屡见不鲜,然而回到四年前我们在CES2011上看到的惊艳的智能手机还只是NVIDIA Tegra2芯片,如 今雄霸高端手机市场高通刚崭露头角,MTK还只是山寨的代名词,短短四年,NVIDIA移动芯片在高端市场几乎看不到踪影,高通、MTK一统江湖,只留英 雄末路身影。
2011年CES明星产品是拥有4G功能的双核“怪兽”摩托罗拉Droid Bionic,配备了4.3英寸的屏幕, 分辨率为960×540,搭载Android 2.2智能系统,采用双核Tegra 2平台,CPU运行速度为1GHz,内存为512MB(RAM)。
摩托罗拉Droid Bionic
一年之后的CES2012,手机关键词变成了四核、手机支付、720P分辨率屏幕(没 错,在2K都不嫌多的今天,三年前720P还是奢望)。同时Intel进军移动芯片领域,推出X86架构,整套SOC采用了英特尔Atom二代 Midfield处理器,型号Z2460。首款尝试X86架构的手机是联想K800,该手机拥有4.5英寸多点触控屏幕,1.6GHz主频,720P像素 分辨率,800万像素双LED摄像头,Android4.0系统。
三星GALAXY Note
这一年还叫索尼爱立信的索尼发布了 Xperia S LT26i,诺基亚推出Lumia900,三星发布GALAXY Note,让人意想不到的是这些产品都成了自己旗舰的奠基者。
2013 年的CES上手机产品线主要是更新换代,芯片市场上,英伟达在CES2013隆重发布了其下一代重量级芯片——英伟达Tegra4,野心勃勃,不够高通已 经完成产品型号的调整,现在的800、600、400、200等划分已经成型,骁龙800的诞生为英伟达Tegra4挖好了坟墓,同年Marvell也开 始进入移动芯片领域。
CES2014除了NVIDIA发布的Tegra K1外,“核战争”已经不是主流,穿戴设备异军突起,智能手环、手表等低功耗产品成为看点,智能汽车也备受关注,中端芯片成为焦点,低功耗是大家探讨的主题。
Tegra K1
来到当下我们基本上不在乎手机是不是四核八核,MTK也爬上了旗舰机的展台,核心数不代表性能,平台也不代表强弱,移动芯片完成了它的使命了吗?没有,它转向了而已,这个方向CES2015或许能告诉我们。
网络:每年都在喊4G LTE终于梦成真
和手机性能有着同等地位的另一个因素是网络,自HTC推出款4G网络的同事,LTE在近几年的CES上一直被放在台面上,不过网络的事需要运营商的支持,国内直到去年才颁布4G牌照,算一算我们在移动网络建设上和国际市场落后多少年?
2011年CES上的4G代表作是将4G、双核、Android结合,推出了Atrix 4G,Tegra 2双核处理器平台以及拥有更高速的4G网络预示着2011年智能手机的发展方向。
Atrix 4G
到 了2012年的CES,高通已经开始宣传自己“连接一切、Smart一切”的梦想,高通率先看到了智能时代的新机遇,很难想象那个时候高通已经着手智能汽 车领域,随着新一代Snapdragon处理器诞生,它实现了LTE数据传输,这也给消费者带来了更多的体验。
智能汽车芯片
2013年和2014年LTE已经成为CES上绝大部分手机的标配,包括Marvell也开始进入LTE领域,国产厂商中兴、海信、华为等都推出了自己的4G产品。
LTE标准建立到今天,国内4G网络已经有普及之势,已经推出第四代LTE解决方案的高通功不可没。放眼国内外火热的智能家居、智能汽车和智能城市概念,LTE的高速网络才是真正的用武之地。
技术:从裸眼3D到3D打印一一实现
技术带动趋势,每一年的CES大展既是各大厂商新品云集的巅峰,也是各家比拼技术和工艺的好舞台,它们在当时笼罩着科技的光环,而你会发现在随后的几年里这些技术先后运用到手机当中,在各个方面绽放精彩。
比 如CES2011索尼发布了裸眼3D技术并将技术运用到电视当中,而今年我们就已经看到了支持裸眼3D的手机上市;同样是这一年我们现在普及的手机遥控电 视功能已经出现,Vizio VIA在CES上发布了一款可以遥控Vizio电视和平板电脑的Android智能手机。
裸眼3D
在 CES2012上基于芯片开发的AR扩增实镜也开始崭露头角,一开始这种技术只是让通过简单的步骤虚拟出来历史景点以及教学课程,让孩子们可以更加直观更 加便捷的进行学习。而目前包括三星Gear VR在内的诸多设备已经做出了单独的VR设备,未来VR将能够实现类似《三体》的游戏,你是不是更加期待?
AR扩增实镜
CES2013柔性屏幕成为焦点,参展的夏普公司则主打新技术,相继展出了一款4.3英寸的可弯折的柔性OLED屏幕和配备更具节能前景的IGZO显示技术屏幕的智能手机。此时我们已经可以做出弧面屏幕手机,可以弯折的手机也频频出镜,科技正在将科幻变成未来。
柔性屏幕
近一次的CES上3D打印也让我们大开眼界,当年的CES上还特意设立了一个3D打印的展区,古老的工业也逐渐被更灵活的智能产业所替代。
3D打印
新技术是推动科技向前快速发展的基石,我
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。