智能化潮流不可阻挡 CES白电回顾与展望
看点一:透明化设计或成潮流
让人记忆犹新的是,在IFA2013上海尔发布了全球首款透明冰箱,如果将这台冰箱拟人化,笔者给的评语是“惊才绝艳”。原因在于,抛开这款冰箱复杂的系统制冷工程,就外观而言,该机给人强烈的科技感和未来感,有种好莱坞科幻大片描绘未来生活家电的即视感。从某种角度讲,这也标志着海尔跻身国际家电巨头行列之后,开始引领产品设计潮流。
海尔透明智能冰箱
无独有偶,三星今年的重磅新品——蝶门冰箱,除了蝶门创新空间设计带来的别致体验外,让人印象深刻就是它金属质感的透明玻璃门,点亮冰箱后,视觉体验非常华丽。
甚至透明化设计蔓延到了电视领域,海信就不止一次在各大展会上推出了透明电视产品,噱头十足。因此,我们有理由相信,在CES这个“顶尖产品PK台”上,看到越来越多的透明家电产品,直至透明化设计成为未来家电设计潮流。
看点二:智能家居竞争白热化
仅局限于关注智能家电的功能进化的思维已经落伍了,因为在未来智能家居“棋局”中,智能家电仅仅系统智能生活的一个终端;以全局观的角度出发,为智能家电搭建智能家居平台,率先布局智能家居蓝海市场才是更为关键的“落子”。
LG HomeChat智能家居
试想一下,如果出现一个垄断性的“智能家居平台”,那么生产智能终端的企业,包括家电企业,或主动或被动地将沦为该平台的“追随者”和“跟班人”,因此不管是早早进入的家电企业,还是虎视眈眈的互联网企业,都对智能家居市场“垂涎三尺”,其中,行业巨头的动作格外引人关注,比如谷歌收购Nest,国内IT巨头腾讯推出的“QQ物联”等。不过,从目前看,鹿死谁手还没有定论。
看点三:专业化家电人气暴涨
纵观近年的家电展会,专业化的家电展品总能成为大家关注的焦点,出色的外观设计和强大的性能配置,再加上人性化细节和创新体验,专业化家电以“极致”名片赢得了家电极(tu)客(hao)们的掌声和“钱包”支持,也注定是高端市场的宠儿。那么什么是专业化家电?笔者将其分为两类:一类走向细分需求的极致,另一类走向全能化的极致。
海尔就曾推出过专业“内衣”洗衣机,将普通衣物和贴身衣物进行分类,主打健康杀菌功能,其中这个细分市场的需求痛点,当然这款产品的目标用户也指向了小众消费者。而西门子的“洗涤中心”就是有一台专业洗衣机、一台专业烘干机构成了专业化的家庭洗涤组合。
松下新品:洗涤、烘干、熨烫一体机
另一类,松下曾发布的集合洗涤、烘干、熨烫多功能的洗衣机,则成为全能化专业家电的典范。面对高端家电市场的需求变化,专业化家电的出现与发展就是企业转型与升级的缩影。不难猜测,在CES2015年的看台上,此类高端专业化家电依旧是人气之王。
追根溯源,所有的这些看点都并非凭空出现,回顾往期的CES,看看都有哪些白电精品值得记忆?
CES2014:LG发布多款智能洗衣机LG:多款智能洗衣机发布
CES2014展会上,LG携带旗下物联网技术的洗衣机出现在白电展区,该机的物联技术选择了时下流行的NFC物联功能,通过近场交互技术来与其他家电产品和其他数码产品进行连接,从而形成一整套智能互联家居环境。此外该机拥有LG TurboWash™技术,可以实现快速洗衣,更为省时、省电、省水,性能十分强大。
turbowash系列高性能新品洗衣机
洗衣方面,LG在CES上展出的主打智能化的洗衣机产品吸引力众多媒体的关注,该机通过WIFI链接,用户通过大尺寸液晶显示屏可以进行人机互动,洗衣机内部提供了多种洗涤程序,并且能够根据不同污渍为用户提供不同选择。
LG采用了Smart ThinQ技术的智能物联洗衣机
LG智能洗衣机的显示屏
内置的smart ThinQ智能操作系统,能够智能化的管理洗涤程序,根据不同衣物选择不同洗涤程序、洗涤水温以及内筒转速。
CES2014:海尔天樽空调独领风骚海尔:天樽空调独领风骚
作为白电巨头,海尔在白电研发和创新上的实力雄厚,冰箱、洗衣机、空调三大件白电展品均采用了智能操作系统和“云端”互联的技术,从而形成以移动终端为核心的智能物联家居雏形。
海尔天樽空调
在海尔的展区我们还看到了高端空调——天樽系列空调,该空调与国内即时通信厂商——微信合作,用户可通过微信APP遥控空调,在回家之前,就可实现制冷或者制暖。此外,该机放弃了传统空调四四方方的外观,同时采用独有的风洞式设计,外观漂亮且风量更足。
海尔:智能云洗衣机亮相
构成海尔“云家庭”的另一款重磅产品,就是海尔智能洗衣机,用户可以使用移动终端遥控洗衣的功能确实让人眼前一亮,用户可以通过智能手机的APP遥控选择洗衣程序、设置参数以及查看洗涤状态和时间,功能十分强大。
海尔智能云洗衣机
此外,在洗涤结束后,智能洗衣机会自动推送信息到手机,内置的操作系统可以实时天气状态推送,可以显示7天天气状况,并根据天气状况智能推荐洗涤程序,阴雨天自动配备烘干、除味等程序,免去天气给洗涤造成困扰。
CES2014:美菱智能冰箱走出国门
美菱:CHiQ智能冰箱走出国门
美菱与长虹强强联合后,其产品线也在不断完善,在本届CES上,美菱在一体物联家居的概念下,展出了两款智能新品冰箱,与长虹电视等其他家电产品相映成趣,构成一幅满是中国风情的智能客厅。
美菱雅典娜系列高端冰箱
这两款新品均属于雅典娜系列,黑色玻璃外观简洁大气,同时拥有超大显示屏和操作面板。性能方面,高效变频技术和风冷无霜技术成为标配,其中法式多门冰箱不仅融合了对开门冰箱大容积的优点,而且拥有食物科学分类的优势,在对开门冰箱横行的CES展会上,形成独特的中国魅力。
CES2013:三星首款四门智能冰箱三星:首款四门智能冰箱发布
三星T9000四门冰箱采用法式对开门设计,顶部19.4立方英尺和右下侧6.1立方英尺的冷藏室提供了多达25.5立方英尺的储藏空间,其中右下方间室还可以被用作冷冻室,如果还需更大空间,也可将左下方6.1立方英尺的间室转化为冷冻室。此外,右下方间室也可以用作儿童食物储藏区,特殊餐饮备用区,或单独存放饮料。价格方面,三星T9000四门冰箱将在2013年春季末面世,预计售价3999美元。
三星T9000四门冰箱
此款冰箱不仅具有灵活的储藏空间,使用便捷,而且外观典雅,更具有强大的制冷功能。为了让间室内保持温度和湿度,T9000搭载了三星独有的“保湿新生三循环”技术。这一业内技术通过两台压缩机,三个蒸发器和一系列传感器很好的控制了箱内湿度,让食物长久保湿新鲜,避免水分流失。
T9000液晶显示屏会在此次三星展台上进行特别展示,其搭载的应用程序能够保证厨房的有序和整洁。特别的是,T9000 液晶显示屏中的Evernote应用程序能够让消费者与家人朋友分享照片,视频,和食谱。同时T9000液晶显示频还内置了日历和天气等多种APP。
CES2012:LG衣物护理机首次亮相LG:衣物护理机独此一家
创新是促进我们不断前进的无限动力,在CES2012的展台中,LG为我们带来了颇具概念感的衣物管理器,新奇的造型,丰富的功能,让我们对未来智能化生活充满了期待。
LG衣物管理器
香薰投放口
水箱
机器内部构造
此次在CES2012中所展出的衣物管理器,是LG新推出的概念产品,主打衣物护理功能,用户通过直接把衣物晾晒在衣物管理器内,该产品就能迅速晾晒衣物,同时还能够进行杀菌、除皱等护理操作。让人眼前一亮的是,这款产品提供了香薰功能,经过衣物管理器护理过的衣物,将会更加清新、柔软蓬松适合穿着。
LG速冻冰箱:五分钟冰镇啤酒
LG此次主推的有三款冰箱,分别是带有急速制冷功能的多门冰箱、超大容积的多门冰箱和“门中门”系列多门冰箱。接下来,就一一为大家介绍。
带急速制冷功能的LG多门冰箱
这款多门冰箱采用智能制冷系统,无霜风冷,制冷更迅速、更均匀。同时,超大容积也能轻松满足家庭的食物存储需求。LG宣传这款冰箱主要的卖点就是其BLAST CHILLER功能,直译过来是爆炸式制冷,从字面意思我们就能大致看出其变态的制冷能力了,那么,它究竟有多厉害?我们接着往下看。
5分钟冰镇一罐啤酒,这个速度微给力啊
对于这个功能,我们前方记者也实际进行了测验,5分钟左右拿出来,冰镇效果非常不错。
CES2012:Thermador全触控电磁炉灶Thermador:智能全触控电磁炉灶
Thermador(塞梅托)展示了一款颇具科技感的炉灶。一改灶台老式、传统的灶头、电磁灶样式,给厨房生活带来了全新的概念。该产品设计有6英寸的触摸屏上,会显示灶具所在炉灶上的位置和形状,可以单独控制每个容器的烹调温度,并且可以达到4600瓦的输出功率。
图片来自Engadget
这种灶台的好处在于,由于采用这种无缝布局的热感应屏面,利用锅具进行烹饪时,可以不必拘限在一个单一的炉头上。虽然在展会当中,这款产品不允许我们实际试用测试,但我们十分期望这种技术是可行的。这款塞梅托灶台的旗舰版在2012年7月会进行售卖,价格大约在4949美元左右。
CES2012:三星首发智能扫地机器人三星:智能扫地机器人首发
在2012年的CES展会上,三星展示了一款新型的智能吸尘器。与以往推出的智能吸尘器差不多,这款吸尘器也采用的是自动充电和圆形设计,具备线路预绘系统和虚拟墙功能,可以应付地毯和地板地面。
三星智能吸尘器
这款智能吸尘器配有高灵敏度摄像头,和人的肉眼一样,可以拍摄到房间内各个角落的清洁情况,该摄像头可每秒拍摄三十张照片,使吸尘器吸尘系统可以随时识别吸尘区域,完美清理房屋内各个角落。
它的吸尘步骤可以分为对吸尘区进行拍摄、搜索、扫尘、吸入、过滤等七个阶段。然后,再利用可拆卸式超细纱抹布对地面残留的细微灰尘进行彻底擦拭,从而显著降低了房屋内细微灰尘飞扬的问题。同时它还配有一只遥控器,无线式操作更加便捷。
三星:smart洗衣机首次亮相
CES2012上,韩系家电巨头三星所带来的多款智能化家电让人眼前一亮,其中smart洗衣机超高的机身设计免去了弯腰的烦恼,底部提供了存储盒,方便用户存放换洗衣物。另外这款产品特色就是提供了一块8英寸触摸显示屏,并且能够与家庭WiFi链接,以实现智能化功能。
三星新款智能洗衣机
在其他性能方面,这款产品有着7.5kg洗涤容积,在有着更出色洗涤效果的情况下,更能够节约25%的洗涤时间。通过家庭智能网络,能够通过您的智能手机操作洗衣机开始洗涤,并且在洗涤结束后接收到相应信息。
新品Grace-S系列洗衣机
另外在洗涤程序方面,还提供了多种智能化洗涤方案,如智能控制、智能关怀洗涤、智能感知烘干,都能够进一步便捷我们的使用,也让家电产品更智能。