处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

专访致远电子研发工程师:仪器多功能化是发展趋势

专访致远电子研发工程师:仪器多功能化是发展趋势
来源:EEWORLD 时间:2014-11-27

    MI1062六合一多功能组合仪器,集数字示波器、逻辑分析仪、协议分析仪、信号发生器、码型发生器和扫频仪六大功能于一身,小巧便携,信号测量精准入微,操作易用简捷,特别适合工程师现场测试与高校实验室课程。

    据致远电子研发工程师阮工介绍,在研发过程中其实遇到很多困难,如何通过巧妙的设计节省空间,如何实现产品的高性价比?这些都是需要仔细斟酌,不断测试的。

     阮工说:“仪器有多种接口:示波器BNC输入接口、信号发生器输出BNC接口、逻辑分析32通道输入接口、码型发生器16通道输出接口等。这对于体积迷你的机壳,要放入如此多的接口是相当有挑战。工业设计部门认真建模,一方面保证BNC头水平排列紧凑,又要确保BNC之间有足够的空间方便人手操作;另一方面从空间上考虑,把码型发生器放在逻辑分析仪的垂直方向上,有效地利用了空间。在实现高性价比方面,我们使用了FPGA。为了实现高速数据采集,设计人员从程序算法、布线、时序约束等多方面下手,在FPGA资源消耗99%、IO消耗100%的情况下,实现了设计的功能。”

    同时,阮工介绍:“在产品规划初期,MI1062为5合1设备,后来在产品推广中,发现客户有简单测量设备传递特性的需求,于是把信号发生器、示波器的功能有机组合,实现了“扫频仪”的功能。6合一的设备,要充分发挥其性能,不能简单地组合,必须互相配合工作。于是,示波器采集回来的波形,可以成为信号发生器调制信号的调制波;示波器的触发输出,或者逻辑分析的输入,可以成为码型发生器的触发信号”

    针对组合仪器对行业的影响及未来的趋势,阮工给出了自己的看法,他说道:“能把这六种仪器功能集合,我们是先行者。目前仪器发展相当快速,多功能化是一种发展趋势。能在一台产品上多方面实现用户的需求,能为用户提供性价比高的产品,是我们努力的方向与追求。”(完)

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。