处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

再话H.265:关注度超4K的安防技术革新

再话H.265:关注度超4K的安防技术革新
来源:安防市场报 时间:2014-11-25

    对于视频监控应用来说,存储时长和容量成本一直是方案设计时需要反复权衡的关键矛盾之一。当大规模联网模式和集中存储方案开始推广后,网络带宽的瓶颈也逐步浮现,尤其是超高清应用的普及,更凸显了这些问题,提高压缩性能的需求日益迫切。与H.264/AVC相比,H.265/HEVC的本领是可以在维持画质基本不变的前提下,让数据传输带宽缩减至H.264/AVC的一半,同时其还支持为7680*4320的分辨率。因此不管是以后的4K或者是更高级别的超高清视频,我们同样可以通过H.265/HEVC格式进行编码。

    随着全球视频监控领导企业海思半导体H.265/HEVC划时代产品即Hi3516A与Hi3536处理器的上市,超高清的画质以及低带宽的网络传输、存储与显示得以实现,解决了高清化和网络化带来的业界公认的“带宽、存储、显示”三大难题,必将引领整个视频监控产业进入一个新的发展时期。

    海思半导体将持续致力于H.265/HEVC超高清IP视频监控市场的产品研发,并为行业内客户带来融合先进技术、极具性价比的产品和整体解决方案,将与众多客户一起分享H.265/HEVC这一场行业的盛宴,一同成就视频监控新价值。本期特约嘉宾客户:天津天地伟业科技有限公司、浙江宇视科技有限公司、杭州雄迈信息技术有限公司。

    视频监控朝着高分辨率、高帧率、低带宽占用方向持续发展,H.265/HEVC可谓占据了天时、地利、人和。首先,安防行业发展速度非常迅速,H.264/AVC编解码算法的能效越来越难以支撑行业的发展。其次,H.265/HEVC编解码算法的发展目标就是提高视频编码,传输,解码的能效,完全吻合安防行业发展的需要。随着海思半导体Hi3516A产品的面市以及国内一线大厂的积极跟进,H.265/HEVC将会成为主流的视频压缩技术,在安防行业中取代H.264/AVC,引领安防发展的新时代。

    H.265/HEVC是ITU继H.264/AVC之后所制定的新的视频编码标准,相较当前视频监控主流的H.264/AVC编码方式,在同等画面质量情况下可以节省40%~50%的带宽,可以预见在超高清监控的需求推动下,H.265/HEVC必将成为安防领域主流编码技术。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。