处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

10年后,翻盖手机或重新主导市场

10年后,翻盖手机或重新主导市场
来源:腾讯科技 时间:2014-11-24

BI中文站 11月22日报道
10年前,翻盖手机主宰世界。
当时,摩托罗拉Razr是畅销的翻盖手机。2003年上市后,四年的累计销量超过了1.3亿部。2007年iPhone上市后,Razr退出历史舞台。
苹果的智能手机改变了一切。一夜之间,几乎所有手机厂商都需要让他们的手机变得“智能”起来,并且尽可能地模仿iPhone的3.5英寸的“大屏幕”。
于是,他们抛弃了传统的设计:上面是一块小屏幕,下面是物理键盘,通过中间的转轴连接着。合盖之后,上下两部分还能相互保护。而后选择了简单的直板造型,屏幕暴露在外面。
多年之后,智能手机无处不在。调研公司皮尤(Pew Research Internet Project)数据显示,当前56%的美国成年人拥有智能手机,而千禧一代(18岁至29岁)的比例更是达到了83%。
但是,智能手机市场尚未完全饱和。而且,老式的翻盖手机仍将大有用武之地,虽然它可能无法运行Uber或Spotify等现代应用。
但是,可能会有一种折中的解决方案。
虽然当前的智能手机几乎无所不能,但翻盖手机的一个明显的优势是:既然它们可以折叠,则折叠后可以起到保护屏幕的作用,无论是放在兜里,还是包里。而且,折叠后手机在外型上会变得小巧。因此不会像iPhone 6 Plus和Galaxy Note 4那样,放在兜里还会露出一部分。这在一定程度上也起到了防盗的作用。
明年,三星计划推出首款配备超级柔性屏幕的智能手机,虽然三星早在2010年就展示了其生产可弯曲、可变形的屏幕。
如果三星的超级柔性屏幕能够经受频繁的弯曲,我们就有可能见到这样一款可翻盖的智能手机:既拥有大屏幕,还超级便携,而且屏幕还能受到保护。
当然,要真正实现这一点可能还需要多年的时间。在柔性屏幕方面,手机厂商已经迈出了一部。去年,三星和LG分别推出了自己的首款“弧形”手机Galaxy Round和LG G Flex。今年,三星又推出了Galaxy Note Edge曲面屏幕手机。

虽然上述产品还不算使用真正的柔性屏幕,但这一天迟早会到来。去年,我们在CES展会上看到了PaperTab平板电脑。这款平板电脑采用了10.7英寸的柔性塑料触摸显示屏,如纸一般轻薄和柔软,可弯曲,可变形。
将来,这种技术可以应用到可承受任何变形的硬件设计中。而这可能让翻盖手机卷土重来。
很明显,人们对于翻盖设计还是很痴迷的。5年前,当有消息称微软正在开发一款类似于图书的翻盖式平板电脑Courier时,人们为之欢呼。遗憾的是,微软两年后扼杀了该项目。
但是,对于智能手机而言,采取类似的设计还为时不晚。不但能提供视觉上的享受,还能起到保护屏幕的作用。
10年前,翻盖手机主宰着世界。近10年,大屏幕直板手机主导市场。而10年后,柔性屏幕没理由不让翻盖手机卷土重来。当然,届时可能还有其他更好的设计方案。(谭燃)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。