处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

商场加强商品电子防盗 EAS技术日渐成熟

商场加强商品电子防盗 EAS技术日渐成熟
来源:中国安防展览网 时间:2014-11-21

    摄像头、监视器,这些产品在现阶段生活场所中司空见怪。然而对于一些超市零售商店而言,往往电子商品防盗系统成效会显著些。超市零售商店内的商品一般可以分为两类。一类是“软”商品,如服装、鞋帽、针织品,这类一般采用硬标签保护,可以重复使用;另一类是“硬”商品,如化妆品、食品、洗发液等,采用软标签保护,在收银台进行消磁,一般一次性使用。对硬标签来说,各种原理的防盗系统保护商品的种类差不多。但对软标签来说,由于受到金属物的影响不一,差别很大。

    一、EAS电子商品防盗及其组成

    EAS(ElectronicArticleSurveillance)又称电子商品防窃(盗)系统,是目前大型零售行业广泛采用的商品安全措施之一。EAS于1960年代中期在美国问世,初应用于服装行业,现在已经扩展全世界80多个国家和地区,应用领域也扩展到百货、超市、图书各种行业,尤其在大型超市(仓储)的应用得到充分的开发。

    EAS系统主要由三部分组成:检测器(Sensor)、解码器(Deactivator)和电子标签(ElectronicLabelandTag)。电子标签分为软标签和硬标签,软标签成本较低,直接粘附在较“硬”商品上,软标签不可重复使用;硬标签一次性成本较软标签高,但可以重复使用。硬标签须配备专门的取钉器,多用于服装类柔软的、易穿透的物品。

    解码器多为非接触式设备,有一定的解码高度,当收银员收银或装袋时,电子标签无须接触消磁区域即可解码。也有将解码器和激光条码扫描仪合成到一起的设备,做到商品收款和解码一次性完成,方便收银员的工作,此种方式则须和激光条码供应商相配合,排除二者间的相互干扰,提高解码灵敏度。

    检测器(通俗叫法:防盗天线,检测门,检测器等等),通常安装在大门口或收款台前面。未经解码的商品带离商场,在经过检测器装置(多为门状)时,会触发报警,从而提醒收银人员、顾客和商场保安人员及时处理。

    防盗标签是整个电子防盗系统中的一个重要组成部分,防盗标签性能的好坏,影响着整个防盗系统的性能。有些标签容易受到潮湿气的影响;有些不能弯曲;有些标签能够很容易地隐蔽在商品的包装盒内;有些会盖住商品上的有用的说明文字等等。

    二、EAS设备的主要原理及作用

    1、无线电射频检测器原理

    防盗天线主要是由发射天线和接收天线组成,由发射天线向接收天线发射一个无线电信号,使发射天线及接收天线之间产生一个无线电磁场扫描区。而防盗标签实际原理上是一个“LC”振荡发生器(指电感线圈和电容器并联组成),用特殊工艺制成使其与防盗天线一样产生一个8.2MHz的无线电信号,由于这个无线电信号的振荡作用,使防盗天线之间的电磁场扫描区发生一个变化,也就是利用这个变化来做成一个可以产生报警的信号。检测器分两种,一支为发射天线,另一支为接收天线,必须由发射机和接收机同时组合起来才能使用。也可以多支发射和多支接收连在一起使用。

    2、解码器及解码板原理

    解码板是装在收银台的台面上,其解码信号从解码器输出,解码器装在收银台里面。解码器主要是发生一个高电压的脉冲信号,这个脉冲信号发生的电压可高达300多伏,软标签里面的电容器就是依靠这个电压击穿的,软标签的电容一经击穿后就相当于其电感器处于开路状态,所以就无法产生信号。

    一体化解码板是指将解码器内部的电路用高科技手段直接做到解码板的内部,这样单独一个解码板就具备解码的功能了,而且因为没有了连接线降低了线路损耗,故解码高度更高,体积更小,使用和安装都很方便,特殊情况下也可以再带一块解码板。

    3、开锁器原理

    开锁器由磁环和磁芯组成,两者组合可形成一个涡流磁力,普通磁铁表面的磁力是均匀的,但开锁器这种结构使磁力集中在开锁器的中心,从而使硬标签的锁芯能轻易打开。

    4、软标签及硬标签原理

    软,硬标签实际上是一个“LC”振荡器,软标签采用铝箔软电路制成,而硬标签直接采用铜线和电容器制成,中心频率与防盗天线一致都是8.2MHz(兆赫,频率的单位)。

    5、手持检测器原理

    手持检测器实际上是一个集收发于一体的检测门,它主要是为避免对顾客搜身而设计生产的辅助检测设备,它可以准确的检测出标签所在的位置,避免接触检查,能有效的防止检测器报警后,防损人员对涉嫌顾客态度粗暴等不礼貌情况的发生。

    三、EAS未来发展方向

    未来的EAS发展方向主要集中在两个方面:一是防盗源标签计划(SourceTagging),另一个是无线识别技术(SmartID)。由于SmartID受其技术成熟度以及价格因素的影响,将不会很快地直接被用户使用。

    源标签计划实际上是商家为了降低成本、提高管理、增加效益的一个必然结果。EAS系统的使用麻烦的是在各种商品上贴电子标签,增加了管理难度。解决这一问题的好办法也是终的解决办法就是将贴标签的工作转给商品的生产厂家,在商品的生产过程中把防盗标签放到商品或包装里。源标签实际上是销售商、制造商以及防盗系统的制造商合作的结果。源标签使可开架销售的商品增加,给顾客带来更多方便,另外标签的放置也更加隐蔽,减小被破坏的可能,提高防盗效率。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。