处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

普京送习近平的Yotaphone2内置中国芯片技术SlimPort

普京送习近平的Yotaphone2内置中国芯片技术SlimPort
来源:EEWORLD 时间:2014-11-12

   中国,北京——DisplayPort解决方案领域的市场企业硅谷数模半导体公司(Analogix® Semiconductor)宣布,在2014 APEC工商领导人峰会期间,俄罗斯总统普京向习近平主席赠送的双屏智能手机YotaPhone 2采用了硅谷数模的SlimPortTM接口解决方案。

图1:采用SlimPort接口技术的YotaPhone 2做为国礼被赠送。

   YotaPhone 2是俄罗斯的智能手机生产商Yota Devices公司推出的全球首款双屏手机,除了常规的LCD屏幕,在机身背面还搭载了一块相同大小的电子墨水屏幕,两块屏幕可以交互运行,即将于2015年1月在中国上市。

   除了双屏这一重要卖点,YotaPhone- 2还采用了中国芯片公司硅谷数模的SlimPort接口芯片解决方案,使之可以在保持超薄外形设计的情况下,通过便宜的线缆适配器配件连接到任何高清显示设备,如高清电视、显示器和投影机,用户可以通过这些“大屏幕”浏览所有手机内容,包括视频和图片以及PPT演示文稿和电子表格等商业媒体,该配置无疑符合YotaPhone 2的高端安卓手机市场定位的期望。

图2:YotaPhone 2的SlimPort认证证书。

   YotaPhone 2通过一个简单的Micro USB到HDMI线缆附件即可将连接高清显示设备,内置的SlimPort发送器配合节能的硅谷数模CoolHD™技术,完全不消耗手持设备的电力,还可通过Micro USB接口在高清电视播放期间对移动设备进行充电,即使在长时间播放高清内容后也能够保持设备电量充足。SlimPort同时兼容VESA组织的MyDP标准。


图3:配套的SlimPort线缆适配器成本低廉。

SlimPort接口解决的优势可简单总结为以下6个方面:
1.使用现有的移动USB接口
   使用标准Micro USB接口即可,选择一根便宜的细线缆(长5米)为用户提供简单的即插即用体验。
2.连接任何高清电视
   可与任何一代的高清电视兼容,支持带7.1声道音频的1080p 3D视频。
3.支持播放期间的充电功能,大大延长电池寿命
   专利技术支持从显示设备中恢复和回收电能,在高清内容播放期间持续为便携式设备的电池充电,并允许用户继续在手机上使用企业应用程序、邮件和语音拨号等功能,随时保持移动设备电量充足。
4.完全兼容现有HDMI1.4a标准和旧的HDMI标准
5.支持好莱坞标准内容保护
   该设备完全兼容好莱坞标准内容保护(HDCP),以保护版权内容不会受到未经授权的截取。
6.无版税费用

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。