处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

PI推出InnoSwitch 再度引领开关IC市场

PI推出InnoSwitch 再度引领开关IC市场
来源:EEWORLD 时间:2014-11-12

   近日,电源管理供应商Power Intergration(PI)推出了InnoSwitch系列开关IC,PI大胆采用了Innovation(创新)作为产品系列名,相比TopSwitch,LinkSwitch等产品系列略显张扬,不过的确如PI产品开发副总裁Mike Matthews所述,这将是一款“Ultimate”(终极)反激式电源解决方案。

   如果你看下InnoSwitch的特性,你也会为之兴奋。该IC采用新的FluxLink安全隔离通讯技术,同时集成了初级开关和次级开关电路,不仅能减少元件数、省去低速且不可靠的光耦器以及性能优于初级侧控制器,而且还能大幅降低制造成本,同时效率在12V/24W时接近90%,空载功率仅有不到10mW。

   左侧为InnoSwitch方案,右侧为传统次级侧控制方案,区别显而易见。

   目前,InnoSwitch支持25w输出,主要应用范围包括手机、平板电脑等充电器。

   12V/24W的适配器也仅有U盘大小

InnoSwitch的优势剖析

   InnoSwitch集成了初级侧控制的简单及次级侧控制的精准两大优势,在5V/2A充电器典型设计中,整体元件数从60降到了30。由于大大降低了元件数量,因此无论在BOM、每小时装配数、产量、PCB布板等方面,都是的。

   InnoSwitch示意图,集成了诸多功能,简化了适配器设计

   InnoSwitch采用了特有的FluxLink技术,简单来说,就是在芯片内部集成初级侧和次级侧两块电路,利用芯片内部磁性电感技术进行隔离与通信,起到了光耦的作用。

   FluxLink示意图

   作为一款控制器,其还集成了SR FET控制器,这样就可以使用MOSFET替代以前的肖特基二极管实现同步整流,节约了成本。同时还集成了650V MOSFET,增加了产品集成度。

   InnoSwitch由于在内部进行次级侧检测,所以对变压器性能要求不高。

   InnoSwitch带HiPot隔离保护,因此可以在变压器背面贴装,布局更灵活紧凑。

   Mike说:“当你看到一个控制IC在电源初级侧次级侧中间,这就是我们的InnoSwitch。”

InnoSwitch的推出对便携市场具有重要意义

   Mike特别介绍了当今的市场环境:2016年US DoE 6和欧盟CoC V5将实施,对于充电器的效率有了更高的要求,这就意味着厂商需要未雨绸缪,及时更新自己的充电器设计,InnoSwitch就合适不过了。目前已有部分先期厂商选择了InnoSwitch的方案,其中也包括国内公司。

   其次,随着手持设备电池越来越大,需要适配器的功率密度更大,自然需要高功率的电源管理IC。

   第三,未来USB C口普及的话,线缆的电流将达3A和5A,这就意味着线缆将消耗更多功率,适配器的效率也需要做得更高。

   InnoSwitch典型设计方案

   更高的效率、更高的功率密度及更高的电流,使InnoSwitch成功开创了第三类电压转换控制方式,十分适合未来的手机或平板充电器。另外我们还可以期待FluxLink技术的升级,包括支持更高的功率,又或者应用到其他领域。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。