处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

物联网时代,Wi-Fi与蜂窝技术走向共和?

物联网时代,Wi-Fi与蜂窝技术走向共和?
来源:互联网 时间:2014-11-05

    全球移动通信系统协会(GSMA)近日针对采用蜂窝通信网络的物联网(IoT)产品发布了一套设计指南,并表示已经有许多电信营运商支持该组织所主导订定的嵌入式SIM卡标准;在此同时,三星(Samsung)声称该公司正在进行60GHz Wi-Fi的大规模布署,以支持包括物联网在内的多种应用。蜂窝通信与Wi-Fi两大宽带技术,似乎正在推动嵌入式与连网系统领域的标准和谐度。

  GSMA公布的1.0版“物联网设备链接效率指南(IoT Device Connection Efficiency Guidelines)”长达70页,包含物联网应用蜂窝网络的芯片、系统、应用程序设计实例;该指南的支持者包括AT&T、中国移动(China Mobile)、中国电信(China Telecom)、中国联通(China Unicom)、 Deutsche Telekom、Etisalat、KT Corp.、Orange、NTT DoCoMo、Tata Teleservices Ltd.、Telefonica等世界各地电信营运商,还有通信模块制造商Sierra Wireless;目前GSMA的成员包括近800家移动通信服务业者以及上游零组件、设备供货商。

  根据GSMA的市场研究统计,全球采用蜂窝连网技术的设备数量今年将达到74亿台,到2020年将增加至1,000亿台;新出炉的指南中提及,如果物联网系统未能采用实例进行设计,就有可能扰乱整个蜂窝网络:“当布署大规模物联网设备,会导致网络信令流量呈倍数增加,对同一网络上的所有用户服务产生冲击,坏的情况是瘫痪整个移动通信网络。”GSMA正在针对物联网设备与应用开发一套测试,以确保实例设计准则被采用,预期测试程序可在明年2月出炉。

  此外,GSMA表示有5家移动通信营运商以及6家模块制造商之产品,已支持该协会所订定的、提供机器对机器通信(M2M)设备远程开通的嵌入式SIM卡规格。市场研究机构Beecham Research预期,GSMA的该套eUICC规格能推动M2M市场成长34%,在2020年为移动通信业者带来89亿美元的营收规模;而如果标准化能有效统一目前标准分歧的市场,蜂窝M2M连网设备数量将由目前的4.78亿台,增加至2020年的6.39亿台,主要成长动力来自汽车。

  GSMA针对蜂窝通信技术在物联网领域应用发表设计指南

  在此同时,三星在10月13日宣布将在2015年推出支持4.6Gbps吞吐量、采用60GHz网络802.11ad标准Wi-Fi的产品,并表示无论在同一网络上有多少连网设备,新产品将不会有共同频道干扰(co-channel interference)问题;此外三星表示,新产品将同时配备宽广覆盖范围的波束成形电线(beam-forming),以及微型波束成形控制技术(micro beam-forming control technology)。

  三星将把60GHz Wi-Fi──也就是WiGig技术──内建于各种消费性、医疗以及电信产品中,包括支持物联网应用的设备。目前市场上有不少半导体厂商提供60GHz Wi-Fi芯片,包括英特尔(Intel)以及Peraso Technologies都表示可让802.11ad标准解决方案,达到4.6Gbps的数据传输速率。“4.6Gbps是单载波的吞吐量,也是典型的WiGig运作模式;”英特尔的mmWave 与WiGig技术部门资深总监Ali Sadri表示,采用OFDM架构可让传输速率提升至6.7Gbps,但目前还未看到实际的应用。

  整体而言,产业专家表示Wi-Fi与蜂巢式技术将会越来越朝向共同合作的应用模式,两种技术可能会成为预期在2020年开始被采用的5G蜂窝标准的组成部分;而它们也已经陆续携手进驻各种产品。例如Lille Systems所推出的M2M服务器Dynamic Telematics System,就采用了结合蜂窝通信、Wi-Fi以及有线以太网络的链接技术,支持铁路系统的自动化控制。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。