处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

博通:用5G WiFi组合芯片赢取手机市场

博通:用5G WiFi组合芯片赢取手机市场
来源:eefocus 时间:2014-11-03
博通作为首家批量生产智能手机专用2x2 MIMO组合芯片的厂商,发布了适用于移动设备的5G WiFi(802.11ac)2x2 多输入多输出(MIMO)组合芯片BCM4358,以及为嵌入式设备无线连接系列产品推出了开发套件WICED Sense,旨在提供强大的传输能力、蓝牙共存性能和室内定位精度的同时,使原始设备制造商能设计出WiFi性能加倍的高端智能手机和平板电脑,并帮助开发者对物联网设备和应用的设想和概念进行快速原型设计。

退出基带芯片市场,是为赢取更大的手机市场

近,博通首席官Scott McGregor公开表示:“尽管WiFi芯片业务存在风险,但博通股价自6月宣布退出基带市场后涨了26%。博通计划将关闭基带业务节省的6亿美元(每年)的研发和管理费用返还给股东,并且已将未来1年的股票回购金额提高1倍至8亿美元。”

Scott McGregor解释说,“虽然博通已经退出4G移动市场,但博通作为iPhone、Galaxy S5等高端手机WiFi芯片的提供商,依旧可在高端智能手机领域成为赢家,因为客户看重的是博通无线芯片在覆盖距离、低干扰性和精确定位等方面的卓越优势。”

博通无线连接组合芯片事业部中国区总经理兼高级总监周晏逸也同时强调,博通只是退出了手机基带芯片市场,但并不代表脱离了整个手机芯片市场。

BCM4358:为高端智能手机和平板电脑提供双倍的WiFi性能

借助高达650 Mbps的WiFi数据传输能力和提升了50%的蓝牙共存性能,用户能以双倍的速度下载内容,更少的缓冲时间观看视频,并能够同时连接多个Wi-Fi和蓝牙设备且不会互相干扰。此外,由于定位精度提高到一米,所以使新型和优化的室内定位服务的实现成为可能。

博通公司无线连接技术高级总监David Recker表示,“博通借助BCM4358不但解决了严重的多射频干扰问题,又为其性能设立了更高的标准。这充分体现了博通的承诺:致力于率先在市场上推出功能为强大的解决方案。”

ABI Research研究总监Philip Solis认为,博通一直在努力推动802.11ac在所有电子消费品行业内的应用,BCM4358芯片的创新技术展现了博通公司在2x2 MIMO技术上持续的绝对领导地位。

WICED Sense:快的开发周期只有半个小时

博通WICED Sense开发套件是一款拥有多种功能的物联网原型设计套件,内置博通型的蓝牙智能芯片、五个微机电系统(MEMS)传感器和一个兼容蓝牙4.1的软件堆栈。

博通无线连接部门嵌入式无线业务高级主管Brian Bedrosian表示:“如今每天都有数百个物联网应用和设备的概念涌现出来,因此抢先上市成为了开发者们成功的关键。博通的WICED Sense开发套件为OEM厂商和初创企业等开发者提供了一种易用、低成本且完备的测试组合,使其可以将技术创新的作用通过无线创意而推向极致。”

WICED Sense开发套件实物

博通的新型开发套件可以让非技术型设计者利用博通的蓝牙技术和低功率MEMS传感器来搭建定制应用。用户只需简单地打开WICED Sense套件,在智能手机上下载WICED Sense应用,使用蓝牙智能技术将两个设备连接起来,就可以开始利用方向、湿度、速度和气压等传感器来对应用进行试验。

周晏逸介绍到,“WICED Sense目前不仅可以在RS官网中买到,中小企业也可以通过申请来免费获得。WICED Sense开发套件拥有极低的门槛,因为套件里已经囊括了所有WiFi的协议在其中。即便是对于非技术型的用户,也可以快在半个小时内完成整个应用的搭建。”

WICED Sense的应用案例可以从单一传感器到收集分析多个传感器数据的复杂程序不等,包括儿童卧室温度警报、室内湿度监测、智能汽车钥匙、宠物安全定位、运动员动作传感等常见的或个性化应用。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。