处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

首款Cortex-M7微控制器问世,STM32 F7将怎样惊艳市场?

首款Cortex-M7微控制器问世,STM32 F7将怎样惊艳市场?
来源:eefocus 时间:2014-10-31
意法半导体(ST)推出了首款采用ARM Cortex-M7内核的微控制器家族STM32 F7系列。

ST大中华与南亚区微控制器市场及应用总监 James Wiart在采访中表示,从2007年ST首先发布基于ARM Corte-M内核的STM32系列微控制器,到2010年ST首先发布全球性能的STM32微控制器,再到2014年STM32 F7系列的问世,基于ARM Cortex内核的STM32系列产品已经成为面向物联网、可穿戴设备等高性能、高复杂性应用领域的选择。

ST大中华区与南亚区微控制器市场及应用总监James Wiart

STM32 F7:惊艳性能的始

ST微控制器市场总监Daniel Colonna表示:“为客户提供更智能、处理能力更强大的STM32微控制器,是意法半导体的主要使命之一。在这一方面,Cortex-M7的性能表现令人惊艳。Cortex-M7内核使现有的500余款STM32微控制器性能向上扩展并实现无缝兼容,并使STM32 F7系列在内存和外存的性能上达到一个新的水平。”

ST微控制器市场部总监Daniel Colonna

7年前,ST首次发布了STM32系列微控制器;在此之前,STM32家族拥有7个产品线;今年,STM32家族迎来了它的7周岁生日;在STM32 F7的系统架构中,有7条总线来帮助实现零等待的数据同步传输。“7,对于ST来说的确是个既重要又充满魔力的数字。” Daniel Colonna强调说。

据Daniel Colonna介绍,STM32 F7采用ST稳健的90纳米嵌入式非易失性存储器CMOS制造工艺,工作频率可达200 MHz,同时采用6级超标量流水线和浮点单元(FPU),测试分数达到1000 CoreMarks。

ST在STM32 F7微控制器内引入了两个独立的无等待状态访问内外存的加速机制,即在内部嵌入式闪存和1级高速缓存内应用ST独有的自适应实时(ART Accelerator) 加速器技术,处理器访问内外存的代码和数据无需等待。通过无缝升级路径,STM32 F7的性能已经远超STM32F4系列,处理性能和DSP性能提高了1倍。

性能虽高,但STM32 F7的能效与STM32 F4却保持在同一水平:工作模式下,能效为7 CoreMarks/mW;低功耗模式下,典型功耗低120 uA;典型待机功耗为1.7uA。

STM32 F7除了集成ART Accelerator和4KB指令和数据缓存外,还集成了An AXI和先进高性能总线矩阵,内置双通用直接访存(DMA)控制器和以太网、通用串行总线和Chrom-ART Accelerator图形硬件加速等设备专用DMA控制器。

STM32 F7采用512KB和1MB嵌入式闪存,可满足应用对大容量代码存储需求。外设方面还包括一个独立的时钟域,以及双/四路SPI接口,以低成本方式扩展存储容量。

ARM Cortex-M7:从一个玩笑,到一个事实

ARM嵌入式市场营销副总裁Richard York表示,在未来的智能硬件发展中,越来越复杂的物联网、连接性和人机交互等需求使得设计者对CPU的处理能力产生更高的要求,亦是整个市场的趋势。从十年前ARM推出Cortex-M3内核之时ST率先与ARM合作到今天,ST一直是ARM在嵌入式市场中非常重要的芯片合作伙伴,随着嵌入式、智能化的飞速发展,ARM和ST将拥有更大的合作拓展空间。

Richard York强,Cortex-M7是为高性能而生的内核。通过和市场中宣称拥有较高性能的MCU内核对比,Cortex-M7可以实现高于平均水平2倍的计算性能,目前可以达到5 CoreMark/MHz。

十年前当款Cortex-M内核问世时,ARM承诺将通过Cortex-M系列32位内核闯出1美金价位的市场,很多人认为这只是一个玩笑。有趣的是,十年后的今天,这个玩笑真的成为了事实。

“毫无疑问,Cortex-M7内核可提供高于当前水平2倍的性能,并覆盖高端MCU、物联网、传感器中枢、工业控制、汽车电子等追求高计算性能的领域。” Richard York补充到。

目前,STM32F756NG高性能微控制器的样片已经开始向主要客户提供,明年年初将向广泛的客户提供样片。

Daniel Colonna还透露说,下一代STM32产品的性能预计会达到2000 CoreMarks的高性能水平,ST将携手ARM一起预见未来市场的需求。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。