处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

诺基亚研发新技术 电池寿命提高49%

诺基亚研发新技术 电池寿命提高49%
来源:科技世界网 时间:2014-10-29
    电池寿命是检验一部手机重要的功能之一,无论是手机生产商、芯片制造商还是网络运营商都在挤压着尽可能多的能量。如今,诺基亚公司表示,他们已经在这一领域取得了突破性进展,将电池寿命提高了49%。

相比于其他软件,High Speed Cell FACH软件可以更高效地处理这些小型数据包。
这将使应用程序运行更快,同时意味着它们每天将耗费更少的电量。这一技术意味着网络运营商可以提高服务的速度和质量,以及支持更多的网络用户。

根据诺基亚近的测试结果,3G软件可以将网络响应时间缩短65%,使浏览速度提高20%。
用户还可以节省49%的电量,这就意味着电池寿命将提高一倍,这也取决于手机所使用的应用程序。不过至少会节省9%的电量。
这项测试是在欧洲一家大型运营商那里的商用3G/HSPA网络上进行测试的,不过诺基亚并没有透露这家运营商的名字。
测试者在安装有高通骁龙处理器的手机上运行了High Speed Cell FACH软件。
“到2018年,智能手机在法多国家市场上的渗透率将超过90%。”诺基亚公司移动宽带管理部副总裁Thorsten Robrecht表示。“很显然这些智能手机都带有3G功能,因此提高网络速率势在必行。”
诺基亚表示,这项网络测试的所产生的效果超出了预期。但是该技术合适能够被网络运营商以及用户所广泛应用,目前尚未可知。











ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。