处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新唐MCU产品线市场应用版图日益扩大

新唐MCU产品线市场应用版图日益扩大
来源:DIGITIMES 时间:2014-10-27

    近年来在微控制器(MCU)市场快速崛起的台系领导厂商新唐科技(Nuvoton),日前展开2014年NuMicro微控制器家族全国巡回研讨会,分别在两岸14个城市盛大举办,包括台南、台中、台北、广州、深圳、成都、武汉、厦门、青岛、北京、郑州、南京、杭州、上海等地,研讨会中发表多款微控制器新产品,获得产业界热烈的回响。

    研讨会并有技术应用方案现场演示,例如:多轴智能机器人、热敏打印机、LED字幕广告看板、电梯控制完整解决方案、WPC无线充电解决方案、直流无刷风扇、直流无刷马达、智能家居产品、超低功耗节能应用产品等。

    新唐科技微控制器应用事业群副总经理林任烈表示,该公司2014年的微控制器研讨会介绍多款新的主打产品线。其中以ARM Cortex-M4为核心的高效能32位微控制器方面有M451系列与NUC505;而在Cortex-M0微控制器方面,则主打24通道PWM的M0518及NUC131。

    另外,2014年新推出电容式触控按键IC,广泛应用于各式家电或商用空间,包括开关、音量、调光等,预计2015年成长性相当可观。

    M451系列包括有M451、M452及M453,是以ARM Cortex-M4微控制器系列产品。其中M451主要应用于工业控制领域;M452是带USB OTG的一款产品,大多应用于消费性电子产品;而M453则是带CAN Bus的微控制器,主要应用于汽车电子外围应用控制领域。

    另外,除了前述几种系列产品之外,在Flash存储器搭载方面,新唐亦规划从32K到256K等不同存储器容量的产品,使得M451系列产品构成一个网状的产品带。

    林任烈表示,考量到客户在产品升级转换的方便性,新唐科技Cortex-M4为核心的M451系列微控制器与Cortex-M0为核心的M051系列,在IO讯号输出入接脚方面采用脚位兼容设计,客户原有旧款产品可以在不更改电路板设计之下,加速客户新产品导入的时程。此一设计考量,使得新唐的微控制器产品更具有市场延续性。

    林任烈指出,由于新唐科技的微控制器产品组合相当完整,可满足不同应用市场的需求,包括工业控制、消费性电子产品、个人健康照护、穿戴式装置、智能家居控制、金融读卡设备、智能家用仪表、LED控制、马达控制、车载应用及物联网应用。

    其中物联网应用的快速兴起,对于微控制器市场更是产生推波助澜的效果,因此新唐科技看好微控制器未来几年的市场发展潜力。在大环境需求持续成长之下,新唐不仅这几年营业稳定成长,在新产品线效益逐渐发酵之下,后续成长力道可期。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。