处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

以IP厂商视角深挖可穿戴设备市场

以IP厂商视角深挖可穿戴设备市场
来源:21ic 时间:2014-10-20

可穿戴市场正处于一个准备中的状态,在功耗、硬件设计方面还有很长的路要走,但毫无疑问,穿戴式市场有很多的创新和无限的潜力,可以预估它将会改变人类生活的各个方面。

目前市场上90%以上(300~500种)的可穿戴设备是基于ARMIP技术设计的,面向智能手环、智能手表、智能眼镜等不同的穿戴式应用,ARM都有对应的产品和解决方案。

自去年开始,穿戴式行业开始了蓬勃的发展,各种各样充满新意的穿戴式设备不断被推向市场。目前市场上90%以上(300~500种)的可穿戴设备是基于ARMIP技术设计的,其中包括GearFit、Fitbit、Misfit等智能手环/腕带,三星、索尼、Pebble、阿迪达斯、土曼等智能手表,还有目前市面上主流的AndroidWear智能手表包括Moto360,以及GoPro随身摄像机、OakleyAirwave雪镜、Kopin的佩戴式电脑Golden-i等。

图1:基于ARMIP技术的AndroidWear智能手表。

据ARM介绍,截至2013年底基于ARM技术的芯片累计出货量超过500亿片,其中用于包括工业控制在内的嵌入式领域贡献了20%左右的比例;包含可穿戴装置在内的物联网是一个多元化、多样性的市场应用,在这个市场上,ARM持续以创造开放、双赢的生态系统营运模式为策略,透过多种包含处理器、多媒体处理器等IP选择,让芯片厂商根据自身所面向的应用推出合适的芯片产品,进而促成市场产品的多样化,让更多创新推动市场发展。

以硬件为基础,营造生态和全新商业模式

“很多人会问,穿戴式产品尤其是手表、手环要做成更像消费类电子产品如手机、照相机还是更像饰品/配饰呢?个人认为,合适的产品形态应该具备传统饰品的特征,且附上智能的功能,为消费者带来方便、实用的价值。”ARM中国区资深市场经理邹诚在9月25日由思锐达传媒主办的“2014中国智能穿戴产业高峰论坛”上表示道。以智能手表为例,传统手表美观的外形加上诸多智能的功能(看信息/时间/日历、听音乐、闹钟功能,与云连接智能控制周围设备以及小额支付功能等),将打造出一个非常好的应用。

好看、好用、省心是穿戴式产品被用户广泛接受的几大关键要素,如图1所示。要求外观炫、时尚有个性,就需要采用尺寸很小的芯片或者显示屏等组件和完美的结构设计;要求功能强大、用户体验好,这就需要解决功耗的问题,和低功耗设计与连接性、界面显示效果等的设计平衡问题;要求省心,可以连续长时间使用,适用多种使用场景,就需要具备包括防水、防磨损功能等,以满足游泳、运动等场景中的使用。在做好硬件设备的基础上,还需要围绕硬件营造生态和全新的商业模式。

图2:穿戴式设备三大关键元素/面临的挑战。

“做可穿戴(智能硬件),一定要跳出做硬件单品的思维和运营模式,考虑其背后的生态和商业价值,充分挖掘在应用层面、网络运营、社交领域等各方面的价值。”邹诚说道。以针对极限运动行业的摄像机GoPro为例,它的硬件设计并不复杂,从HERO2到HERO3硬件也没有太大的调整,但却备受投资界、业内人士、普通用户的关注和追捧,究其原因还是其设想的硬件产品上面有非常大的全新的商业模式和想象空间。近期GoPro公司宣布将通过制作视频、制作媒体来打造媒体生态社交的产业圈,GoPro未来将从一家相机制造商转化为一家媒体公司——某种特定品牌内容的制造商和分发渠道。由此可以看出,在硬件做好的基础上,能在硬件周围构建一个生态,使得可穿戴产品在未来拥有更大的想象空间。  

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。