处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三星新Wi-Fi技术提速四倍:1G电影3秒传完

三星新Wi-Fi技术提速四倍:1G电影3秒传完
来源:Digital Trends 时间:2014-10-15

    据国外媒体Digital Trends报道,三星电子周日宣布,已开发出一种60GHz WiFi技术,实现了理论传输速率与实际速率的一致,较当前快WiFi速率提升四倍。

   三星称,60GHz WiFi技术能够让数据传输速率快达到每秒4.6Gbps,也就是每秒575MB,较当前消费者电子设备快每秒866Mbps(108MB)提升四倍。

    借助三星新开发的WiFi技术,一部1GB的电影不用3秒钟就可以在设备间传输完毕。未压缩的视频能够实时从移动设备传输到电视上,没有任何延迟。

    三星在声明中称:“和现有2.4GHz、5GHz WiFi技术不同的是,三星基于802.11ad标准的60 GHz Wi-Fi通过消除同道干扰的方式维持了快速度,不管同一网络中使用了多少设备。”

    三星表示,已解决毫米波所产生的影响传输速度的问题,利用的是宽幅波束成形天线、微幅波束成形控制技术以及其他先进技术。毫米波通过直线传播,会受到墙壁和其他障碍物的阻挡。

    三星预计将把这一新WiFi技术整合到一系列产品中,包括视听设备、医疗设备和电信设备。三星预计,无授权的60GHz WiFi频谱的商业化早将与明年启动。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。