处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

苹果A8芯片具体预测:这样的配置你满意吗?

苹果A8芯片具体预测:这样的配置你满意吗?
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-09-04
  • OFweek 电子工程 网讯:工程师 Chris Jenkins 近日在 MacRumors 的论坛上对于苹果的 Soc(系统级 芯片 )历史进行了回顾并发表了自己对于 A8 芯片的预测。

    Jenkins 提到他在去年也对 A7 进行了预测,而后的结果证实他对于 GPU 的预测基本准确,只是在操作频率上有些许偏差,但对结构预测准确。他还准确预测了蜂窝无线电和收发器方面的信息。现在他表示 A8 芯片的 CPU 可能会从 28nm 制程迈进到 20nm,这样在相同的功率下 晶体管 的密度和速度都会得到提升。

    而苹果在时钟频率方面的历史暗示了我们可能在这个方面不会看到太大的改进,对于 iPhone 来说,Cyclone 和 Swift 都是使用了 1.3GHz 的频率。他表示苹果更有可能做出微量但意义重大的改进,那就是优化现在的 Cyclone 设计。(下图是 A6 和 A7 的回顾)

    科普:时钟频率,是提供电脑定时信号的一个源,这个源产生不同频率的基准信号,用来同步 CPU 的每一步操作,通常简称其为频率。

    以下是 Jenkins 对于 A8 各方面的详细预测:

    生产商–台积电(20nm 进程)

    芯片尺寸–100–120mm2

    设计–苹果

    CPU 类型–苹果定制的第三代核心(1.5GHz)

    核心数–2

    指令集–ARMv8-A(苹果定制扩展)

    芯片指示器–S5L8970X

    L1 缓存 – 64/64KB

    L2 缓存 – 1MB

    L3 缓存 – 4MB

    RAM – 2GB LPDDR3 @ 1600 MHz (64位)

    理论内存带宽– 12.8 GB/s

    GPU 类型 – “十六进制群集” PowerVR GX6650 @ 450 MHz

    GPU 性能 – 172.8/354.6 GFlops (FP32/FP16)

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14( e络盟 )、Wpi( 大联大 )、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。