处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

门禁市场破52亿规模 渐成安防系统核心

门禁市场破52亿规模 渐成安防系统核心
来源:中国安防展览网 时间:2014-08-22

    年初,IHS预计,电子门禁市场在2014年将达到35亿美元,主要驱动力道将来自于美国以及中东和非洲等新兴市场。年中,IHS公司预计,从2012至2017年,电磁锁和电击防盗锁的全球收入将分别以6.9%和7.8%的年复合增长率(年均复合增长率)增长。2014年,门禁产业相关标准将得到重视,投资者和供应商对于标准的实施与关注将与关注产业变化联系起来。另外,像NFC这类标准仍将持续扩张其影响力,但其受采用的程度不如人意。

    硬件部份,大部份的增长都将由可脱机独立运作、采用卡片或经由无线在线操作的电子锁来驱动。随着终端用户开始信任并理解无线技术,无线将持续其强劲增长态势。此外,IT涉入该产业的程度也将大幅提升,某些情况下IT产品也将用来管理和支配门禁装置。

    门禁市场破52亿规模   

    2011年根据国内主流门禁厂家的业绩显示,各厂家营业收入平均增长超过45%~50%,与此同时,国内门禁一卡通二线品牌营销比例增长迅速,部分二线品牌企业的销售规模突破历史销售高位。在政府对大型基建项目的不断扩大投入和行业市场的迅猛发展下,2012年国内门禁系统产品销售市场规模趋势预测达到了58亿元,年增长约为35%,此外,2012年门禁一卡通及相关配套工程产业链规模进一步创造历史新高。

    自经过“M1破解事件”之后,国内门禁市场逐渐走向理性化发展,单纯的价格竞争已不再受厂家重视,个性化解决方案及产品从量到质获得转变。因国内市场经济发展,安防产品行业化需求趋势明显,个性化专业的解决方案已成为各厂家竞相打出的亮点。

    从市场需求来看,全国司法675座监狱、3200座看守所、350所劳教所的巨大市场已成为一线品牌青睐的重点;以及轨道交通、石油化工等多个行业对于门禁一卡通需求旺盛;校园安防的建设高峰期,移动、电信、联通投资型手机门禁一卡市场的推动;校园卡、企业卡、市民卡等的日趋普及,门禁市场需求将保持年均30%~35%左右的强劲增长趋势。

    综合当前公布的国内11家上市安防公司的业绩报告来看,加上近三年来国内住宅类限购政策的影响,投资型商业智能建筑会持续成为热点。另方面在安防监控高清市场的推动下厂矿企业、银行等领域的市场需求增长,同时推动门禁产业成为与防盗报警系统、视频监控系统并立的安防系统“三大台柱”。

    电子门禁2017年前或超越机械锁市场

     门禁系统正变得越来越流行,因为它们提供时间管理和楼宇自动化系统集成的同时提供更高级别的安全保障。而电子门禁增长的主要障碍是较高的前期成本,长远利益得益于减少与重新预算与机械油缸相关的成本。虽然访问控制解决方案的潮流正在推动电锁装置的普及,但它们不会完全取代机械锁。IHS公司预计,大多数应用程序在电源故障或系统错误的情况下还是需要一个机械锁来覆盖,这样的访问控制是机械解决方案在中期增长的限制,并不一定取代。

    在电锁的普及方面,电磁锁和电击锁均是访问控制系统中常用的电锁装置。传统上,电磁锁一直是标准的解决方案,但是美国和西欧等较成熟市场已开始采用先进的电击锁。电击锁更安全,美观,赏心悦目,而且比电磁锁更节能,预计2012年至2017年在亚洲以外各地区将有强劲的增长。这是由于中国市场对电磁锁使用的偏爱超过电击锁。电磁锁更容易制造,更实惠,更简单的安装使它们在中国市场更具价格竞争力。

    电锁的解决方案趋势不仅影响机械锁。从全球来看,据IHS估计2012年标准的机械设备出口占所有出口设备收入的70.8%,预计到2017年将下降至69.8%,原因是越来越多地采用电气化装饰和电锁口回缩装置。据九正建材网了解,实现电锁装置作为安全的手段解决方案通常会为了履行一个完整的门禁系统上安装用于出口的电动逃生装置。

    门禁技术成为安防系统核心

     门禁控制系统作为传统的出入控制管理系统,早以超越了单纯的门禁系统概念,逐渐向一卡通系统方向和大系统联网管理方向进行发展。在安防系统中,门禁系统能实时准确的定位到出入人员的身份信息,在系统应用中将更少的减少系统存储资源和快速的处理数据需求并得到及时的反馈;从门禁系统延伸的考勤管理,巡更管理,会议签到管理,电梯控制系统,图书管理,信息资源管理,消费系统、停车场系统管理,照明等节能控制,信息发布、大气监测、资产管理和车辆管理等等的应用,增加了门禁系统的附加值和技术含量,同时与视频监控系统和入侵报警系统的联动组成的立体安保系统,所以门禁系统的应用越来越成为安防系统的核心。

    而融合门禁系统的大系统集成联网和智慧物联网的应用,再到云门禁的应用,手机一卡通RFID-SIM和NFC等的支付手段的融合应用也大大增加了门禁系统的应用方向,所以现在的门禁系统已经超越单纯卖硬件的时代,逐渐向软件系统和硬件系统结合的多系统应用方式转变,向着整体的解决方案方向发展。

    门禁行业发展到今天,从简单的门禁出入控制向智能化、人性化、立体安保、大系统的云安防系统和跨区域的联网系统方向进行转变。从国家对于智慧城市的建设支持力度,就充分说明了门禁系统今后发展的应用方向。同时也会衍生出更多新的应用和行业应用,大系统联网对于数据的统一和集中分析处理能力的需求和国家安全的管理需求,都会大大促进门禁行业向一些新的行业应用进行发展。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。