处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

从此不怕OLED IGZO技术让液晶逆袭成功

从此不怕OLED IGZO技术让液晶逆袭成功
来源:中关村在线 时间:2014-08-22

    从液晶1888年被发现,到20世纪中叶液晶开始应用在显示行业,可以说液晶的历史已经不短,即便是专门看液晶面板的发展,其也已经有30年左右的历史。如今是2014年,其实早在1994年的时候,液晶显示器就开始出现了,只不过当时的液晶面板响应时间长,画面的透光率也不高,加上成本的高昂,因此并不是当时的主流,不过随着液晶面板技术的不断进步,其终代替了CRT显示技术,成为如今世界上应用广的显示器件,在各个显示领域都成为重要的角色。

从此不怕OLED IGZO技术让液晶逆袭成功

    不过液晶面板也有不少的压力,由于技术的成熟,产业链不断完善,液晶面板的产量越来越高,产品多了价格自然就会下降,随之利润率也降低。所以不管是液晶电视还是液晶显示器,都出现了价格不断下滑的情况,终端厂商叫苦不迭,面板厂商也是压力重重。利润率低,面板企业的抗风险能力也变得很弱,市场稍有风吹草动,就会影响到面板企业的业绩。因此市场上亟需一种新的技术出现,于是OLED显示技术开始被不断提及。

非晶硅TFT液晶与IGZO-TFT液晶对比的效果

    OLED是一种全新的显示技术,和液晶不同,这种显示技术不需要背光,因此设备可以做到超薄的效果,并且其在显示色彩,节能效果上都占有优势,OLED的出现对于传统的液晶技术形成了巨大的挑战,虽然目前OLED一直没有大规模的普及,但是液晶技术已经亟需新鲜血液来改善自己的处境了,好在此时IGZO技术出现了。

IGZO技术让液晶逆袭成功

    IGZO和OLED的概念层面不同,其不是一种新的显示技术,而是用来改善液晶面板的技术,其是新的TFT驱动,具有更高的载流子迁移率,可以提升液晶面板的分辨率。原有的TFT驱动是采用非晶硅等材料来制作的,由于材料的限制难以实现高的分辨率。IGZO(indium gallium zinc oxide)为铟镓锌氧化物的缩写,IGZO材料是用于新一代薄膜晶体管技术中的沟道层材料,是金属氧化物(Oxied)面板技术的一种。

IGZO是新的TFT驱动

    由于IGZO的载流子迁移率高,这样就可以减少TFT驱动的数量,因此对于液晶面板提升透光率和分辨率,有很大的好处。其的意义就是提升了液晶面板的分辨率。原来液晶面板的1080P分辨率是一个分水岭,绝大多数的液晶面板都是这样的配置,而IGZO出现后,2K/4K的分辨率开始出现并且不断的被提及,可以说IGZO是分辨率飙升的大功臣之一。

IGZO屏幕的能耗效果对比度(右为IGZO)

全文总结:

    OLED显示技术虎视眈眈,IGZO的出现让液晶的分辨率开始提升,达到4K级别的水平也不是问题,这对于大屏显示设备来说,还是非常的给力的。IGZO技术让液晶面板的附加值再一次提高,同时也让消费者有了更换设备的冲动。IGZO出现后,4K设备风起云涌,风头甚至盖过了OLED设备,索尼三星等企业都非常重视4K策略,中国的彩电企业也纷纷推出了4K产品,可以说这些情况的出现,都和IGZO分不开,相信IGZO技术可以让液晶的生命力更加的长久。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。