处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

便携游戏本受追捧 笔记本设计新趋势

便携游戏本受追捧 笔记本设计新趋势
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-08-19
  • OFweek 电子工程 网讯: 近年来,个人PC市场受到了来自平板、智能手机的巨大冲击,销量锐减。但无论是智能手机还是平板电脑在商用办公、休闲娱乐以及游戏的体验上还是无法与个人电脑抗衡。目前来说个人电脑从某种程度上是无法被取代的。当然,PC厂商们为了实现更好的盈利,不断修改设计、完善使用体验,试图加快整个市场的更迭。

    其中,以笔记本电脑为明显,朝着更多样化的产品形态发展。便携笔记本变得更加轻薄时尚,混合设计的产品提供多样化体验,游戏本等垂直类产品也不再墨守成规,让用户拥有更多选择。打破了“强大性能+厚重机身”这一游戏笔记本的代名词。

    超极本

    超极本显然是目前PC厂商关注的重点之一,此类产品价格往往较高,利润也更多,面向商务及高端用户,主打便携办公功能,所以一直也拥有较高的人气。此外,轻薄设计、长续航再加上一些其他卖点(触摸屏、超清分辨率等),显然已成目前超极本们的设计重点和趋势。

    便携式游戏本

    强大性能、厚重机身一直都是游戏笔记本的代名词,但为了进一步细化市场、增加销售,超轻薄的游戏本也逐渐多了起来。对于便携式游戏本来说,在缩减机身体积的同时搭载强劲配置,便是主要的发展趋势。

    混合设计笔记本

    从当前市场角度来看,混合设计笔记本似乎并不十分受宠,但这类笔记本的确可以在一些应用场景下实现更灵活的使用体验。当前市售的混合型笔记本有旋屏类,而平板/笔记本二合一产品,则是更流行的混合设计,它们可以通过灵活拆卸的键盘,在平板和笔记本形态自由切换,满足不同的使用需求。

    超清或4K屏幕

    近期超清屏幕笔记本成为热点,很多厂商推出具备高清屏幕的笔记本电脑。Windows产品则更进一步,将分辨率提升至3200*1800像素甚至是4K标准。

    那么,4K笔记本或在2015年更流行吗?似乎还不会。一方面,15英寸4K分辨率显然有些过于夸张,在Windows上会缩小一切显示元素,即便使用200%放大率,文字依然偏小。另外,很多传统桌面的应用软件并未提供多4K分辨率的支持,所以只有在软件、4K资源跟上之后,4K笔记本才有更实用的价值。

    Chromebook

    Chromebook作为上网本的变种,以较低的价格获得了用户的关注。而在今年,Chromebook在教育领域获得了不俗的份额,也导致各大PC厂商将其作为利润增长点,纷纷推出此类机型。

    另外一个趋势是Chromebook的配置和性能提升,英特尔、Nvidia的新型处理器让一些Chromebook可以搭载1080P屏幕,整体性能也更强。不过,由于Chrome OS本身的限制、应用程序不足等问题,Chromebook还无法短时间内在主流消费领域普及。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。