处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

【趋势】未来物联网的全方位立体智能体验

【趋势】未来物联网的全方位立体智能体验
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-08-18
  • 现如今,随着物联网技术在各个领域的深入应用,物联网的发展速度已经远远超出了人们的想象,现在你的闹钟、咖啡壶都能够上网了,那么接下来还会发生什么?相关的市场调研机构认为,在2025年,物联网技术将体现在我们生活中的方方面面,各种设备的形态也将更为完善、人们也会完全接受物联网带来的改变。下面,就一起看看物理网的未来可能会是怎样的。

    1.谷歌眼镜成为商业工具

    比利时的SmartPick公司致力于发展谷歌眼镜等智能眼镜产品在商业领域的应用价值,有望实现更完善的商业管理需求。这套系统基于谷歌眼镜开发,眼镜能够通过识别码来获得订单数据,从而减少60%的错误率并提供25%的生产效率。

    2.小巧且拥有不间断能源的智能眼镜

    Tzukuri公司的蓝牙太阳镜看上去就像普通太阳那样时尚,其独特之处在于内置了低功耗蓝牙 芯片 及太阳能电池,完全不需要充电。太阳镜还提供了手机应用程序,可以监测手机及眼镜的距离,一旦超出便发送通知及警报。显然,谷歌眼镜类的智能眼镜由于外型、隐私等问题,更适合商用;而Tzukuri则给了消费级智能眼镜一个新的方向。

    3.便宜的物联网专用WIFI?

    物联网的基础便是WIFI和互联网连接,但目前我们在户外还是主要依赖昂贵的数据蜂窝网络,那么便宜且覆盖广泛的WIFI是否有可能实现?一家名为Sigfox的法国公司目前正在美国市场部署低带宽网络,只有100bps但拥有超宽的覆盖距离。这个WIFI网络不足以进行语音、视频或是互联网访问,而是专供设备对设备通信,其造价低至6至74元。显然,这项技术完全可以用于公共物联网,真正实现物联网无处不在。

    4.更全面的烟雾探测器

    类似Nest的智能烟雾探测器不仅可以监测房屋内的温度、湿度、一氧化碳含量及烟雾,它还拥有更多潜力。它们还可以通过加入更先进的传感器,实现花粉、空气微粒等更加全面的空气质量监测,帮助人们实现更好的室内健康环境。

    5.帮助节约用水

    传统农业产业也可以利用物联网,实现更节水、更高效的灌溉。通过支持太阳能供电的传感器,来监测土壤的温度、湿度及导电性,配合自动化灌溉系统,可以实现更合理的灌溉和施肥,有效降低成本。

    6.更好的航空行李追踪技术

    航空公司所造成的行李丢失率一直居高不下,物联网技术则可以有效改善这个问题。通过内置数据蜂窝网络、GPS的设备,可以有效追踪每一个行李,并有效找回。当然,这项技术还需要很长时间来普及,因为航空公司需要投入巨大的财力才可以实现。

    7.你的衣服都有一个API?

    可穿戴设备也是物联网技术的一个延伸,但目前的形式比较局限。OMsignal公司则提出了一种未来趋势,将传感器集成在普通服装内,监测心率、呼吸、运动强度及燃烧热量等,并且开放API和SDK,供软件厂商开发不同类型的应用程序。显然,这种穿戴形式人们可能更容易接受。

    8.无人机实现更多商用服务

    亚马逊已经在努力推广无人机送货服务,而无人机的使用范围其实更广阔。例如,目前一些农场已经使用无人机来监测作物健康;建筑业使用无人机检查建筑质量及进度;还有一些医药公司开始使用无人机提供紧急药物配送服务。

    9.3D打印与物联网结合

    一个科学家家发明了更好地测量水深的方式,通过3D打印构建一个物联网设备,在其中集成微处理器、超声波传感器、可充电电池、GSM数据蜂窝网络及GPS芯片,实现更精确、实时传输数据的水流水深探测装置。

    10.智能道路系统

    交通事故显然是人类的杀手之一,未来我们则有可能借助物联网技术减少交通事故的发生。美国运输部计划构建一个智能道路系统,通过物联网传感器来提供驾驶者实时的道路情况、位置及速度信息,从而避免交通事故发生。

    评论:

    通过以上10个方面的预测,可以看出,人们对物联网的未来,普遍抱着乐观的态度,从目前物联网的发展现状来看,物联网的未来确实令人遐想万千,但是预测终究是预测,物联网的未来究竟是什么样?还需要时间来回答。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。