处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

基于MEMS的LED芯片封装技术分析

基于MEMS的LED芯片封装技术分析
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-08-15
  • OFweek 电子工程 网讯:经过几十年的发展,LED性能已经得到了极大的进步,由于它具有发光效率高,体积小,寿命长等优点,将成为新一代照明光源,被人们公认为是继白炽灯之后照明领域的又一次重大革命。目前LED已经在照明、装饰、显示和汽车等诸多领域得到了广泛的应用,而其应用前景和应用领域还在被不断的开发和扩展。在LED的产业链中,封装是十分重要的一个部分,它决定着LED 芯片 的光、热、寿命和二次配光等特性。LED初的封装形式主要是如图1的T1和T1—3/4。随着芯片发光功率的提高,以及应用领域的扩大,其原有的封装结构无论是在散热,还是在集成度上都不再挠满足LED不断发展的需要。伴随着电子封装技术的不断发展,表面贴装(SMT)封装技术开始成为LED封装技术的主流,基于SMT技术封装的器件称为SMD,表面贴装的SMD—LED在集成度、散热性和可靠性E都比以前的封装结构有很大的提高。

    目前基于SMT的LED封装主要用导线架(leadfame)和模塑料(moulding compound)形成的结构作为芯片的封装基体,导线架起热传导和电极引线的作用:而模塑料作为支撑结构,其结构如图2(a)所示。由于这种结构比较复杂,限制了它不能做得很小。因此对更小尺寸的封装(如、SMD0603,SMl30402),通常是将LED芯片直接贴装在PEB板上.如图2(b)。由于这种结构没有反射腔,其发光效率很低;该结构存在的另一个问题是PCB的导热性能很差,例如FR4的导热系数只有0.3W/k。这将会限制高亮度LED的工作功率。而随着电子产品集成度的不断提高,对小尺寸LED的封装产晶需要越来越大。因此本文提出了一种结合MEMS工艺的硅基LEO芯片封装技术。它具有封装尺寸小的优点,同时解决了直接将芯片贴装在PEB上而引起的发光效率低、热阻高的缺点。文章首先讨论了反射腔对LED芯片发光效率的影响,对反射腔的结构参数与LED发光效率之问的关系进行了详细的分析,后设计了封装工艺流程。

    1 硅基封装的LED光学特性分析

    MEMS技术是随着半导体和微 电子技术 的发展丽发展起来的一项新兴的细微加工技术,加工尺寸从毫米到微米数量级,甚至亚微米的微小尺寸:其加T艺主要分为表面工艺和体工艺。基于硅基的体工艺又称为体硅工艺,体硅工艺呵以在硅基体上形成高深宽比的凹稽。由于MEMS的加工尺寸很小,因此利用该技术形成的微小凹槽作为LED芯片封装的反射腔(如图3),将会克服目前LED芯片直接封装在PCB板上而引起发光效率低的问题;同时由于硅具有良好的导热特性,因此可以降低目前封装中热阻高的问题,从而提高LED芯片的发光效率和可靠性。图4(a)和(b)给出了当LED芯片直接贴装在PCB板上和贴装在有凹槽的硅基上的发光特性。从圈中可以看出,LED贴装在带有凹槽的硅基上以后其发出光的发散性能得到了很大的改善,LED的发光强度提高了75%以上。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。