处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

MCU!MCU!2012 众厂商论剑微控制器细分市场

MCU!MCU!2012 众厂商论剑微控制器细分市场
来源:中国电子网 时间:2012-08-21

2012年8月21日,2012工业计算机及嵌入式系统展同期系列活动——由创意时代主办的第四届MCU技术创新与嵌入式应用大会(MCU!MCU!2012) 在深圳会展中心2号馆隆重召开。本次大会聚集了ST、飞思卡尔、美国微芯科技、富士通、TI、合泰半导体等业内众多知名厂商就MCU创新技术与应用与众多专业听众一齐分享。此外,还有来自中国软件行业协会嵌入式系统分会、IHS iSuppli、IMS Research、河东电子等多名专家就当前热门应用市场进行了展望与分析。本届大会除了演讲嘉宾的阵容更加强大之外,还特别针对热点市场设立了“IPC/人机界面”、“ 电机控制”、“ 智能家居”三个分论坛,在演讲内容上更具针对性。

性能、能耗、安全,MCU产品各有侧重

全球微控制器市场正在经历一个快速的改变。所有供应商都在加快开发他们的下一代产品。例如,近一年来飞思卡尔相继推出了Kinetis K10——Kinetis K70等K系列的MCU,飞思卡尔半导体工业和多元市场微控制器部亚太区市场总监曾劲涛表示,飞思卡尔Kinetis系列 MCU正在颠覆微控制器的游戏规则:Kinetis系列提供超过500个尖端、可扩展、兼容的MCU产品组合,组成了业内齐备的生态系统。凭借强大的产品阵容,飞思卡尔占据着汽车电子2/3的MCU市场,而随着汽车电子化进程的加快,这一巨大市场也正在快速增长。

在去年MCU!MCU!2011中,意法半导体微控制器市场部经理曹锦东曾带来其“性能”的基于Cortex-M4内核的系列产品STM32 F4,今天,他带来了与其一脉相承的STM32 F0系列。据他介绍,STM32 F0是8位微控制器的取代者,具有48 MHz Cortex-M0,16KB-128KB内存,20-KB SRAM,是家用电器和消费电子产品的。而其亲民的价格可使开发者无需以牺牲产品性能为代价即可享受到STM32产品平台带来的优势。

为了满足越来越多电池供电和低功耗应用对能耗的要求,新一代单片机的发展融合了各类减少能耗的特性。无论是引入能耗可减少10倍(低仅几纳安)的全新休眠模式,还是降低芯片一部分能耗的全新运行模式,这些全新单片机所呈现的结果均十分显著。考虑到每个新工艺节点都会造成泄漏电流以指数级地增加,新的降低功耗的模式从未如此之重要。

来自美国微芯科技公司的资深应用工程师张海民与在场众多工程师一起探讨现有单片机中可供工程师采用的各种降低能耗的模式,并且详细论述各模式的工作原理和对能耗的影响。他还通过精彩的案例分析,讲解了如何运用单片机的功能特性使功耗显著降低,进而实现对能源的高效利用。

离开安全谈能耗无疑是纸上谈兵,现在越来越多电子设备已经被应用在工业、医疗以及交通等领域,如何确保电子设备能安全稳定的运行呢?德州仪器ARM单片机业务拓展经理 鲍震带来了针对医疗、工业及交通应用的新型 Hercules 安全微控制器平台,该平台专为帮助开发人员获得安全性认证而设计,包括 3 个基于 ARM Cortex 的微控制器系列,可提供扩展、连接、存储及安全等特性,适合那些需要高可靠性的应用。Hercules 安全微控制器植根于 TI 20多年的安全关键型系统专长、广泛的业界合作以及面向汽车市场、拥有口碑的硬件。

低功耗、重体验,IPC/人机界面产品新重点

IMS Research(IHS inc)高级分析师洪淳针对工业计算机各个细分市场与区域进行深度分析,他指出,存储方式将逐步由普通硬盘向Compact Flash CF卡、CFast? Flash 快速CF卡、SSD固态硬盘、Mini-SATA mSATA等进化,而处理器则是向低功耗演进,显示方式无疑是目前为火热的多点触控方式。在谈到目前全球工业计算机市场行业分布时他指出,工业自动化、轨道交通以及医疗电子所占比例较高,需求增长快。