处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED灯具发展及前景展望

LED灯具发展及前景展望
来源:中国电子网 时间:2012-08-21

LED 初期是由单色光为主,虽然功率小,价格高,但其可靠性高,控制性强,体积小,所以先兴起的市场是电子器件指示灯 。随着LED照明 灯具的逐步发展,在亮化工程辅助照明等公共场合,LED照明灯具 渐渐替代了一些传统光源产品。2009年,LED灯具开始在发达国家进入主照明普及。市场对LED灯具产品有了一定的认可和接受。LED灯具的环保,体积小,高可靠性等其他特性逐渐凸显出来。

随着LED照明灯具的逐步发展,在亮化工程辅助照明等公共场合,LED渐渐替代了一些传统光源产品。2009年,LED开始在发达国家进入主照明普及。在电费较高,使用时间较长的商业应用场所,LED灯具迅速成为市场的新宠。

LED照明灯具的不断发展,Strategies Unlimited公司光电子事业部负责人BobSteELe在“光战略(Strategiesin Light)”会议上发表演讲,并对高亮度(HB:high-brightness)LED元件市场作了预测。在2011年,确切地说,在未来五年,背光领域市场前景可观,并且越来越多的普通灯具领域在整个预测中表现出强劲的增长势头。

该预测主要针对封装的LED市场。总的来说,BobSteele曾预测,在2010年,LED市场份额将猛增53%,达到82亿美元。到2014年,LED市场的复合年均增长率(CAGR)将增至30.6%,达到202亿美元。

基于LED灯具的全寿命周期的成本分析,LED照明灯具与同等效能的传统灯具相比,已经有LED球泡灯、LED射灯、LED筒灯的全周期成本都明显低于传统照明,已经具备明显的竞争优势。而LED直管灯的全寿命周期成本与传统照明基本持平,预计在2012年将显现出较为明显的成本优势,实现替代使用的推广。在户外照明灯具中,用于替代250W高压钠灯的LED灯具中,LED路灯和隧道灯的成本都要低于传统照明成本,成本差距约在30%左右,LED路灯和隧道等竞争优势已经显现。根据LED照明灯具价格不断降低、性能不断提升的发展趋势,预计在2013年前,绝大多数LED灯具的全寿命周期的综合成本将明显低于传统灯具,成为主流的照明光源.

为照明领域的后起之秀,LED灯的前景十分光明。除了以万隆汇洋为代表的灯具卖场和诸多LED商家鼎力推广外,政府相关部门也在大力推动LED产业的发展。2009年,国家科技部推出名为“十城万盏”的半导体照明应用示范城市方案,计划阶段在21个发达城市推广LED灯,第二阶段在50个城市安装200万盏LED灯,实现年省电10亿度的目标。

我国LED照明应用市场已经开始形成,预计随着国内LED照明产品补贴等扶持政策的出台和实施,国内 LED照明应用市场将在近两年出现快速增长。随着半导体照明产品性能的持续提升和制造成本的不断降低,同时也随着相关应用环境,如标准、产品认证和检测、工程应用设计和示范、相关政策等产业环境的完善,LED照明应用将在2011-2015年间保持较高的增长速度。按照灯具数据计算,预计2015年其在照明市场的份额将提升到30%左右,成为竞争力的主流照明光源之一。