无线视频监控的优势明显
1、综合成本低,只需一次性投资,无须挖沟埋管,特别适合室外距离较远及已装修好的场合;在许多情况下,用户往往由于受到地理环境和工作内容的限制,例如山地、港口和开阔地等特殊地理环境,对有线网络、有线传输的布线工程带来极大的不便,采用有线的施工周期将很长,甚至根本无法实现。这时,采用无线监控可以摆脱线缆的束缚,有安装周期短、维护方便、扩容能力强,迅速收回成本的优点。
2、组网灵活,可扩展性好,即插即用,管理人员可以迅速将新的无线监控点加入到现有网络中,不需要为新建传输铺设网络、增加设备,轻而易举地实现远程无线监控。
3、维护费用低,无线监控维护由网络提供商维护,前端设备是即插即用、免维护系统。
无线传输技术存在组网灵活方便,开通迅速、维护费用低的优点,因而其应用存在着巨大的市场。但是随着无线传输技术的迅速发展,它的安全性问题越来越受到人们的关注。虽然目前安防市场上的无线传输设备都通过各种机制来增强其安全性,但是很多业内人士研究发现保密协议存在着各种各样的安全漏洞,比如他无法保证数据的机密性、完整性和对接入的用户实现身份认证。
无线传输技术分类及优势比较
无线监控有时明显,离不无线传输技术的鼎力支持,目前可选用的无线传输技术主要有3G、WiFi、GPRS,下面介绍这三种技术的区别之处:
3G:针对现行的3类3G技术,中国移动的TD-SCDMA的带宽较小,很少采用此技术传输,一般采用联通WCDMA和电信的CDMA-2000(EVDO)作为公交无线传输的主要3G标准;
WiFi:按照其速度与技术的新旧可分为802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、;
GPRS:和以往连续在频道传输的方式不同,是以包(Packet)式来传输,传输速率可提升至56-114Kbps。
这三种技术是现行的常用无线传输技术,其中,3G网络为常见,也是实时传输的主要载体;经过国家近几年的大力扶持,我国的3G网络覆盖面越来越广,在大中城市及周边地区均有布建,其理论带宽在2Mbps以上,可满足公交标清视频流的实时传输需求。WiFi的网络带宽要远大于3G带宽,但建设面窄,即便在上海等大城市,也没有能实现其网络的全部覆盖,不利于公交监控数据实时传输应用,3G网络流量传输视频信号流量高、资费高,后期费用偏高;为弥补3G无线带宽的不足,公交公司一般会在场站布建WiFi网络,当公交车进场时,即开始自动切换到高带宽的WiFi网络进行数据的大流量传输,无法满足实时监控的需求。
GPRS无线传输技术的带宽是这三者中低的一个,网络良好的情况下仅为10~100多Kbps,无法满足普通视频流的实时传输,一般用于帧传输或报警信息发布;网络不好的情况下,车载服务器将自动选择GPRS网络优先传输报警信息。此外还有2代网络GSM传输技术,由于该技术带宽极小,一般仅有几Kbps,但其网络覆盖面很广,仍是目前无线传输主流技术,在边远3G等网络无法覆盖的地区,可选用该技术来间断或不间断传输车辆行驶状态。
无线监控行业应用透析
无线传输技术让无线监控在各领域的应用的应实现,从安防市场研究分析来看,智能无线视频监控目前主要应用在:
小区安全无线视频监控
在我国,小区安防还处于一个应用的初级阶段,存在诸多不足。首先是小区内部和周边公共场所用地的监控问题。在周界和主要出入口安装摄像头,小区内的监控中心实行保安24小时轮流值守,但是我们应该明白,不论多么敬业的监控保安人员,都无法同时监看多个视频图像,并且都无法长时间盯着监控电视看。而大多数小区只有1-2台电脑显示器,轮循监控十几个甚至是几十个摄像头,这样很难做到有效地实时监控。况且,现在的不法分子实施犯罪的方式已经多样化,传统的安防系统已经没有办法满足需求。其次,小区联网报警系统并不完善。一些高档小区家家都接入报警主机和探测器,联网到小区监控中心,然而真正正常使用的系统却很少。
监狱、看守所及戒毒所无线视频监控
监狱、看守所及戒毒所的应用中,主要应用于室内,室内环境相对单一而且环境变化比较稳定,通过对各种智能无线视频分析功能在此环境中实际应用的分析,将一些重要并且检测准确率高的应用提炼出来,例如:无线视频质量诊断、警戒线、起身、区域看防、剧烈运动、值岗等,以达到比较高的检测准确率(99%),较低的误报率,达到比较好的辅助管理效果。
高清卡口视频监控
平安城市之高清卡口的应用中,通过单一的摄像机规格型号、一致的安装条件要求、特殊的补光系统设计、可以控制的摄像机参数、固定的摄像机场景,使室外断面的成像在白天、黑夜以及各种环境变化情况下保持很好的一致性,使系统能够捕获高清晰的运动目标的图片并进行特征的识别。
银行ATM自动取款机
银行ATM自动取款机一般范围比较小,环境相对单一,而且补光条件一般都比较好,这对于智能无线视频分析来说是非常好的条件。而且银行ATM自动取款机涉及敏感的金钱,对安保的需求比较高,特定的智能无线视频分析功能应用比较成功,例如:人脸识别、尾随、剧烈运动、异常动作等。
工业检测视频监控
工业检测领域已经广泛应用了智能无线视频分析技术,利用智能工业摄像机分辨率可以达到1/10mm,超过人工的视觉,特殊的摄像机可以达到更高的精度。在饮料行业,智能无线视频分析可以辅助判断安装饮料的高度、瓶盖安装是否正确、厂商标志是否清晰等,工业检测一般都在室内,可以固定摄像机安装条件、充足的补光、相对单一的检测功能使智能无线视频分析相对可以得到更成功的应用。包括在汽车制造业、轮胎制造业、物流业、机械制造业、印刷质量检测、无线视频加工业、钢铁铸造业、农业等各个领域获得比较成功的应用。
医学成像分析
在医学中,无线视频智能分析也获得了比较成功的应用,利用现代化的科技仪器,可以在显微镜下拍摄清晰的图片,利用物理的方法进行分析是医学上可靠的方法。一种典型的应用是尿液分析仪器,虽然可以用试纸等化学的方法进行分析,但由于进行了化学上的变化可能导致原有的细胞发生变化,利用物理的方法进行搅拌沉淀后,采用高清摄像机进行拍摄,可以得到稳定清晰的图片,再利用无线视频智能分析的方法对各个不同种类的细胞进行统计,这能保持真实的结果,在高端或疑难病因检测时往往采用此方法。