处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ST与微软合作研发支持Windows+8的NFC解决方案

ST与微软合作研发支持Windows+8的NFC解决方案
来源:电子工程专辑 时间:2011-09-20
日前,意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)与微软合作研发可支持未来Windows 8操作系统的近距离通信解决方案。

意法半导体让未来基于Windows 8的设备具有近距离通信功能,用户可在设备间进行高度安全且便利的近距离通信。意法半导体的ST21NFCA NFC路由器运行在Windows 8平台上,能够进行读写操作、对等通信和卡仿真通信,以及通过I2C和SPI接口连接主处理器,并配备多个接口以连接数据安全单元选件。

意法半导体安全微控制器产品部总经理Marie-France Florentin表示:“作为Windows 8的早期支持者,意法半导体拥有独一无二的机会让基于Windows 8的平板电脑和个人电脑实现NFC即插即用功能。通过支持Windows 8的近距离通信功能,用户将获得全新便利的互动和数据分享方式。”

意法半导体的解决方案整合了实现完整近距离通信系统所需的全部软硬件,并支持现有的全部非接触式接近传感和附近传感标准。解决方案的主要组件包括NFC路由器(ST21NFCA)及相关软件、安全单元(ST33系列)、NFC论坛标签和双接口EEPROM解决方案。