处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

伊顿推用于沼气市场的界面友好、 模块化设计气体分析仪

伊顿推用于沼气市场的界面友好、 模块化设计气体分析仪
来源:21ic 时间:2014-08-08
动力管理公司伊顿 (Eaton) 推出全新“下一代” MTL GIR6000沼气分析仪,帮助确保在沼气生产中进行可靠、精确的气体测量。MTL GIR6000气体分析仪是个真正的模块化沼气分析仪,只需少的维护,使得工艺工程师和沼气厂经理能够减少停机时间并同时改进他们的工艺。

伊顿 (Eaton) Crouse-Hinds事业部气体分析产品线经理Iain Gordon表示:“我们的模块化气体分析仪设计用于满足和超越沼气行业的测量需求。利用在气体分析方面的30多年经验,我们的团队开发了易于使用的、高性能的安装后即放心使用(fit-and-forget)解决方案,可使工艺生产经理和工程师能够增加正常运行时间,并降低运营成本。”

MTL GIR6000分析仪采用用户可维护的创新模块化概念,并且通过快捷方便的维护程序降低了终身服务成本,而无需特殊工具或培训。因此,通过利用内置自我诊断程序和预配置智能传感器模块的指导,维护工程师基本上可避免现场检查。

分析仪中的气体传感器模块可以单独更换 —— 只需滑入和锁住并进行自动密封完整性检查——帮助确保限度地减少停机时间、提高工艺效率并减少运行维护成本。

该分析仪可以测量多达六种气体,包括甲烷、氧气和硫化氢,采用专用传感器模块和成熟的长寿命传感器技术来提供持续、精确和可靠的读数。随着工厂测量需求的发展,具有集成平台概念的MTL GIR6000分析仪易于进行升级来满足未来需求。

MTL GIR6000分析仪设计安全可靠,需要键锁(key-lock)访问和PIN码(PIN-code)来更改关键参数,从而使数据更安全。通过使用大屏高亮的7英寸LCD显示屏和坚固的键盘以及直观的菜单驱动(menu-driven)架构,为在现场搭建设备提供了便利。当系统发生故障或传感器达到寿命周期时,显示屏可提供清晰的视觉警告,允许用户预测或规划维护工作。数据通过多种通讯方法传输到工厂主机系统,允许远程监控现场实时数据。

MTL GIR6000分析仪是集成式IP65全天候解决方案,获得ATEX批准,可用于Zone 2危险区域,可以灵活地安装在沼气工厂周围。

伊顿Crouse-Hinds部门拥有广泛的危险区域知识和经验,所有这些都建立在各种不同行业的保护设备基础之上,并且通过相同的专业途径扩展到沼气市场。

MTL产品是伊顿Crouse-Hinds产品组合的一部分,为工艺控制行业提供的电子仪器和保护能力。关键应用包括本质安全、现场总线、工业网络、浪涌保护、HMI和可视化、气体分析和报警管理。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。