处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

防盗报警发展现状与市场需求分析 多项技术支持升级

防盗报警发展现状与市场需求分析 多项技术支持升级
来源:互联网 时间:2014-08-08
    近年来,由于偷盗事件时有发生,居民不得不通过技术手段进行防盗,尤其一些老旧的小区,因其安防设施相对落后,经常成为小偷"光顾"的选择。防盗报警设备为人们创造安全、舒适的生活、工作环境,保护人身、财产安全;政府、企事业单位、机关等各类团体性机构,乃至国家财产也需要得到保护。防盗报警作为离生活贴近的安防设备,被广泛应用与各个领域。
  
  国内防盗报警发展现状与趋势
  
  作为一个防盗报警系统,报警主机是关键主体。随着探测器等配件的多功能应用,报警主机模块的发展现状如何?将有何趋势?
  
  据介绍,目前,报警主机为便于用户的二次开发,都是采用模块化设置。在产品出厂时,厂商除了配好核心部件外,还将一些接口预留好,大多数附加功能都是通过添加不同的模块而实现的,如网络模块、GPRS模块、语音模块、家电控制模块等。例如,通过在报警主机上添加家电控制模块,使报警主机成为智能家居的控制器,用户只需通过键盘、遥控器或者电话,就可控制家中电器的开关以及灯光控制、煤气、车库门开关等。
  
  除了与智能家居相融合,报警主机还添加了短信、语音功能,其主要目的是提高系统的实用性。采用短信报警方式,报警信号在任何地方都可以收到,且通信时间非常短、速度快。而增添语音系统后,可以打电话随时进行语音交流,还可语音监听,更加准确地掌握报警现场的情况。如有线无线兼容报警主机,用户可通过电话和手机实现远程布防、撤防、远程监听及启动警号,且能自动播放这些信息,并准确告知外界遇袭求救信息等。
  
  除了发布报警信息,报警中心还可以向主机发布物业管理方面的内容及各项通知。目前,这一功能已经在国内的一些高端小区得到了应用。另外,为了便于查找报警事故发生的情况,利于接警中心及公安部门迅速破案,更好地为客户提供服务,越来越多的报警主机具有信息存储功能,适用于大型联网报警中心的中心控制器,可存储报警信息1000条,供用户随时查询。
  
  防盗报警市场需求分析
  
  对于传统的军工领域,尤其是在一些需要保密的场合,对防盗产品的需求很大,而且,这些应用领域比较大的一个特点是,总额相对较大;对金融领域而言,市场已经趋于饱和,目前主要是后期的维护以及产品的更新换代,但是国家邮政储蓄银行的建立和信用社管理的规范使得这一领域又成为市场关注的焦点;学校,尤其是高校在建的新校区及各地的大学城等项目需求量也比较大;而对于厂矿和民用是处于起步阶段的两个领域,而且各有特点;民用领域更注重产品的美观以及服务和操作简便等方面,且市场主要集中在大量的新建小区;厂矿领域由于其大多有厂地大和户外的特点,周界防范系统是其发展的重点。
  
  小区防盗报警设备的运用为直观
  

  现阶段,随着小区需求不断扩大,为了进一步规范住宅小区智能化建设,建设部特别制定了智能小区的等级标准,按照其要求智能小区中必须具有安全防范、信息管理、物业管理和信息网络等系统。因此小区安全防范系统建设已逐渐纳入许多小区建设的必备项目中了。以深圳为例,几乎所有新建的住宅楼盘都预装了防盗系统,并禁止安装防盗网,而上海、广州、温州、南昌等地更是花费重金拆除了防盗网,规定其防盗功能必须由电子防盗系统来完成。因此,家庭安防系统必将有很大的发展空间,并且也将从北京、上海、广东等发达城市向内地蔓延开来,形成一个全新的朝阳产业。
  
  需求市场无线防盗探测器迎来产业发展
  
  从工作原理分析,防盗探测器可以分为红外报警探测器、微波探测器、玻璃破碎探测器、震动探测器、超声波探测器、开关式报警器、周界报警探测器、双技术与双鉴报警探测器。随着数字化发展的不断深入,有线技术由于安装和美观上的缺陷,催生了无线红外探测器这一产品的诞生。而物联网的发展以及通信巨头的介入,则极大的推快了探测器无线化发展的前进步伐。
  
  物联网的发展趋势扩大无线化需求

  
  由于主机功能的逐项集成,结合智能家居的系统功能,防盗系统对探测器提出了更高的要求。例如,应用ZIGBEE、Z-WAVE主机需要检测探测器状态,如:故障检测、握手协议、欠电电压、在线状态,远程控制等等。因此防盗报警系统对探测器的无线双向传输、无线组网的功能需求的逐渐明显。
  
  通信行业的介入推动无线化的应用
  
  移动公司,电信公司依靠自己庞大的网络体系和客户群体大力推进“无线城市”建设,将主机集成到电话机或者服务终端上,极大的方便了无线探测器的使用,促使更多的用户选择无线探测器产品。
  
  IP网络盛行,基于无线传输网报警联网是应用方向
  
  电话线是国内或国外报警联网主要重要的方式。安装报警器的用户通过市话网与地区报警中心联网,地区报警中心负责对用户报警的接警处理。电话线报警联网的优点是不需另外布线,传输网络可靠,只要有市话网的地方都可直接接入,具有成熟的接处警软件。由于具有现成并成熟的接处警平台,所以可以方便且相对容易地与城市其它安防系统进行集成(治安视频监控系统、卡口系统等)实现报警联动。其缺点是运行费用相对较高,安装报警器的住户要付月租话费,联网速度较慢(上海地区规定≤10秒)。
  
  电话联网报警系统已被广泛地应用于各行业,特别是金融业的银行等。另外国内外著名厂商的报警控制器其报警联网接口和协议无不是依据电话网设计的,并只要是一款正宗的报警控制器都有电话联网接口,这就足以证明电话联网的重要性和必配性。
  
  专用总线(RS485、CANBUS等)也是报警的一种联网方式,其主要优点是速度快(≤2秒),运行成本低,用户无月租费用支出等。但在实际使用过程中,其有一些不可忽视的缺陷:所涉范围很小(只适用于小区)、线路敷设可靠性差、传输易受干扰、无语音通讯功能、接处警软件尚未成熟、集成能力差等。因此,该种方式目前仅仅被应于建筑物内部、或建筑物间,至多被应用于住宅小区。
  
  随着IP网络的盛行,采用有线或无线的IP网络联网方式已被广泛关注。此种联网方式早在上个世纪八九十年代即在欧美国家使用,而我国近年来随着IP网络(有线或无线)的大范围发展,业内已经不断涉足。固然TCP/IP报警联网方式具备安装灵活、方便快捷、稳定性及可靠性高的优势,也已获得不少用户的喜爱。然而TCP/IP报警现在多使用于居民小区,无线网络方式接入也多使用于某些住户已装修好不方便另外布线的区域,这种网络方式易受到网络病毒的影响,容易泄露报警信号,因此目前国内即使小区也仍以专用总线制居多,更不要说市域报警联网了。
  
  防盗报警运用多种探测技术运用
  
  防盗多光束技术
  
  在许多的探测器技术中,红外线探测器是其中比较常见的一种技术;其中红外线探测器在众多的探测技术中,但光束发展到现在已经不能满足局面现在的要求。
  
  主动式红外探测器遇到树叶、雨、小动物、雪、沙尘、雾遮挡则不应报警,人或相当体积的物品遮挡将发生报警。主动红外探测器技术主要采用一发一收,属于线形防范,现在已经从初的但光束发展到多光束,而且还可以双发双受,限度的江都误报率,从而增强该产品的稳定性,可靠性。
  
  防遮挡、喷涂和宠物检测技术
  
  据介绍,由于移动探测器通常基于探测入侵者辐射热量的被动红外线(PIR)技术,所以一般只需要遮挡住探测器就可以很容易的骗过去,放着当系统就是在发射器镜头杯挡住的情况下就会报警,甚至连透明的胶水撒在上面它也会报警。因此,一种被称之为“多点防遮挡和集成喷涂检测”技术就能充分保证探测器的探测可靠性。它包括镜后测光功能、红外线接收器反射功能和集成喷涂检测等功能,镜后测光功能可防止物质流过探测器正面;红外线接收器反射功能可防止物体接近或遮挡探测器。若在金库、保险(放心保)库等场所中安装了具有防遮挡技术的探测器,抢劫分子就不会轻易得手。
  
  太阳能全无线对射探测技术
  
  太阳能无线红外探测器技术的兴起和应用是探测器发展的又一新的起点,太阳能红外栅栏,太阳能红外光墙就很好的利用了太阳能供电没信号通过无线发送,同事也不需要再加上繁杂的电源新河信号线,真正做到全无线工作,较大程度地解决了施工维护麻烦的难题。
  
  太阳能红外对射探测器内置了可充电锂电池,供电部分采用太阳能板供电,而且能耗非常的低,即使是阴雨天气它也可以以储存的电量正常使用20天的时间,这样可以循环利用太阳能,无需敷设电源线缆。一般来说太阳能板为非晶硅,不需要太阳直射就能产生电能,安装环境大大扩展。另外,太阳能板的供电能力要远大于对射的功耗,保证晚上无光线和连续阴雨天也能照常工作。












































ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。