处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

汽车、无线及消费电子推动磁性传感器市场2011年增长22%[图]

汽车、无线及消费电子推动磁性传感器市场2011年增长22%[图]
来源:电子工程网 时间:2012-08-17
安全应用、新功能与能源效率是驱动该市场增长的主要因素

作者:Richard Dixon博士

在手机导航、汽车效率和太阳能发电等多种领域发挥关键作用,磁性传感器日益成为消费者日常生活中的必要组成部分,该市场的营业收入去年劲增22%。

据IHS iSuppli公司磁性传感器追踪报告,2011年磁性传感器集成电路(IC)的全球营业收入从2010年的12亿美元增长到15亿美元。

磁性传感器市场由霍尔效应与磁阻半导体IC构成,用于在机器和产品中追踪角速度与线性角,或者检测和处理磁场以建立位置关系。这类传感器用于多种应用,从汽车电子系统和电机,到手机与平板电脑中的罗盘 ,到监控太阳能逆变器中的电流,到一系列医疗系统,比如呼吸器、透析机和离心分离机。

磁性传感器在汽车、无线与消费领域找到诱人的市场

2011年磁性传感器市场中的领域是汽车领域,营业收入达到7.313亿美元,比2010年的6.489亿美元增长13%,如表1所示。无线-消费领域的增长更为强劲,2011年营业收入从2010年的3.677亿美元上升到5.499亿美元,大增50%。



其它两个领域的表现也很不错:工业-军事-能源-医疗传感器营业收入从2010年的1.453亿美元上升到1.533亿美元,增长6%;数据处理领域的营业收入从6300万美元上升到646万美元,增长2.5%。

预计2012年增长率将再度达到两位数,届时传感器营业收入将达到17亿美元。到2016年,营业收入将达到23亿美元左右,截至2016年的五年复合年度增长率为9.3%。

磁性传感器的市场驱动力量可以划分成多种类别。例如,传感器的安全应用包括汽车安全气囊与太阳能板中的缺陷检测。磁性传感器也可以用于辅助实现新的功能、舒适性或智能化——用于汽车座椅位置记忆、改善汽车与手机导航系统的航向分辨率、让医疗设备中的马达变得更加安静。能源效率同样也是该传感器市场的重要驱动力量,用于汽车的智能电扇之中,以及工业制造与自动化领域中的高效马达。

传感器是道路之王

汽车是磁性传感器营业收入的领域,在该领域,这类传感器在许多方面都扮演重要角色。例如,用于降低功耗,尤其是在制造商目前面临减少点滴碳排放或其它污染物压力的时候。这方面的一个重点领域是马达,马达正在从存在摩擦力的“一刻不停”的滑轮系统向电子马达转变,后者可以按需控制。与此同时,电子马达向效率更高和更加可靠的有刷DC马达转变,这些马达使用多个霍尔传感器用于控制或换向。

磁性传感器在汽车中的其它应用包括防抱死刹车系统(ABS)中的基本轮转速感测、转向系统中的扭矩感测、电子线控节气门系统和汽车电池监测中的多种应用。

导航也是巨大的市场动力

磁性传感器也是多轴测量电子罗盘中的重要部件,现在这种罗盘已成为具备GPS系统的手机与平板电脑的标准配备。

游戏控制器、笔记本和具有地理标签功能的数码相机等消费电子应用,也将受益于磁性传感器。

磁性传感器还用于能耗等其它领域

在其它领域,磁性传感器在电流测量与动作控制定位也找到了用武之地,尤其是在新兴的工业马达领域。它也用于马达驱动和太阳能逆变器市场。

磁性传感器的其它应用包括数据处理与外设,比如传真机与打印机;在消费电子领域,比如咖啡机等白色家电,用于水位探测;用于各种军事、农业与运输应用。

去年的主要磁性传感器供应商是日本Asahi Micro Devices;美国Allegro MicroSystems,属于Sanken Electric;德国英飞凌;瑞士Micronas;比利时Melexis;荷兰恩智浦半导体。2011年这六家供应商合计占磁性传感器IC市场的80%。

Richard Dixon博士是IHS公司的MEMS与传感器首席分析师。如欲进一步了解该主题,请参阅IHS iSuppli公司的报告: “Consumer Compass, Inverters and Automotive Drive Thriving Magnetic Sensor Market.” 更多信息,请访问://goo.gl/a9dsE