处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

自动化趋势起 模拟/嵌入式处理器锋头健

自动化趋势起 模拟/嵌入式处理器锋头健
来源:新电子 时间:2014-07-28

    类比和嵌入式处理器身价高涨。因应劳工短缺及人力成本攀升等问题,全球制造商正积极采纳工业自动化制造技术,带动类比晶片和嵌入式处理器需求迅速攀升;相关晶片商已加紧厚实产品组合和开发工具,协助客户打造更稳定且高能源效率的自动化系统。


德州仪器台湾区总经理李原荣

    全球制造业的新变革正引发半导体科技转变。全球贸易自由化虽然带来庞大商机,但也引爆全球劳工短缺的问题,因应而生的工业自动化制造技术也带来产业升级挑战,另一方面从机械讯号数据化、自动化、机器人控制到数位数据中央控管及电源管理,都是产业现今面对的重大课题。
制造工业迎向两大趋势

    这波变革浪潮,基本上将由两大趋势及四大领域所带动,两大主流应用包含工厂自动化及检测设备。对类比及嵌入式处理器开发商而言,重要的责任,是从一个元件供应商转变为提供完整设计方案的供应商。

    以德州仪器(TI)的TI Design参考设计工具为例,即提供系统开发业者一个完整参考设计库,目前参考资料已经达到一千多种,各类应用应有尽有,从原理图到测试报告一应俱全,极大地方便设计者优化设计,让初学者快速入门,并缩短开发时间,加速上市时程。

    基于两大设计趋势,整体制造业也将更加注意以下五大领域的技术创新发展。

工业自动化首重控制系统

    工业自动化重要的就是如何用微控制器(MCU)做即时控制及监控工厂内的自动化设备。在自动化工厂内,从无人搬运系统、马达控制、机械手臂、线性控制、数据回馈、电力线通讯(PLC)到各种数位仪表都需要微控制器的程式管理;此外,还需要各种从低耗能到多核心的数位讯号处理器(DSP)来因应不同的系统设计需求。因此,工业嵌入式设备将以核心处理器为首,开始进行设计改革。

类比数位转换提供正确感测讯号

    如何将各式类比讯号精确转换成数位讯号,或是反向转换,亦是工业自动化的挑战之一,包含位移、温度、影像和声音等讯号都要顺利转换,以供系统处理器进行运算;由于许多类比讯号在不同的温度及场合都有不同的表现,如何克服严苛的条件就变得十分重要。

    目前,包括德州仪器等晶片商,除已提供完整的类比数位转换器(ADC)、数位类比转换器(DAC)产品阵容外,亦推出感测器解决方案,可将流量、水位、水质、感应讯号直接转成数位讯号,这都是业界的创新突破。

有线/无线技术提升讯号即时性

    工业讯号传输尤其注重讯号即时性及正确的传递,目前在工业标准应用中,包含有线方案中的乙太网路(Ethernet)、控制器区域网路(CAN)、区域互连网路(LIN)、PRU-ICSS、通用序列汇流排(USB)等,以及无线方案中的无线区域网路(Wi-Fi)、蓝牙(Bluetooth)、ZigBee、近距离无线通讯(NFC)、Sub-GHz等模组方案,皆是不可或缺的重要技术(图1)。


图1 新型工业用系统的讯号传输设计架构

电源方案要求宽电压、长效设计

    工业产品对电源管理的要求十分高,包含高效能电源设计、准确的参考电源、电源模组化及宽电压输入等各式的要求,可更快速的完成设计及通过认证,更重要的要能够提供更长生命周期,支持工业客户长达五年甚至是十年以上的保固服务。

人机介面确保一致操作体验

    在不同的作业系统下,会有不同的人机介面供操作者使用,重要的是如何在不同的作业系统下提供相同的操作经验,晶片商须要提供一个稳定的平台来因应。

    因应上述工业自动化设计需求,德州仪器等晶片商已提供超过一千种以上的工业解决方案,涵盖工厂自动化、马达驱动、智慧电网(Smart Grid)、检测设备、3D检测、电源管理、短距离无线通讯、电力线通讯、自动化控制、工具机等各种领域,有助引领系统业者迈向另一个工业黄金世代。

    未来,包括ADC、电源管理晶片、感测器、发送器、逻辑闸元件,以及工业软体开发套件,也须因应设计人员的需求,实现更广泛的输入范围、更有弹性的电压范围、更小型的封装,以提供高效能及高精度的测量成效,协助原始设备制造商(OEM)进一步降低系统成本及复杂性,同时提高灵活性、简化开发且加速产品上市,为工业领域增添更多技术上的突破。

    综观而言,为创造的客户服务体验,且替客户赢得市场先机,晶片商必须不断从产品本身、技术支援、售后服务等多方面为客户提供更加便捷的服务模式。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。