处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

NI成功主办第十一届“中国PXI技术和应用论坛”

NI成功主办第十一届“中国PXI技术和应用论坛”
来源:EEWORLD 时间:2014-07-25

    深挖各行各业PXI使用要点,进一步贴近客户应用需求
 
    新闻发布——2014年7月——由美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)主办的第十一届“中国PXI技术和应用论坛” (PXI Technology & Application Conference,即PXI TAC)于2014年7月3日在北京万达索菲特大酒店圆满闭幕。作为中国PXI用户的主要交流平台,为了进一步贴近客户的应用需求,今年的PXITAC活动的地点从每年只选择一个地方举办改为多地举办,分别辐射上海、深圳、西安、北京4个城市,吸引了超过900名工程师和技术人员到场,并有8家国内外知名PXI供应商和系统集成商, 23家行业内的知名媒体参加。

   

    在PXI技术与应用论坛的主题演讲中, NI介绍PXI的技术发展以及应用案例,带观众全面了解模块化的架构、开放的软件和完整的生态系统带来的优势。主题演讲分别从融合前沿科技,简化系统开发,搭载完整生态系统三方面与听众分享 NI如何进行PXI 平台对自动化测试的重新定义; 介绍了 PXI 平台以软件为核心的重要发展趋势,通过基于通用的硬件平台和灵活的软件实现PXI 在各行各业的成功应用和案例, 进一步展示了PXI成功应用于从设计、验证、功能测试到量产的各个阶段。在4地的全天活动中,NI和PXI厂商围绕自动化测试平台专题、射频、国防军工和汽车行业应用专题等44场技术讲座和精彩的动手课程,为观众打造了一个PXI技术与应用的交流盛宴。

    随着基于PXI 的模块化仪器的不断发展和成熟,今年的PXITAC特别新增了行业应用专题与展示。根据每个城市的不同特点,NI定制了行业应用、主题演讲和产品展示。上海华依科技副总经理王立、迈瑞医疗有限公司研发硬件、机械及工程部副总监魏开云,西安创忆达微电子测控系统有限公司技术总监付士权,北京经纬恒润科技有限公司的业务总监薛俊亮,在主题演讲中分享了在汽车测试、医疗行业通用的电子测试、国防与航空航天领域成功应用PXI的解决方案。在产品展示区,今年除了展示PXI平台构架、融合前沿科技、简化系统开发、搭载完整生态系统这四大主要平台,NI更强调与合作伙伴一起展示PXI在消费电子、汽车电子、射频通信、国防与航空航天、半导体、能源等行业应用领域的广泛采用。这些关键行业应用使PXI成为各类测试测量及控制应用中极具吸引力和定制化的平台。

    今年是PXI技术发展17周年。自从1997年NI推出业界款PXI机箱开始,NI就一直是PXI技术的创新者和,17 年来NI一如既往地追求卓越,不断在测试测量领域进行创新和持续投入。在中国,伴随着2014年PXI TAC在4个城市的成功举办,PXI技术平台已经广泛被测试测量界的工程师所接受,PXI技术也帮助中国的客户成功面对了各类应用挑战。现在PXITAC这一活动已经成为了自动化测控领域工程师交流的平台。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。