处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

60GHZ出击 瞄准移动市场

60GHZ出击 瞄准移动市场
来源:EEWORLD 时间:2014-07-25

  据外媒报道,继高通已收购60GHz芯片制造厂商Wilocity后不久,芯片制造商Nitero也发布了首款60 GHz的无线网络芯片--NT4600,该芯片基于28nm工艺,支持802.11ad,初专注于移动显示器。

  60GHz是基于IEEE802.11ad 标准(即 WiGig )的高速无线传输技术,支持距离在 10 米左右传输高达每秒 7Gb(gigabit)数据,在更大的带宽下,WiGig 的效率更高,能力更强,不过缺点则是传输距离不如 Wi-Fi 远,穿墙能力较弱。所以 WiGig 更适合近距离设备之间数据的高速传输,非常适合低延迟的4K视频流媒体传输。

  高通在收购Wilocity后,将基于高通骁龙810推出一系列三频移动芯片,支持60GHZ,以给移动设备提供近乎瞬时的云接入能力,进一步分流手机网络的流量。

  Nitero首席执行官Pat Kelly表示,“对客户而言,他们迫切需要将PC、游戏机、媒体控制台连接到手机,实现视频、图片的分享,同时在无线链路上提供稳定的、等同于有线USB的连接性能。60GHZ技术的出现,问题得已解决。60GHZ非常适合短距离点到点无线连接,同时可在低功耗下提供高性能。”

  WiGig非常适合低延迟的4K视频流媒体传输。Kelly表示,当传输4K视频时,Nitero的芯片功耗仅为为50-100毫瓦,优于Wilocity的Sparrow芯片的300毫瓦峰值能量消耗,这两款芯片组均可提供4.6 Gbps的吞吐量。

  他补充道,“Wilocity已经做了很多工作,但它的移动芯片组是一种简装PC架构;而Nitero的芯片是在60平方毫米封装上的传统移动架构,真正实现了在单一芯片上的高集成度,尺寸也减小了很多。”

  Nitero旨在减少视频延迟,同时提升高达10米范围内的无线连接。该公司认为,相比802.11ac WiFi ,60GHz的功耗非常低,在未来的移动设备中有非常广大的应用前景。由于手机对集成度和成本的诉求,Nitero设备将从初的独立模块开始,终集成到802.11 AC模块和处理器中去。

  “业界有很多优秀的公司已经研发802.11ac解决方案,实现802.11ad和802.11ac的配对将成为关注焦点。”Kelly补充到, “802.11ad将在高端产品中采用,但起初采用率可能较低。”

  虽然Nitero聚焦于无线4K视频、游戏、多屏互动领域,Kelly表示,未来,公司的60 GHz的模块将被用于更精细的定位跟踪和回程应用。不过,对于11ad是否适合在高带宽环境下使用,如办公室环境,Kelly表示怀疑。

  据悉,Nitero的60 GHz的芯片将在2015年实现大规模生产。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。