处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ARM授权Atmel使用IOT技术

ARM授权Atmel使用IOT技术
来源:EEWORLD 时间:2014-07-24
  据外媒报道,ARM已经授权Atmel使用其处理器和安全IP技术,以进行图像、视频和显示应用。

  Atmel计划将该技术整合到其可穿戴设备和自动工业领域芯片中,工业自动化应用领域经常要用到图像处理技术,例如进行有瑕疵的产品鉴定。

  授权包括ARM Cortex-A7处理器、ARM Mali-V500视频加速器、Mali-DP500显示处理器和ARM TrustZone技术。

  ARM执行副总裁Pete Hutton表示,“Atmel和ARM有成功合作的历史,这种伙伴关系将既继续助力Atmel在新兴的物联网,以及可穿戴、工厂自动化系统市场,扩大IP产品组合的建设。”

  ARM Mali-V500和Mali-DP500能够在单核上提供1080p60的高清分辨能力,均集成了ARM的TrustZone技术支持。

  “随着物联网和可穿戴设备变得更小,更复杂和高度集成,在设备中使用的片上系统将需要提供更多的特性,并实现在更小的封装上提供更多的功能,”基于ARM Cortex和Mali多媒体解决方案可提供空前规模的高清视频和显示处理。

  搭载Mail-DP500,Atmel的SoC将提供UI功能,例如多层组成,缩放、以及基于ARM的帧缓冲压缩(AFBC)协议提供的预处理技术,改技术可在视频播放时减少60%的系统带宽。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。