处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高性能组合式MEMS传感器将是主流趋势

高性能组合式MEMS传感器将是主流趋势
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-07-23
  • 传感器在未来将朝着微型化、集成化、智能化和低功耗化的方向发展,尤其是应用于可穿戴设备领域。它必须具有体积小、可靠性高、能实现批量化生产等特点,借助传统的技术,很难实现这方面要求。

    MEMS传感器技术的产生正好迎合了这方面的需求,在未来将产生更加深远的影响。

    如今,MEMS领域的创新仍在继续,这种创新不仅来自新技术,也包括成熟MEMS技术的应用创新。而目前的MEMS产业革新的方向继续发力更小的物理封装、更强大的功能、日益多样化的应用、低功耗、更低的成本、日趋复杂的硬/软件和系统集成等方面。

    随着可穿戴设备概念的持续火爆,近几年,MEMS器件的尺寸一直在缩减,系统级封装、运动传感器交互、软件复杂性、LBS服务、增强现实和健康监测等等都提上了各厂商的研发日程。

    “由于消费者对可穿戴设备持续的关注,意法半导体很早就开始了这方面的技术准备,而且组合式传感器将是大势所趋。”意法半导体彭祖年说道。

    据彭祖年介绍,意法半导体早已经开始在一个封装内整合多个传感器:加速计、陀螺仪、地磁计、 压力传感 器。iNEMO惯性模块的推出就是整合了不同类型的传感器,提供了比分立式MEMS产品更小巧、稳定且易于组装的解决方案。根据所选解决方案的不同,iNEMO惯性模块提供了更准确和可靠的传感器性能,并且将占位面积缩小了85%之多。“产品亮点是独有的6轴惯性运动感应可运行与传感器相关的所有功能以及客户专用软件,同时功耗比现有解决方案降低40%。”

    意法半导体的iNEMO硬件和软件解决方案包括:系统级封装在6轴或9轴单片式解决方案内整合了加速器、陀螺仪和磁力计;iNEMO-M1板上系统,板上配有意法发布的STM32微控制器的9轴IMU,简便易用,并且用户可以对其进行编程;iNEMOEngine,是基于专用滤波和预测算法的传感器融合软件套装。iNEMO引擎能够智能对比来自于多个传感器的不同数据,并不受环境条件的影响,从而实现性能。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。