处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

诺基亚成微软裁员重灾区 功能手机还有市场吗?

诺基亚成微软裁员重灾区 功能手机还有市场吗?
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-07-21
  • 微软大裁员,诺基亚不幸成了重灾区。在1.8万即将被解雇的员工中,诺基亚手机部门的比例占到了70%。曾经无比辉煌的诺基亚功能机业务也将在未来的一年半的时间内终结。这意味着功能机时代要终结了吗?功能机还有没有市场?

    根据微软手机设备的主管Jo Harlow的说法,微软将暂停诺基亚Asha、Series 40和Nokia X的研发与投资,或者按照他们的描述为“进入维护模式”,对现有设备的服务和支持也会在未来18个月内关闭。这意味着在这项计划执行后,这些平台的设备将不再推出新机型或进行功能更新。

    显然微软认为诺基亚的功能手机业务没有明显的市场价值。微软将重点转向了Lumia业务,也就是Windows Phone上。

    那么,从整体市场上看,功能手机是否真的毫无价值了呢?可能并非如此。

    一、功能手机出货量仍然很高

    无可否认,智能手机取代功能手机是大势所趋,不过需要时间来完成产业的更新换代,目前来看,功能手机仍然有很大的出货量。

    工信部层发布2014年季度《中国手机行业运行状况》报告,其中显示今年一季度,2G手机(功能机)总出货量为1144万部,虽然同比下降超七成,但是仍然是个不小的数字。

    关键是,智能手机的出货量也出现了下滑,今年一季度出货的1亿部手机中,智能机占了8911万部,同比也下滑了9.8%。

    这说明功能手机出货量下滑,一方面是因为千元以下智能手机全面普及产生了挤出效应,另一方面,也是因为国内手机市场越来越呈现出饱和的状态。

    放眼全球市场,根据IDC发布的全球智能手机出货量报告,去年全球智能手机的出货量达到10亿400万台,其中第四季度的出货量为4亿9440万台,占全球出货量的55.1%。也就是说,直到去年,智能手机在全球的出货量才超越功能手机。

    二、功能手机有差异化的优点

    功能手机给人的印象是:屏幕小,应用少,网速慢。这的确是功能手机的劣势。但是功能手机也有一定的优势,如系统稳定,电池续航能力较强,诺基亚的功能手机质量更是过硬,语音通话质量好,还“摔不坏”。

    在国内的农村地区,诺基亚的品牌影响力还比较强,特别是对于一些对语音通话有硬需求,而对手机上网需求不高的中老年用户,诺基亚的功能手机性价比很高,也很受他们的欢迎。

    其实不只是国内,在全球市场,智能手机也只是满足了大部分人的需求,而不是所有人的需求。智能手机操作比较复杂,对于IT知识有限的用户来说,上手都需要一定的时间。

    智能手机的全面普及需要一个前提,即3G和4G网络能够普及。使用2G网络的智能手机,网速无法满足用户需求。而3G网络甚至更高的4G网络,在非洲等世界上比较贫穷和落后的地区,普及率还不高。

    三、微软的决定带有“立场性”

    微软之所以关闭诺基亚的功能手机业务,一部分原因自然是这不是未来的市场趋势,另一方面,也是因为微软将重点转向了自身的WP手机业务,而这才是有微软标志的手机业务。

    微软推出WP手机操作系统,并欲将其打造成独立于iOS和Android的第三大手机操作系统平台,为此不断笼络手机厂商,但是效果不佳,只有诺基亚仅仅跟随,诺基亚的Lumia手机也成为支撑微软WP操作系统的关键设备。

    如今微软收购诺基亚,那么应该奖励的,显然是Lumia手机部门的员工,而诸如功能手机这样的业务,对于微软来说,意义并不大。因为无法支持微软的操作系统,也无法进一步支撑诸如Bing搜索等在内的微软的互联网业务。

    也就是说,微软对于诺基亚的功能手机,并不在乎其销量,而在乎其对于自身战略的意义。这样看,微软的决定是合理的。

    但是对那些钟情诺基亚功能手机的用户来说,这一决定显得有些“残忍”。不过微软给出了一定的缓冲期,一年半的时间,许多功能手机用户可以在这段时间内迁移到智能手机上。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。