处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

真体验or噱头? 下半年或普及的手机技术盘点 (1)

真体验or噱头? 下半年或普及的手机技术盘点 (1)
来源:太平洋手机网 时间:2014-07-15
  今年以来有许多很有潜力的新技术出现在了各大厂家的旗舰手机中,而这些技术在今年下半年的新机潮中可能会逐渐普及化,科技行业的发展就是这么快。这不仅是因为厂家需要这些新技术来提升自己的新机价值,也是因为相关技术厂家在上游已经准备好了成熟的供应链以满足普及所需的产能。今天我们就来盘点一下这些可能在下半年普及的新技术。

  光学防抖

  在目前的成像技术中,市面上的一些暗光成像解决方案已经比较成熟。普遍的就是提高iso,再用软件算法消除噪点。HTC近几年在旗舰机上减少像素,增 加单个像素的面积,像素面积增大以后有效增多了每个像素的进光量,从而解决了暗光成像,当然这样的做法也是牺牲了相片的解析力的。



HTC的UtralPixel相机毁誉参半

  三星在GALAXY S5中使用了自家的CMOS传感器,相比索尼的传感器,三星改进了传感器结构,集成了ISOCELL技术,形成了一层隔离像素与相邻像素之间的物理屏障, 从微透镜和收集到正确像素的光电二极管中,减少像素之间的电串扰,并允许扩展的满阱容量吸收更多的光子。这样的改进增加了光线的利用率,同时也提高了 GALAXY S5的噪点控制能力。



三星的ISOCELL技术选择在传感器结构上进行改进

  但是作为老牌提升进光量的技术——光学防抖,却鲜少被应用在手机上。相比普通的电子防抖,光学防抖通过可移动式的部件,将数据传送至处理器进行筛选、 放大,计算出可以抵消抖动的反向移动量,对发生手震的光路进行补偿,从而实现减轻照片模糊的效果。简单来说,光学防抖技术不是制止抖动,而是抵消抖动,让 镜头组或感光元件处于相对静止的状态。



光学防抖是目前暗光拍摄完美的解决方案

  另外,光学防抖理论上不会影响画质,但是光学防抖需要额外的部件,摄像头成本较高,只有少数旗舰机型才配备光学防抖,但由于现在的市场需求,光学防抖已 经成了必然的趋势,这也加快了光学防抖的普及速度,在主打拍照的vivo Xshot和刚发布的nubia Z7都配备光学防抖以后,相信其他厂商也会及时跟紧步伐。



光学防抖很可能成为下半年普及的技术

  2K屏幕

  由于苹果Retina Display的成功,各大厂商开始了血拼分辨率参数的军备竞赛,近甚至出现了2K(2560×1440)手机屏幕。在实际使用中,我们认为2K屏幕没有太大的意义,所带来的视觉体验的提升并没有参数上来的明显。



视网膜屏幕的成功带动了整个市场的军备竞赛

  对于手机来说,300PPI的像素密度已经完全够了。要知道一部手机的耗电量的部件就是屏幕,2K如此之高的分辨率同时也需要更强大的背光源支持, 在如今每部手机都要标配移动电源的年代,无疑又是给电池增加压力。此外,2K的分辨率也意味着CPU需要处理更多的内容,无疑会增加CPU的负载,温度和 功耗都会变得更糟。



2K屏已经成为了大趋势

  很多厂商明知这一点,但由于市场营销的需要,不得不制造一些噱头来吸引消费者眼球。参数上的提升是一个量化的概念,对于消费者来说是直观的判断标准。 但是2K屏幕的普及也有它的正面意义,它会推动已经停止许久的超高清内容的适配和发展,并且由于市场营销的关系,2K屏幕的手机必定会在下半年继续火热下 去。

  指纹识别

  密码一直都是人们又爱又恨的东西,一方面密码能很好地保护我们的隐私和财产;另一方面太长的密码很不方便,自己也容易忘记,太简单的密码又不安全。在科技如此发达的今天,必须要有一些东西来取代密码,既足够安全,又足够易用,指纹识别也就成了好的解决方案。

[1] [2]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。