处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

3D捕捉技术未来或成为iPad差异化卖点

3D捕捉技术未来或成为iPad差异化卖点
来源:新浪手机 时间:2014-07-14
   
itSeez3D可帮助用户建立3D模型

  新浪科技讯 北京时间7月12日早间消息,苹果公司去年11月收购了3D扫描技术公司PrimeSense,但并未公布关于如何整合这家公司的计划。近期,一款基于同一技术的iPad应用上线,这款应用帮助用户生成3D模型,用于CAD和3D打印。这表明,苹果可能将把该公司的技术作为iPad的一个差异化元素。

  这款名为itSeez3D的应用目前在App Store限时免费。该应用利用连接至iPad的Structure Sensor传感器来获取物体或人体的3D结构及表面颜色。随后,这款应用会将获取的数据上传至云计算平台,进行进一步处理,并“在几分钟时间内完成3D建模”。用户可以获得标准的.ply或.obj格式的3D模型文件,随后可以将这些文件导入CAD软件,或发送至3D打印机进行制作。

  itSeez表示:“以往,这需要昂贵的3D扫描设备。而目前,任何拥有iPad和Structure Sensor的用户都可以获取并分享高分辨率3D模型。业余用户也可以使用专业级技术,在家中设计项目。”

  itSeez的这款应用需要配合Structure Sensor使用。Structure Sensor是一款iPad专用外设,初是Kickstarter上的一个众筹项目。这款产品被称作“首个面向移动设备的3D传感器”,售价499美元,其中包括一个Skanect Pro传感器,一个iPad连接支架,以及一根线缆。

  其中,Skanect的产品基于PrimeSense的3D捕捉技术。PrimeSense创立于2005年,并于2010年成为了微软Project Natal项目的合作伙伴。随后,微软将这一技术应用于Xbox的Kinect体感控制器中。

  PrimeSense随后自主开发了适合移动设备的3D传感器,代号为Capri,同时还开发了OpenNI开源框架。该公司还与华硕达成了合作,为PC开发类似Kinect的设备。这就是2011年推出的Wavi Xtion。当时这款产品获得了美国科技博客Engadget的好评。

  去年11月,苹果宣布以3.45亿美元的价格收购PrimeSense。这笔收购与2012年苹果以3.56亿美元收购AuthenTec的交易类似。PrimeSense和AuthenTec都拥有面向移动设备的高级技术。与AuthenTec的高级指纹传感器类似,PrimeSense紧凑的Capri传感器也是一款价格昂贵的元件,此前没有受到廉价设备厂商的关注。

  在收购AuthenTec的18个月之内,苹果将该公司的技术发展成为了iPhone 5s中的TouchID指纹传感器。因此,苹果很可能也将以同样的方式应用PrimeSense的技术。

  如果将3D捕捉传感器集成在未来的iPad中,那么将带来一系列创新的应用。而其他廉价平板电脑厂商很难以低成本的方式复制这些硬件和软件。(维金)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。