处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

智能小区:安防技术详解及安防隐患杂谈

智能小区:安防技术详解及安防隐患杂谈
来源:互联网 时间:2014-07-10

    随着人们生活水平的提高,对各方面的需求也相应的提高,对小区的安防也不例外。从原来简单的对讲系统,到如今的智能化小区,经过了十几年不断地研究和发展,我国的智能小区应用与产业都走到了新的阶段。

智能小区安防技术详解

  一、闭路监控系统

  闭路监控系统作为工作区安防状态的监视、信息手段之一,结合内部对讲系统,公共广播系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。闭路监控系统作为现代化保安有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图象或是险情信号传送至主控制中心及分管理室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各区域进行集中监视,发现情况统一调动,引导疏散,节省大量巡逻人员,人少就可避免许多人为因素,保证在短时间内处理得当的方案得以实施。

  二、入侵报警系统

  入侵报警系统一般由探测器、报警控制器、联动控制器、模拟显示屏及探照灯等组成。一般的入侵报警系统多采用线型探测器。线型探测器多采用双路/四路主动红外探测器组成防非法跨越报警系统。系统采用模糊控制技术,有效避免由于小动物、杂物、暴风雪等对探测报警的影响,同时保证对较大物体和人的非法翻越行为的即时报警。当探测器检测到入侵信号时,即向小区物业接警中心报警,接警中心联动控制器打开相关区域探照灯,发出报警警笛,启动录像机,模拟电子屏动态显示报警区域,接警中心监控计算机即可弹出电子地图。

  三、门禁系统

  门禁系统是对智能住宅重要通道进行管理。门控系统可以控制人员的出入,还可以控制人员在楼内及敏感区域的行为。在楼门口、电梯等处安装控制装置,例如:读卡器、指纹读取器、密码键盘等。住户要想进入,必须有卡或输入正确的密码,或按专用手指才能获准通过。门禁系统可有效管理门的开启与关闭,保证授权人员自由出入,限制未授权人员进入。

  四、电子巡更系统

  巡更系统是管理者考察巡更者是否在指定时间按巡更路线到达指定地点的一种手段。巡更系统帮助管理者了解巡更人员的表现,而且管理人员可通过软件随时更改巡逻路线,以配合不同场合的需要。巡更系统分为有线和无线两种:无线巡更系统由信息钮扣、巡更手持记录器、下载器、电脑及其管理软件等组成。有线巡更系统是巡更人员在规定的巡更路线上,按指定的时间和地点向管理电脑发回信号以表示正常,如果在指定的时间内,信号没有发到管理电脑,或不按规定的次序出现信号,系统将认为是异常。这样,巡更人员出现问题或危险会很快被发觉。

  五、智能住宅安防系统

  以家庭防盗报警系统为主,它是由保安中心管理主机、家庭报警器、各类传感器和传输线组成。切入点主要是门和窗,传感器对家庭重要地点和区域布防,让业主生活在更安全、舒适的环境之中。各类传感器介绍如下:窗磁、门磁开关,燃气泄漏报警,感烟报警,紧急按钮等安防系统均应用于家庭内部,在每户业主的家中装设红外线探头、窗磁门磁开关、感烟探头、紧急报警按钮等,每个单元入口设置一台门口主机,在保安中心设置一套管理主机。当有客人来访时,按下室外按钮或被访者的房间号码,住户室内分机会发出振**,同时,室内机的显示屏自动打开,显示出来访者的图像及室外情况,主人与客人对讲通话,确认身份后可通过户内分机的开锁键遥控大门电控锁让客人进入,客人进入大门后,大门自动关闭。

小区安防隐患杂谈

  与国外小区道路对外开放的环境不同,国内小区具有私有的、封闭性的特点。在这种私有、封闭性的环境里,小区居民希望能够塑造一个相对和平、安稳的空间,寻找到一定的归属感和安全感,真正过上安居的生活。而安防系统建设是实现小区居民安居的重要保障。但实际情况并不如期待的那么乐观:从媒体报道的新闻事件上来看,有关小区内盗窃、抢劫等违法事件层出不穷,对满足小区安居的初衷造成极大困扰;您若走访一下身边的小区便不难发现,安防系统建设、运维等情况也令人堪忧。与之相呼应的是小区居民在安防建设方面维稳意识的增强,视频监控、门禁、报警等安防系统建设需求的高涨。

  一、区域间应用的差异性

  目前,不少省市技防管理单位都有针对小区出台相应的安全防范要求或标准,但由于经济发展水平、地理环境等因素,各地小区的安防建设发展相对不平衡。大城市建设较为完善,中小型城市则相对落后。以上海市为例,在小区建设的地方标准中明确规定小区围墙上必须安装电子围栏,这些都是对人体无伤害且误报率较小的周界设备,避免了主动红外探测器易误报的问题;视频监控方面,高清设备应用逐渐普及,监控录像从看得见发展到看得清,甚至到看得懂;在系统配置上,标准中对整个系统架构包括互相各子系统之间的联网、集成都有相应的要求,从以前的各自为政到整个综合平台来进行管理;在报警联网方面,保安对具体情况进行确认后与当地的110接警中心进行联动,以确保案发后公安部门的及时处警。

  二、安防隐患存在之根源

  从小区建设来看,国内很多小区基本上还是采用一个闸道控制大门人员出入,再加上一个保安门口看守的传统方式,或者在小区里面安装一些视频监控摄像机,但这些在安全管理上其实存在很多问题和漏洞。比如保安只负责人员出入的管理,在外来人员进入之后,小区里面发生了什么,其实已不在小区保安人员管理的范围之内。若是发生了什么偷窃、抢劫事件,也极难被发现,若无视频监控的图像记录,连取证的资料都没有。小区安防建设现状远达不到居民安全的实际需求。

  造成这种局面的问题关键点不外乎这三方面:开发商不重视、国家标准的缺位以及居民思想观念相对滞后。对于开发商而言,以利益为重,为了降低成本,提高容积率,且不说安装信息化、智能化安防设备,一些基本的技防设备覆盖率都较低,甚至采用的还是低廉、质次产品(高档小区除外);在地方规范和项目规范的评审、验收方面,大多还处于一种相对无序的状态,没有统一标准、规范和明确的管理部门;在小区居民思想观念方面,对于保护个人的隐私较为注重,在小区环境安定的情况下,如要在建筑物入口处安装视频监控时,有的居民会反映侵害了个人隐私。而一旦出现了偷盗甚至抢劫、车辆失窃等事件时,由于设备安装的不到位,导致无法调取出图像,居民就会要求尽可能将安防设备安装到位。这些不尽人意的情况,在很大程度上影响了下去安防系统的建设。

  三、规范与思维的创新

  就目前实际情况而言,小区安全防范建设往往追求成本控制,以应付有关部门的检查,更说不上技术上的求新,采用一些技术比较经济的设备即可。因此,从一个城市或国家层面上,对于市场竞争产生的安防市场设备质量层次不齐的问题,国家可以颁布相应的标准,在标准中注明小区建设需要安装哪些子系统,这些子系统设备需要安装在哪些位置。地方政府通过有关法规明确小区建设单位、物业公司等各自担任怎样的角色、怎样实现联动,保安人员需要培训哪些基本素质等具体细节。针对小区安装监控维护安全和市民担忧侵犯隐私之间的矛盾,一方面居民需要理解和认识这些设备对自身安全和财产的保护作用,另一方面,可以引用一些技术手段,比如对一些隐私部位自动马赛克。

  曾听到这样一个观点,我认为它是有意义的:为什么中国的道路都非常拥挤?虽然人多是一个因素,但主要原因在于中国的小区都是封闭的。不像国外,比如美国,小区都是敞开的,小区的道路和一般的道路完全都是相通的。

  伴随市民对于安防系统的认可、法律的健全、市民素质的不断提高,中国的小区或许也会逐步对外开放。当然随之而来的是对小区安防系统提出更高要求。安防技术也会随着研发出一些符合社会发展的技术。比如说,就现在的封闭情况来说,进入小区的车一般都是本小区的车,但开放之后,在道路方面,安防系统可智能辨别是否为本小区住户车辆,辨别此车是否有上过黑名单等等。


 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。