生物实别技术原理及种类
生物识别技术是一种通过采集和分析人体固有的特征(生理特征与形为特征)来进行身份识别的计算机技术。人的生理特征有:指纹、手形、脸型、虹膜、脉搏、耳廓、等,形为特征包括手写笔迹、走路步态、按键力度等。计算机通过光学、声学、生物传感器等来采集这些特征,应用生物统计学,结合图形、声音、形为分析、数据库等高级算法和科技手段,终实现对人身份的识别。
无论是生理特征还是形为特征,要求对于特定个体,其状态基本上保持稳定,对于不同个体,则存在必要的差异用于区分,这是某种人体特征是否能够应用于生物识别技术的一个重要前提。如签名、按手印等方法很早就被用于个人身份识别,正是由于人的手写笔迹、指纹同时满足上述“个体之内稳定性”与“个体之间差异性”两个条件。
传统的身份鉴定方法由于主要借助体外物,一旦证明身份的标识物品和标识知识被盗或遗忘,其身份就容易被他人冒充或取代。生物识别技术以人体本身的特征来对人身份进行鉴别,因此和传统的身份鉴定方法相比,不易遗忘、不易伪造或被盗、能够随身“携带”和随时随地可用。生物识别技术产品均借助于现代计算机技术实现,很容易配合电脑和安全、监控、管理系统整合,实现自动化管理。
生物识别不是新的技术,早在1882年就有了采集人的图像,记录人的身高、食指长度、胳膊长度来区别人的历史记录。随着技术的不断进步,人们逐渐发展出了指纹识别、掌纹识别、手形识别、面相识别、发音识别、虹膜识别、静脉识别、签名识别等多种生物识别技术,并在不同领域得到广泛的应用。
• 指纹识别
指纹识别是生物识别技术发展的先驱,同时也是目前应用为广泛的生物识别技术。
指纹是人与生俱来的身体特征,大约14岁以后,每个人的指纹就已经定型,并且终身不会改变。指纹也具有非常明显的性,不同人不会具有相同的指纹。手指的性特征包括涡、拱、环、脊断点和脊分岔的特征,自这些特征被科学统计论证后,指纹识别很早就被用作犯罪侦查的工具,目前已经广泛地应用于金融银行、安全防范、刑侦、安全保密等各个领域。据 IBG统计数据显示,指纹识别技术几乎占据了整个生物识别技术领域的60%的市场份额。
• 掌纹识别
掌纹识别与指纹识别类似,是一种较新的生物识别技术,它通过分析手指末端到手腕部分的手掌图像来实现身份识别。掌纹的形态由遗传基因控制,具备很强的稳定性和维一性。
掌纹中重要的特征是纹线特征,这些纹线特征中清晰的几条纹线基本上是伴随人的一生不发生变化的,对成像图片质量要求不高,便于快速识别。掌纹的另一个特征是点特征,主要是指手掌上所具有的和指纹类似的皮肤表面特征,如掌纹乳突纹在局部形成的奇异点及纹形。点特征需要在高分辨率和高质量的图像中获取,因此对图像的质量要求较高。掌纹还有一个纹理特征,主要是指比纹线更短、更细的一些纹线,但其在手掌上分布是毫无规律的。
掌纹的特征还包括几何特征:如手掌的宽度、长度和几何形状,以及手掌不同区域的分布。由于掌纹中能够提取的特征信息比指纹多,因此准确效高具备更好的身份鉴别能力,缺点在于机器维护率高,磨损后易产生误差。掌纹识别主要应用在银行、珠宝店、金库等安保等级高的区域。通过对入库人员进行掌纹扫描来确认身份。
掌纹识别作为一项新兴的生物识别技术,因具有采样简单、图像信息丰富、用户接受程度高、不易伪造、受噪声干扰小等特点受到国内外研究人员的广泛关注。但是由于掌纹识别技术起步较晚,尚处于学习和借鉴其他生物特征识别技术的阶段。
• 人脸识别
人脸识别技术是另一种应用较为广泛生物识别技术。该技术以人的面部的外观特征为分析目标,包括:眼、眉毛、鼻、耳廓、嘴唇、下巴等面部器官的外状、大小、位置以及它们相互间对应的平面或立体空间关系等。该类外观特征的直观性较好,具有较高的惟一性。
人脸识别目前又分两种主要的识别技术,一种是基于对标准视频图像的识别,通过摄像头拍摄人体图形并转换成数字信号,再利用计算器对图形进行人脸图片抽取和分析以及匹配。视频图像面部识别是一种常见的身份识别方式,现已被广泛用于公共安全领域。视频图像识别容易目标光照影响,同时人体面部与摄像机的成像角度也会显著影响识别效果。
另一种人脸识别技术是热成像技术,主要通过分析面部血液产生的热辐射来产生面部图像并进行分析。其依据是人体面部各个部位的骨骼与肌肉组织的温度不同,向外界散发出来的红外光谱也不同,并且具备个人惟一性,不受外界光照度的影响,在黑暗情况下也能正常使用,并且不易通过化妆来遮盖及伪造。
近些年迅速发展起来的另一种解决人脸识别方案是基于主动近红外图像的多光源人脸识别技术。它可以克服光线变化的影响,已经取得了卓越的识别性能,在精度、稳定性和速度方面的整体系统性能超过三维图像人脸识别。这项技术在近两三年发展迅速,使人脸识别技术逐渐走向实用化。
• 语音识别
语音识别主要是利用人的声音特点进行身份识别,有文字相关与文字无关两种。前者基于对预定文字发音的识别,实现较为简单但容易被模仿;后者可对任意文本发音进行识别,实现难度大但防伪性有较大提高。声音识别的优点在于它是一种非接触识别技术,容易为公众所接受。但声音会随音量、音速和音质的变化而影响。比如,一个人感冒时说话和平时说话就会有明显差异;此外,一个人也可有意识地对自己的声音进行伪装和控制,从而给鉴别带来一定困难;同时,环境噪声和干扰对语音识别有严重影响。因此,语音识别整体的识别率并不高,随着技术的发展,语言识别率不断在提高,并在一些领域(如移动终端的语言助手)变为实用,但用于身份识别的场合并不多。
• 笔迹识别
笔迹识别主要是透过测量签字者的字形及不同笔划间的速度、顺序和压力特征,对签字者的身份进行鉴别。利用笔迹鉴定身份在日常生活中已获得普通应用,如信用卡交易签名等。笔迹识别系统通常有静态和动态两种。静态系统仅利用笔迹的几何形状特征进行识别,由于笔迹比较容易被模仿,因此静态方式防伪性较差;动态系统同时利用几何形状特征和运动特征(如书写时的加速度、速度、运动轨迹等)进行识别,由于运动特征无法从写好的笔迹中获得难于模仿,因此动态方式具有较强的防伪性。
•虹膜、视网膜识别
虹膜是瞳孔周围有颜色的肌肉组织。研究表明,人的眼虹膜上有很多微小的凹凸起伏和条状组织,其表面特征几乎是的。早在20世纪30年代,人们就提出了利用眼虹膜进行身份识别的设想,但直到近两年英国剑桥大学科学家多各曼开发出一种新的编码方式,才使这项技术真正走向实用。虹膜识别的工作过程,与指纹识别 有些类似。科学家先要将扫描的虹膜图像转换为2048位的数字代码,存储到计算器数据库中。当进行身份识别时,只需将扫描的待检测者的虹膜图像,与事先储存的数字代码相对照,即可判明身份。但利用视网膜进行身份识别,需要用激光照射眼球后面才能获得视网膜的特征图像,不仅设备复杂昂贵,对眼睛健康也会带来一定损害。因此,如何利用这一生物特征进行身份识别,尚有待进一步研究。
• 指脉识别(静脉识别)
指脉识别技术的原理是根据血液中的血红素有吸收红外线光的特质,将具红外线感应度的小型照相机对着手指进行摄影,即可将照着血管的阴影处摄出图像来,然后将血管图样进行数字处理,制成血管图样影像,并使用复杂的算法从数据库中进行匹配,从而对个人进行身份鉴定,确认身份。应技术目前分为手指静脉识别技术和手背静脉识别。
指脉识别技术具有多项重要特点,使它在高度安全性和使用便捷性上远胜于其它生物识别技术。主要体现在以下几个方面:
高度防伪:静脉隐藏在身体内部,被复制或盗用的机率很小
简易便用:使用者心理抗拒性低,受生理和环境影响的因素也低,包括:干燥皮肤,油污,灰尘等污染,皮肤表面异常等。
高度准确:认假率为0.0001%,拒真率为0.01%,注册失败率为0%。
快速识别:原始手指静脉影像被捕获并数字化处理,图像比对由日立专有的手指静脉提取算法完成,整个过程不到1秒。
基于上述的这些特点,指脉识别技术快速在许多领域被应用,并几乎可以应用于所有需要个人信息识别的领域,让其身份识别、信息保密和管理工作提升到一个新的境界。
生物识别技术的局限性与发展前景
生物识别技术有做自己独特的优势,但并不是完美无缺.如指纹识别,就面临指纹膜冒充指纹蒙混过关的问题;人面识别,简单易个容也许就能过关;虹膜识别技术对黑眼睛存在识别难问题,对于盲人和眼疾患者是无能为力;声音、笔迹也并不难以模仿;静脉识别也存在易受温度干扰影响识别率的问题。
尽管如此,随着各种生物特征识别技术的不断发展和提高,在全球信息化、网络化的大背景下,生物特征识别技术的应用面会越来越广,深度会不断深入.首先,在物联网这个大趋势下,生物识别技术解决了身份识别这个日常但很重要的问题,精准、快捷的身份识别能力能够与越来越多的行业应用相结合,并通过网络共享,为人们带来更加安全、便利的生活;其次,多种生物识别技术的融合,有助于提高身份鉴别的准确性和安全性,使其能够更加深入应用到对安全性要求较高的行业中; 此外,新型生物技术的不断发现(如虹膜识别、DNA识别)与发展,使得生物识别技术除了在传统的应用市场不断扩大自己的市场份额外,还能够不断在非传统应用场合开辟新的市场,对社会的发展造成深层次的影响。