处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Gartner:2014年全球PC市场相对复苏

Gartner:2014年全球PC市场相对复苏
来源:互联网 时间:2014-07-09

    国际研究暨顾问机构 Gartner 预测, 2014年全球个人电脑(PC)、平板、Ultramobile与手机等装置的总出货量将达24亿台,较2013年成长4.2%。Gartner研究总监Ranjit Atwal表示:「2014年全球PC市场的特色为相对复苏。」继2013年衰退9.5%后,2014年全球PC市场(包括桌上型、笔电与ultramobile premium)将略为下滑2.9%。

    Atwal指出:「 Windows XP 停止支援后的商用升级需求,加上一般商用换机周期,都有助于减缓市场下滑趋势,尤以西欧为明显。我们预期今年成熟市场将有6,000万台商用PC的换机需求。」传统PC市场(桌上型与笔电)将延续相同的下滑趋势,全年预估衰退6.7%,到2015年将再减少5.3%。

    不论任何装置,都必须经历早期采用者到晚期采用者等不同阶段才能普及;以目前成熟市场而言,平板正处于此一曲线的后段部位。Gartner估计,2014年平板销售将相对趋缓,达2.56亿台,较2013年增加23.9%。

2013年至2015年全球装置出货量(单位:千台/支)

    因部分消费者偏好大萤幕产品,成熟市场对小尺寸平板的需求下滑,加上东南亚市场渐渐着重平板手机(phablet),都造成全球平板装置的普及率成长趋缓。Atwal分析:「平板市场下一波销售将由价格调降而非功能更新所带动。」

    2014年手机销售量可望达到19亿支,较2013年增加3.1%。智慧型手机销售量已于2013年超越其他装置,今年可望维持佳绩, Gartner 预估,智慧手机占全球手机销售量将由2014年之66%,进一步上升至2018年的88%。

    在作业系统(OS)市场方面,2014年Android与iOS两大作业系统成长率将分别达到30%与15%。Gartner研究总监Annette Zimmermann指出,「我们预期苹果(Apple)发表iPhone 6后,将吸引偏好大萤幕使用者的潜在需求。Windows phone将因为2014年基期较低而呈现强劲成长,预计到了2018年市占率将从2014年的4%增至10%。」

2013年至2015年全球装置作业系统出货量(单位:千台/支)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。