处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

全球半导体市场未来5年复合年增长率或达8%

全球半导体市场未来5年复合年增长率或达8%
来源:电子工程网 时间:2012-08-15
市场研究公司IC Insights的报告显示,在经历了一段时间的低迷后,全球半导体行业2011至2016年的复合年增长率将达到8.0%,远高于2006至2011年的3.9%。

IC Insights预计,NAND闪存市场这一时期的复合年增长率将位居行业首位,达到16.6%,略高于2006至2011年的16.0%。DRAM市场预计将实现健康复苏,复合年增长率达到9.6%,扭转过去5年的负增长。其他各个领域也都将实现个位数的增长。

平板电脑、智能手机和各种便携无线设备的热销,都将推动半导体市场在2016年底之前保持稳步增长,但IC Insights指出,单价的提升将是市场环境改善的主因。

IC Insights称,由于很多半导体公司倒闭,还有一些被兼并,有足够资本建设新的300毫米晶圆工厂的企业将越来越少。这也将使得整个行业的产能过剩趋于缓和,从而在2016年底之前稳步推升产品单价。而在2006至2011年间,半导体产品售价却保持了3%的年度下滑速度。